Estos módulos de Entrada/Salida (que se compran por separado) incluyen los cables para conectar los módulos al TI‑Innovator™ Hub.
|
Módulo |
Puertos |
Imagen |
Código muestra para la calculadora graficadora TI CE |
|---|---|---|---|
|
Luz LED blanca |
OUT 1 |
|
Enciende el módulo de luz LED blanca conectada a OUT 1: Send("CONNECT LED 1 TO OUT 1")
|
|
Servomotor |
OUT 3 |
|
Hace girar el eje del servomotor conectado a la OUT 3 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj: Send("CONNECT SERVO 1 TO OUT 3")
Código equivalente que usa una variable con eval(): angdeg:=-90 |
|
Sensor analógico de luz |
IN 1 |
|
Lee y muestra el nivel de luz ambiental desde el sensor conectado a IN 2: Send("CONNECT LIGHTLEVEL 1 TO IN2")
|
|
Medidor de rango ultrasónico |
IN 1 |
|
Leer y mostrar la distancia medida desde el medidor de rango conectado a la IN 2: Send("CONNECT RANGER 1 TO IN2")
Send("READ RANGER 1")
|
|
Motor de vibración |
OUT 1 |
|
Encender el motor de vibración conectado a la OUT 1: Send("CONNECT VIB.MOTOR 1 TO OUT 1")
|
|
Sensor de temperatura |
IN 1 |
|
Lee y muestra el nivel de temperatura ambiental desde el sensor conectado a IN 3: Send("CONNECT TEMPERATURE 3 TO IN3") |
|
Sensor de temperatura y humedad |
IN 1 |
|
Conectar el DHT el sensor al puerto IN 2 Send( "CONNECT DHT 1 TO IN2 ") Leer la temperatura de la DHT sensor conectado a IN 2: Send( "READ DHT 1 TEMPERATURE") Get temperature Lea la humedad desde el DHT sensor: Send "READ DHT 1 HUMIDITY" Get humidity |
|
Sensor Efecto Hall |
IN 1 |
|
Conecte el sensor de efecto Hall para IN3 puerto: Send "CONNECT ANALOG.IN 1 TO IN 3" Leer el valor del campo magnético que informa el sensor: Send "READ ANALOG.IN 1" Get m |
|
Sensor de humedad |
IN 1 |
|
Conecte el sensor de humedad IN 1: Send "CONNECT MOISTURE 1 IN 1" Configurar el rango de medición de entre 0 y 100. El rango es un índice y no tiene unidades. Send "RANGE MOISTURE 1 0 100" Leer el sensor: Send "READ MOISTURE 1" Get moisture |
|
MOSFET |
OUT 1 |
|
Conectar el MOSFET a OUT 1puerto: Send "CONNECT ANALOG.OUT 1 TO OUT 1" El control del motor/bomba conectada al 50% velocidad durante 3 segundos: Send "SET ANALOG.OUT 1 128 TIME 3" |
|
Bomba de agua |
|
|
Se controla mediante un módulo de MOSFET |
*La El módulo de luz LED blanca requiere de algo de ensamblaje.
**El Servomotor requiere de voltaje auxiliar y de algo de ensamble.
Use el cable de E/S incluido con el módulo para conectarlo a un
| 1. | Consulte la tabla anterior para asegurarse de que conoce qué puertos de E/S son compatibles con el módulo que está conectando. |
| 2. | Conecte cualquier extremo del cable de E/S al conector blanco en el módulo. |
| 3. | Conecte el extremo libre del cable de E/S al |
| 4. | Si el módulo requiere de potencia auxiliar, conecte la fuente de energía (aquí), |
El siguiente programa para la calculadora graficadora TI CE usa comandos Send y Wait para hacer parpadear un módulo de luz LED a un puerto de E/S.
Nota: Este programa opera correctamente solamente si la calculadora está conectada a la
PRGM: BLINKIO Send("CONNECT LED 1 TO OUT1")
For(N,1,10)
Send("SET LED 1 ON")
Wait 1
Send("SET LED 1 OFF")
Wait 1
End
Send("DISCONNECT LED 1")
Nota: Si está utilizando tecnología TI‑Nspire™ CX, omita los paréntesis y cambie End (fin) a EndFor (terminar para). |
|
La
Para obtener una lista de las precauciones a tomar cuando se usan los Módulos de E/S, consulte Precauciones generales (aquí).