Usted está aquí: Guía de introducción al sistema TO-Innovation ™ > Precauciones generales

Precauciones generales

TI‑Innovator™ Hub

No exponga la Hub a temperaturas de más de 140˚F (60˚C).
No desmonte ni maltrate la Hub.
No encadene varios Hubes a través de los puertos de E/S o del conector de la placa de pruebas.
Use solamente los cables USB proporcionados con la Hub.
Use solamente las fuentes de energía proporcionadas por TI:
- TI Wall Charger incluidos con el TI‑Innovator™ Hub
- Opcional External Battery Pack
- Compartimento para 4 baterías AA incluido con el TI‑Innovator™ Breadboard Pack
Asegúrese de que los componentes que reciban potencia del Hub no excedan el límite del Hub de 1 amperio.
Evite usar el Hub para controlar la electricidad CA.

Conector de la placa de pruebas en el Hub

No inserte los conductores de las luces LED y de otros componentes directamente a Hublos conectores de la placa de pruebas. Ensamble los componentes de la placa de pruebas y use los cables de puente proporcionados para conectar la placa de pruebas al Hub.
No conecte la clavija del receptáculo de 5 V en el del Hub Conector de la placa de pruebas a cualquier otra clavija, especialmente a las clavijas de tierra. El hacerlo podría dañar al Hub.
No se recomienda conectar la fila superior de clavijas del receptáculo (BB1-10) con la fila inferior (clavijas de tierra y potencia).
Ninguna clavija en el del Hub Conector de la placa de pruebas puede recibir o tener más de 4 mAh.

Placa de pruebas

No conecte los conductores positivos y negativos de una fuente de energía al mismo grupo de 5 clavijas en la placa de pruebas. El hacerlo podría dañar a la placa de pruebas y a la fuente de energía.
Observe la polaridad correcta:
- Al conectar la placa de pruebas a la Hub.
- Al conectar los componentes que son sensibles a la polaridad como las luces LED y el TTL del MOSFET de potencia.

Módulos de E/S

Use el puerto de entrada o salida correcto, como se requiera para cada módulo.
- Motor de vibración; soportado apoyado en OUT 1, OUT 2 y OUT 3.
- Servomotor; – use solamente OUT 3.
- Luz LED blanca; soportada en OUT 1, OUT 2 y OUT 3.
- Sensor analógico de luz; soportado en IN 1, IN 2 e IN 3.
- Medidor de rango ultrasónico; soportado en IN 1, IN 2.
Use una fuente de energía auxiliar para módulos que requieran más de 50 mAh, incluyendo:
- Motor de vibración
- Servomotor
No sostenga el eje del servomotor cuando está girando. Tampoco gire el servomotor a mano.
Luz de LED blanca:
- No doble repetidamente los conductores, esto debilitará los alambres y es posible que los mismos se rompan.
- La luz LED requiere de la polaridad correcta al insertarse en su enchufe. Para obtener detalles, consulte las instrucciones para ensamble de la luz LED en el TI‑Innovator™ Guía electrónica del sistema (aquí).
- La luz LED requiere de la polaridad correcta al insertarse en su enchufe. Para obtener detalles, consulte las instrucciones para ensamble de la luz LED (aquí).
Ningún módulo de E/S puede recibir o tener más de 4 mAh.

TI‑Innovator™ Rover

No exponga el Rover a temperaturas de más de 140˚F (60˚C).
No desmonte ni maltrate el Rover.
No coloque nada que pese más de 1 kg o 2.2 lb sobre la plataforma del Rover .
Use solamente los cables USB proporcionados con el TI-Innovator™ Hub.
Utilice solamente los cables proporcionados con el Rover.
Utilice solamente el cargador de pared TI que se incluye con el hub.
El medidor de rango ultrasónico montado en el frente detectará objetos dentro de una distancia de 4 metros del Rover. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la superficie del objeto sea más grande que una carpeta. Si se utiliza para detectar objetos pequeños, como una taza, coloque el Rover a 1 metro o menos del objeto.
Para mejores resultados, deje la caja del deslizador fuera de la calculadora graficadora.
Para obtener el mejor rendimiento, utilice el Rover en el piso, no en mesas. El Rover se podría dañar si se cae de una mesa.
Para obtener el mejor rendimiento, utilice el Rover en una superficie dura. Las alfombras pueden provocar que las ruedas del Rover queden atrapadas o se patinen.
No gire las pinzas del sujetador de la plataforma de la calculadora sin levantarlas primero. Se podrían romper.
No utilice el marcador como palanca para jalar o empujar el Rover.
No desatornille el recinto de la caja en la parte inferior del Rover. Los codificadores tienen bordes afilados que no deben estar expuestos.
Al insertar el cable en la placa de pruebas en el conector de la placa de pruebas del hub, es muy importante que inserte el cable correctamente. Asegúrese de que la patilla del cable rojo (oscuro) esté en el orificio de 5 V en el conector de la placa de pruebas del hub.

Precaución: Si se suelta o se desconecta cualquiera de los cables, utilice esta imagen como referencia para corregir las conexiones.

Consulte la vista de la parte inferior