Usted está aquí: Guía de introducción al sistema TO-Innovation ™ > Cómo conectar la fuente de energía

Usando una Potencia auxiliar Fuente

Normalmente, la TI‑Innovator™ Hub y sus componentes conectados toman la potencia de la calculadora o computadora base, a través del DATOS conector. Ciertos componentes, como el servomotor opcional requieren de más potencia de la que puede proporcionar confiablemente una calculadora.

El conector PWR en el hub le permite conectar una fuente de energía auxiliar. Usted puede utilizar el TI Wall Charger o el External Battery Pack.

TI Wall Charger (se incluye con el Hub)

Se conecta a una conexión eléctrica de pared.
No utiliza baterías.


External Battery Pack (se venden por separado)

Recargables.
Tiene un botón para encender/apagar con una fila de luces LED que indican momentáneamente la carga de la batería cuando enciende la batería.
Se apaga sola después de que se desconecta del Hub por unos 3 minutos.

Nota:para recargar la External Battery Pack, desconecte del Hub y luego conecte al TI Wall Charger como usar el USB Standard A to Micro cable. No use el External Battery Pack como fuente de energía auxiliar al estar cargándose.

Cómo conectar la fuente de energía

1. Identificar el micro conector en el USB Standard A to Micro cable de potencia auxiliar.
2. Inserte el micro conector al conector PWR en la parte superior del Hub.

3. Inserte el extremo libre del cable (el conector "A") al puerto USB en la fuente de energía.
4. Encienda la fuente de energía:
- Si usa el TI Wall Charger, conecte a una toma de pared.
- Si usa el External Battery Pack, presione el botón de encendido.

Una luz LED de potencia auxiliar en el Hub brilla para mostrar que el Hub está recibiendo potencia auxiliar.

5. Conecte el TI‑Innovator™ Hub a la calculadora host, usando el USB Standard A to Mini‑B cable.
6. Conecte el Módulo E/S o el componente de la placa de pruebas al Hub.