Personalizzazione delle impostazioni di Grafici e geometria

Le impostazioni di Grafici e geometria regolano la modalità di visualizzazione delle informazioni nei problemi aperti ed in nuovi problemi successivi. Quando si personalizzano queste impostazioni, le nuove selezioni diventano le impostazioni predefinite per tutto il lavoro nell'applicazione di Grafici e geometria.

Completare la procedura seguente per modificare le impostazioni di Grafici e geometria e impostarle come valori predefiniti per tutti i nuovi documenti di Grafici e geometria e per Blocco note.

1. Aprire un documento con l’applicazione Grafici e geometria attiva.
2. Premere b 9 (b > Impostazioni).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni di Grafici e geometria.

3. Premere e per spostarsi nell'elenco delle impostazioni. Fare clic su ¤ per aprire l'elenco a discesa e visualizzare i valori disponibili per ciascuna impostazione.

Campo

Valori

Mostra cifre

Auto

Float (Mobile)

Float1 - Float12 (Mobile1 - Mobile12)

Fix0 - Fix12 (Fissa0 - Fissa12)

Graphing Angle (Angolo Grafico)

Auto

Radiante

Grado

Gradi centesimali

Geometry Angle (Angolo Geometria)

Auto

Radiante

Grado

Gradi centesimali

Griglia

Nessuna griglia

Griglia di punti

Griglia

4. Premere ¤ per visualizzare i valori, quindi premere x o · per selezionare un valore.
5. Nella metà inferiore della finestra di dialogo, selezionare una casella di controllo per attivare un'opzione o deselezionare una casella per disattivare un'opzione.

Casella di controllo

Quando è selezionata

Nascondi automaticamente le etichette del grafico

Le etichette del grafico vengono visualizzate solo quando il puntatore si sofferma sul grafico o quando il grafico viene selezionato o afferrato.

Mostra valori finali assi

Visualizza un'etichetta numerica in corrispondenza dei valori minori e maggiori visibili su un asse.

Mostra suggerimenti per la manipolazione di funzioni

Mostra informazioni utili mentre si manipolano i grafici delle funzioni.

Trova automaticamente punti di interesse

Mostra gli zeri, i punti di minimo e i punti di massimo di funzioni e oggetti rappresentati graficamente mentre si tracciano i grafici delle funzioni.

Gli angoli del triangolo geometrico devono essere forzatamente numeri interi

Restringe gli angoli di un triangolo fino ai valori interi durante la creazione o la modifica del triangolo. Questa impostazione si applica esclusivamente alla vista Geometria con l'unità angolare di Geometria impostata su Grado o Grado centesimale. Non si applica ai triangoli analitici nella vista Rappresentazione grafica o ai triangoli analitici nella finestra Analitica della vista Geometria. Questa impostazione non influenza gli angoli esistenti e non si applica durante la costruzione di un triangolo basato su punti inseriti precedentemente. Per impostazione predefinita, questa impostazione è deselezionata.

dei punti

Applica le etichette (A, B, ..., Z, A1, B1, ecc. a punti, linee e vertici di figure geometriche in fase di disegno. La sequenza di etichettatura inizia da A per ogni pagina in un documento. Per impostazione predefinita, questa impostazione è deselezionata.

Nota: se si crea un nuovo oggetto che utilizza punti esistenti non etichettati, tali punti non vengono etichettati automaticamente nell'oggetto completato.

6. Scegliere una delle seguenti opzioni:
• Per applicare le impostazioni solo al documento aperto, fare clic su OK.
• Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo senza effettuare modifiche.