Personalizzazione delle impostazioni documento

Le impostazioni del documento consentono di regolare la modalità con cui il palmare visualizza e interpreta le informazioni nei documenti TI-Nspire™ e in Blocco note. Tutti i numeri, inclusi gli elementi di matrici e liste, vengono visualizzati in base alle impostazioni documento È possibile modificare le impostazioni predefinite in qualsiasi momento, nonché selezionare impostazioni specifiche per un documento.

Le impostazioni documento ed i possibili valori relativi sono riportati nella seguente tabella.

Campo

Valori

Mostra cifre

• Float (Mobile)
• Float1 - Float12 (Mobile1 - Mobile12)
• Fix0 - Fix12 (Fissa0 - Fissa12)

Angolo

• Radiante
• Grado
• Gradi centesimali

Formato esponenziale

• Normale
• Scientifica
• Tecnica

Reale o Complesso

• Reale
• Rettangolare
• Polare

Modalità calcolo

• Auto
• Esatto
• Approssima

Nota: il modo Auto mostra qualsiasi risultato che non sia un numero intero in forma frazionaria, a meno che nell'attività sia usato un decimale. Il modo Esatto (solo CAS) mostra in formato frazionario o simbolico qualsiasi risultato che non sia un numero intero, a meno che nell’attività non venga utilizzato un numero decimale.

Exact Arithmetic

• Acceso
• Disattivato

Nota: Questa opzione è disponibile solo per i palmari Exact Arithmetic.

Modalità CAS

• Acceso
• Exact Arithmetic
• Disattivato

Nota: Questa opzione è disponibile solo per i palmari e il software CAS.

Formato vettoriale

• Rettangolare
• Cilindrico
• Sferico

Base

• Decimali
• Esa
• Binario

Sistema unità di misura

• SI
• ING/US

Nota: Questa opzione è disponibile solo per i palmari e il software CAS.

Modifica delle impostazioni predefinite del documento

Completare i seguenti passi per definire le impostazioni predefinite del documento per documenti TI-Nspire™ e Blocco note.

1. Salvare e chiudere tutti i documenti aperti.
2. Dalla schermata Home, premere 5 2 (Impostazioni > Impostazioni documento).

Viene visualizzata la finestra Impostazioni documento.


SO Exact Arithmetic


SO CAS

3. Premere e per spostarsi nell'elenco delle impostazioni. Premere £ per spostarsi indietro nell'elenco.

Un bordo spesso attorno ad una casella indica che è attiva.

4. Premere ¢ per aprire l'elenco a discesa e visualizzare i valori per ciascuna impostazione.
5. Premere i tasti £ e ¤ per evidenziare l’opzione desiderata, quindi premere x o · per selezionare il valore.
6. Fare clic su OK per salvare le impostazioni come impostazioni predefinite che verranno applicate a tutti i nuovi documenti TI-Nspire™ e a Blocco note.

Modifica delle impostazioni documento in un documento TI-Nspire™

Completare la procedura seguente per modificare le impostazioni generali di un documento TI-Nspire™ aperto. Le impostazioni verranno applicate anche a Blocco note e utilizzate come impostazioni predefinite per tutti i nuovi documenti.

1. Da un documento aperto, premere c 5 2 (c > Impostazioni > Impostazioni documento).

Viene visualizzata la finestra Impostazioni documento.


SO Exact Arithmetic


SO CAS

2. Premere e per spostarsi nell'elenco delle impostazioni. Premere £ per spostarsi indietro nell'elenco.

Un bordo spesso attorno ad una casella indica che è attiva.

3. Quando si raggiunge l'impostazione desiderata, premere ¢ per aprire l'elenco a discesa e vedere i valori per ciascuna impostazione.
4. Premere i tasti 5 e 6 per evidenziare l’opzione desiderata, quindi premere x o · per selezionare il valore.
5. Fare clic su OK o premere x o · per applicare le nuove impostazioni al documento aperto e salvarle come valori predefiniti per i nuovi documenti e per Blocco note.

Ripristino delle impostazioni del documento

Completare i seguenti passaggi per ripristinare le impostazioni originali di fabbrica per i documenti aperti o nuovi e per Blocco note.

1. Nella schermata Home, premere 5 8 (Impostazioni > Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica).

Si apre la finestra di dialogo di ripristino impostazioni predefinite.

2. Fare clic su OK per ripristinare le impostazioni sui valori predefiniti in fabbrica.
3. Premere d o fare clic su Annulla per tornare alla schermata iniziale senza effettuare alcuna modifica.