Misurazione e trasformazione di oggetti geometrici

Misurazione di oggetti

1. Toccare Strumenti , selezionare Misura e scegliere la tipologia di misura, ad esempio Lunghezza. (Nell’applicazione Grafici, aprire Geometria > Misura > Lunghezza).
2. Toccare l’oggetto che si desidera misurare.

Tipologia di misura

Utilizzare per misurare...

Lunghezza

La lunghezza di un segmento, un arco di circonferenza o un vettore
La distanza tra due punti, tra un punto e una retta o tra un punto e una circonferenza
La circonferenza di un cerchio o ellisse o il perimetro di un poligono, rettangolo o triangolo
Il lato di un triangolo, rettangolo o poligono. È necessario toccare due punti per misurare un lato. Toccando il lato, si misura l’intera lunghezza del perimetro dell’oggetto.

Area

L’area di un cerchio, ellisse, poligono, rettangolo o triangolo

Pendenza

La pendenza di una retta, semiretta, segmento o vettore

Angolo

Gli angoli compresi nell’intervallo tra 0° e 180° (da 0 radianti a π radianti nell’applicazione Grafici)

Direzione dell’angolo

Direzioni degli angoli nell’intervallo da 0° a 360° (da 0 radianti a 2π radianti) e nell’intervallo da -360° a 0° (da -2π radianti a 0 radianti).

Trasformazione di oggetti

1. Toccare Strumenti , selezionare Trasformazione e scegliere la tipologia di trasformazione, ad esempio Simmetria. (Nell’applicazione Grafici, aprire Geometria > Trasformazione > Simmetria).
2. Toccare l’oggetto che si desidera trasformare.
3. Toccare una posizione, un punto esistente o un altro oggetto per produrre la trasformazione.