Esplorazione Mediante gli Strumenti di Costruzione

Per aggiungere una costruzione, toccare Strumenti , selezionare Costruzione e scegliere la tipologia di costruzione, ad esempio Parallela (nell'applicazione Grafici, andare su Geometria> Costruzione > Parallela).

Durante la costruzione, nella Barra degli strumenti dell'applicazione viene mostrato uno strumento (ad esempio, Parallela ). Per annullare, toccare leggermente la X sullo strumento.

Tipologia di costruzione

Descrizione

Punto medio

Divide in due un segmento o imposta un punto medio tra due punti qualsiasi. I punti possono essere su un oggetto singolo, su oggetti separati, oppure sull'area di lavoro.

Retta parallela

Crea una retta parallela a una retta esistente. La retta esistente può essere un asse dei Grafici o un lato di un triangolo, di un quadrato, di un rettangolo o di un poligono.

Retta perpendicolare

Crea una retta perpendicolare rispetto a una retta di riferimento. Il riferimento può essere un asse, una retta esistente, un segmento, oppure il lato di un triangolo, di un rettangolo o di un poligono.

Asse

Crea una l'asse su un segmento, su un lato del triangolo, del rettangolo o del poligono o tra due punti qualsiasi.

Bisettrice

Crea una bisettrice. I punti dell'angolo possono trovarsi su oggetti esistenti oppure possono essere posizioni nell'area di lavoro.

Luogo geometrico

Consente di esplorare lo spostamento di un oggetto rispetto a un altro oggetto vincolato da un punto condiviso.

Compasso

Funziona analogamente al compasso geometrico utilizzato per disegnare circonferenze su carta.