Mise à jour du système d'exploitation

Avant de commencer

Avant de commencer le téléchargement d'un OS, assurez-vous que les piles ont une charge d'au moins 25 pour cent. Si elle est branchée à une unité, retirez-la avant de mettre à jour l'interface d'acquisition Lab Cradle. Vous ne pouvez pas mettre à jour l'OS avec l'unité branchée.

Recherche des mises à jour du système d'exploitation

Pour obtenir les dernières informations sur les mises à jour du système d'exploitation disponibles, consultez le site Web de Texas Instruments à l'adresse education.ti.com.

Vous pouvez télécharger sur un ordinateur une mise à jour du système d'exploitation à partir du site Web de Texas Instruments et utiliser un câble USB pour installer le système d'exploitation sur votre interface d'acquisition TI-Nspire™. Pour télécharger les mises à jour, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un câble USB adapté.

Vérifier les mises à jour de l'OS de l'interface d'acquisition Lab Cradle

Lorsque vous utilisez le logiciel TI-Nspire™, vous pouvez rapidement déterminer si le système d'exploitation de l'interface d'acquisition est à jour lors de la connexion de l'interface à un ordinateur.

1. Ouvrez le logiciel TI-Nspire™ et assurez-vous que l'interface d'acquisition Lab Cradle est connectée à votre ordinateur.
2. Dans l'espace de travail Classeurs, cliquez sur pour ouvrir l'explorateur de contenu.
3. Dans le volet Unités connectées/Interface d'acquisition, sélectionnez une interface d'acquisition Lab Cradle connectée.

4. Sélectionnez Aide >Rechercher les mises à jour de l'OS pour l'unité/l'interface d'acquisition.
Si le système d'exploitation est à jour, la boîte de dialogue Rechercher les mises à jour de l'OS pour l'unité indique que le système d'exploitation de l'interface d'acquisition est à jour.

Si le système d'exploitation n'est pas à jour, la boîte de dialogue affiche un message indiquant qu'une nouvelle version du système d'exploitation est disponible.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Mise à jour du système d'exploitation

Dans le logiciel TI-Nspire™, vous pouvez choisir de mettre à jour le système d'exploitation sur une interface d'acquisition Lab Cradle connectée depuis les espaces de travail et menus suivants :

Dans toutes les versions du logiciel, vous pouvez sélectionner Aide > Rechercher les mises à jour de l'OS pour l'unité/l'interface d'acquisition. Sélectionnez l'interface d'acquisition Lab Cradle dans l'explorateur de contenu pour activer cette option. Si l'OS de l'interface d'acquisition Lab Cradle n'est pas à jour, la boîte de dialogue indique qu'une version mise à jour du système d'exploitation est disponible. Suivez les invites pour mettre à jour le système d'exploitation.
Dans toutes les versions du logiciel TI-Nspire™, vous pouvez utiliser les options disponibles dans l'espace de travail Classeurs :
- Ouvrez l'explorateur de contenu, sélectionnez le nom de l'interface d'acquisition, puis cliquez sur et sélectionnez Installer l'OS de l'unité/l'interface d'acquisition.

—ou—

- Sélectionnez Outils > Installer l'OS de l'unité/l'interface d'acquisition.
Ceux qui utilisent les versions enseignant du logiciel TI-Nspire™ peuvent utiliser les options disponibles dans l'espace de travail Contenu :
- Dans le volet Ressources, faites un clic droit sur le nom de l'interface d'acquisition Lab Cradle connectée, puis sélectionnez Installer l'OS de l'unité/l'interface d'acquisition Lab Cradle.

—ou—

- Sélectionnez le nom de l'interface d'acquisition Lab Cradle dans le volet Prévisualiser, cliquez sur dans le volet Prévisualiser, puis sélectionnez Installer l'OS de l'unité/l'interface d'acquisition Lab Cradle.

—ou—

- Faites un clic droit sur le nom de l'interface d'acquisition Lab Cradle et sélectionnez Installer l'OS de l'unité/l'interface d'acquisition Lab Cradle.

Terminer la mise à jour de l'OS

Lorsque vous choisissez de mettre à jour le SE dans l'interface d'acquisition Lab Cradle, la boîte de dialogue Sélectionner l'OS de l'unité/l'interface d'acquisition s'affiche.

Le fichier affiché pour la sélection par défaut est le type de fichier correspondant à l'interface d'acquisition sélectionnée.

1. Sélectionnez le fichier de l'OS TI-Nspire.tlo.
2. Cliquez sur Installer l'O.S. pour télécharger l'O.S. et mettre à jour l'interface d'acquisition Lab Cradle. Le message de confirmation « Le système d’exploitation de l’unité/l'interface d'acquisition Lab Cradle va être mis à jour. Les données non enregistrées seront perdues. Voulez-vous continuer ? » est affiché.
3. Cliquez sur Oui pour continuer.

La boîte de dialogue Installation de l'O.S. en cours s'affiche et indique la progression du téléchargement. Ne déconnectez pas l'interface d'acquisition Lab Cradle.

4. Lorsque le téléchargement est terminé, la boîte de dialogue Informations s'affiche et indique que le fichier de l'O.S. a été correctement transféré vers l'interface d'acquisition. Vous pouvez déconnecter l'interface d'acquisition Lab Cradle.

5. Cliquez sur OK.

Mise à jour du système d'exploitation de plusieurs interfaces d'acquisition

1. Pour afficher les interfaces d'acquisition connectées :
Dans l'espace de travail Contenu, vous pouvez afficher les interfaces d'acquisition connectées dans le volet Ressources, sous l'en-tête Unités connectées.
Dans l'espace de travail Classeurs, ouvrez l'Explorateur de contenu pour afficher les interfaces d'acquisition connectées.
2. Sélectionnez Outils > Installer l'O.S. de l'unité/l'interface d'acquisition Lab Cradle.

La boîte de dialogue Sélectionner l'O.S. de l'unité s'affiche.

3. Cliquez sur Installer l'O.S. de toutes les unités nomades/interfaces d'acquisition connectées.

Remarque : Vous pouvez également mettre à jour le système d'exploitation d'une interface d'acquisition en cliquant sur le bouton radio à côté du nom de l'unité, puis en cliquant sur Continuer.

La boîte de dialogue d'installation de l'O.S. s'ouvre.

4. Cliquez sur Ajouter un fichier d'O.S.

La boîte de dialogue Ajouter à la liste de transfert s'ouvre.

5. Accédez au dossier stocké sur votre ordinateur dans lequel se trouve le fichier du système d'exploitation.
6. Sélectionnez le fichier TI-Nspire.tlo.
7. Cliquez sur Sélectionner.

La boîte de dialogue Installation de l'O.S. s'ouvre de nouveau et affiche le fichier sélectionné.

8. Cliquez sur Installer l'O.S.

Le système d'exploitation des interfaces d'acquisition connectées est mis à jour. L'état de la mise à jour est indiqué dans l'onglet État de la boîte de dialogue Installation de l'O.S.

9. Lorsque toutes les interfaces d'acquisition sont mises à jour, cliquez sur Arrêter le transfert.
10. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Installation de l'O.S.