En savoir plus à propos de l'interface d'acquisition

Portabilité

L'interface d'acquisition tient dans la paume de la plupart des mains des lycéens lorsqu'elle est connectée à l'unité TI-Nspire™.

L'interface d'acquisition Lab Cradle dispose d'un point d'attache pour une dragonne. Les élèves peuvent attacher une dragonne pour porter l'interface d'acquisition Lab Cradle autour du cou. Cette fonctionnalité permet aux élèves de garder les mains libres pour garder l'équilibre sur des terrains accidentés lors d'activités d'acquisition de données en autonomie.

Lors de l'acquisition de données pour une expérience qui soumet l'interface d'acquisition Lab Cradle à des mouvements intenses, TI recommande que les élèves portent une veste Vernier Data ou ferment la veste avec le capteur en sécurité autour du cou de l'étudiant et contre sa poitrine. Par exemple, si un élève mesure la vitesse ou le mouvement d'une montagne russe, l'interface d'acquisition Lab Cradle peut rebondir en raison des mouvements de la montagne russe. Le port d'une veste fermée ou d'une veste Vernier Data limite le mouvement de l'interface d'acquisition.

Durabilité

L'interface d'acquisition Lab Cradle est suffisamment robuste pour résister à une utilisation étendue en classe ou sur le terrain. Elle est conçue pour survivre à une chute d'une hauteur d'environ 90 cm (36 pouces), soit la hauteur standard d'une table de laboratoire.

Stockage/Plages de température de fonctionnement

La plage de température de stockage de l'interface d'acquisition se situe entre -40 °C (40 °F) et 70 °C (158 °F).

L'interface d'acquisition Lab Cradle, lorsqu'elle est utilisée comme un outil d'acquisition de données autonome, fonctionne à des températures situées entre 10 °C (50 °F) et 45 °C (113 °F).

Méthodes de déclenchement

L'interface d'acquisition Lab Cradle dispose de deux options pour déclencher l'acquisition de données : automatique et manuelle.

Pour utiliser un déclenchement automatique, définissez les critères dans l'application Vernier DataQuest™ pour démarrer l'acquisition de données. L'interface d'acquisition Lab Cradle peut déclencher avec des valeurs croissantes ou décroissantes.

Le déclenchement manuel est défini dans l'application Vernier DataQuest™. En définissant la temporisation de déclenchement à zéro, vous pouvez démarrer l'acquisition de données en appuyant sur le bouton de déclenchement de l'interface d'acquisition Lab Cradle lorsque vous l'utilisez comme un outil d'acquisition de données autonome.

Vous pouvez définir une temporisation pour le déclenchement de l'acquisition de données lorsque vous utilisez l'interface d'acquisition Lab Cradle avec un ordinateur ou une unité. L'application Vernier DataQuest™ démarre un compte à rebours basé sur la temporisation que vous avez défini. Lorsque le compte à rebours atteint zéro, l'interface d'acquisition Lab Cradle et ses capteurs connectés démarrent l'acquisition de données.

Acquisition de données multicanaux

Vous pouvez connecter jusqu'à cinq capteurs à l'interface d'acquisition Lab Cradle. Elle offre trois connecteurs BT analogiques et deux connecteurs BT numériques.

L'interface d'acquisition Lab Cradle prend en charge l'acquisition de données multicanaux en vous permettant d'acquérir des données à travers les cinq connecteurs simultanés. Lorsque vous utilisez les cinq capteurs simultanément, l'horodatage est le même pour tous les flux d'acquisition de données.

Taux d'échantillonnage

Le taux d'échantillonnage maximum pour une interface d'acquisition Lab Cradle qui utilise un capteur BT est de 100 000 échantillons par seconde. Ce taux d'échantillonnage vous permet d'acquérir des données pour des capteurs d'échantillonnage, comme les microphones, les détecteurs de pression sanguine et les appareils de surveillance de la fréquence cardiaque.

Si vous utilisez plus d'un capteur simultanément, le taux de 100 000 échantillons par seconde est divisé par le nombre de capteurs connectés. Par exemple, lorsque vous utilisez :

Un capteur, les données collectées s'élèvent à 100 000.
Deux capteurs, les données collectées s'élèvent à 50 kHz par capteur.
Trois capteurs, les données collectées s'élèvent à 33,3 kHz par capteur.

Certains taux d'échantillonnage maximum d'un capteur sont inférieurs au taux d'échantillonnage maximum de l'interface d'acquisition Lab Cradle. Par exemple, avec cinq capteurs connectés à l'interface d'acquisition, les données peuvent être collectées à 20 kHz par capteur ; cependant, comme les capteurs de température ne peuvent acquérir des données qu'à 1 kHz, les données seront collectées uniquement à cette fréquence.