Gestion de l'alimentation

Lorsque vous gérez l'alimentation de l'interface d'acquisition Lab Cradle, vous devez considérer la source d'énergie utilisée. L'interface d'acquisition Lab Cradle peut être alimentée par sa batterie rechargeable ou un cordon d'alimentation connecté.

Piles

L'interface d'acquisition Lab Cradle fonctionne avec une batterie rechargeable qui prend en charge une journée complète d'utilisation et de forte consommation d'acquisition de données avant de la recharger. Une expérience nécessitant un total de 150 minutes d'acquisition de données en continu, avec des capteurs CO2 (47 mA) et O2 recueillant un échantillon toutes les 15 secondes constitue un exemple d'utilisation intensive de l'acquisition de données.

La batterie se recharge en moins de 12 heures.

Affichage de l'état de la batterie

Il existe deux méthodes de vérification de la batterie : lorsque l'interface est reliée à une unité ou en observant le voyant lumineux. Lorsque l'interface d'acquisition est branchée à une unité TI-Nspire™, vous pouvez afficher l'état de la batterie pour les deux. La première valeur est celle de l'unité et la seconde est celle de l'interface d'acquisition Lab Cradle.

Appuyez sur c 5 (Réglages) 4 (État).

Lorsque vous branchez l'interface d'acquisition Lab Cradle directement à un ordinateur, vous ne voyez pas d'indicateur de puissance. Utilisez la DEL située sur le dessus de l'interface d'acquisition Lab Cradle pour déterminer l'état de la batterie.

Batterie état

HAUT

Lorsque l'interface d'acquisition est connectée à une source d'alimentation USB (que ce soit un chargeur mural ou un ordinateur) :

Rouge : un clignotement lent de la DEL indique que la charge est faible, mais que le dispositif est en charge.
Orange : un clignotement lent de la DEL indique que l'interface d'acquisition est en charge.
Vert : un clignotement lent de la DEL indique que l'interface d'acquisition est chargée.

Lorsqu'elle est connectée au chargeur de station TI-Nspire™ :

Rouge : la DEL fixe indique que la charge est faible, mais que le dispositif est toujours en charge.
Orange : la DEL fixe indique que l'interface d'acquisition est en charge.
Vert : la DEL fixe indique que l'interface d'acquisition est chargée.

Lors de l'exécution et en l'absence de charge :

Rouge : un clignotement de la DEL indique que la batterie est inférieure à six pour cent.
Orange : un clignotement de la DEL indique que la batterie est inférieure à 30 pour cent.
Vert : un clignotement de la DEL indique que le chargement de la batterie se situe entre 30 et 96 pour cent. Deux clignotements verts par seconde indiquent que la batterie est chargée à plus de 96 pour cent.

Gestion de la puissance de la batterie

Lorsque la puissance de la batterie atteint 30 pour cent, une DEL jaune indique que l'interface d'acquisition doit être chargée. La DEL devient rouge lorsque la puissance de la batterie atteint cinq pour cent.

Lors de la gestion de la puissance de la batterie de l'interface d'acquisition Lab Cradle, n'oubliez pas que certains capteurs doivent préchauffer avant d'être utilisés. Vous pouvez acquérir des données tandis qu'un capteur se réchauffe ; cependant, les données pourraient ne pas être aussi précises.

Lorsque vous démarrez une acquisition de données à long terme ou autonome, le système vérifie les sources d'alimentation actuelles pour déterminer si les sources sont adaptées à la prise en charge des capteurs, du début à la fin de l'expérience.

Si la puissance est incapable de prendre en charge la configuration de l'expérience, un avertissement indique que la puissance disponible est insuffisante pour l'expérience. Vous devez soit recharger la batterie ou brancher l'interface d'acquisition Lab Cradle sur une source d'alimentation externe.

Lors de l'utilisation d'un chargeur mural, un chargeur de station TI-Nspire™, ou un câble USB branché à un ordinateur sous tension, l'interface d'acquisition Lab Cradle déchargée peut être complètement rechargée en moins de 12 heures si elle n'est pas utilisée.

La batterie peut supporter une journée complète d'usage -intensif de collecte de données avec un capteur à forte consommation ou deux journées entières de collecte de données avec un capteur à consommation basse ou modérée.