Réglage de la taille de page et aperçu Prévisualiser
Lorsque vous créez un classeur, vous spécifiez sa taille de page en tant qu’Unité ou Ordinateur, selon l’utilisation attendue du classeur. Les classeurs des deux tailles de page peuvent être ouverts sur chaque plate-forme et vous pouvez convertir la taille de la page à tout moment.
| • | Unité. Taille : 320 × 217 pixels, fixe. Les classeurs d’une unité peuvent être affichés sur toutes les plateformes. Vous pouvez agrandir le contenu (zoomer) lorsque vous l’affichez sur une tablette ou un écran plus large. |
| • | Ordinateur. Taille : 640 × 434 pixels, minimum. Les classeurs d’ordinateur sont automatiquement ajustés pour profiter pleinement des écrans offrant une résolution plus élevée. La taille minimale étant de 640 × 434 pixels, certains contenus peuvent se retrouver tronqués sur les unités. |
Remarque : vous pouvez consulter des classeurs de chaque taille de page en utilisant l’aperçu Unité ou Ordinateur.
| ▶ | Sur le menu principal Fichier du logiciel TI-Nspire™, sélectionnez Convertir en, puis sélectionnez la taille de page. |
Le logiciel enregistre le classeur courant et crée une copie qui utilise la taille de page demandée.
| 1. | Sur la barre d’outils de l’application, cliquez sur Aperçu du classeur et sélectionnez Unité. |
L’aperçu change. Cela ne modifie pas la taille de page sous-jacente du classeur.
| 2. | (Facultatif) Ajustez l’agrandissement : |
| - | Cliquez sur l’outil Zoom situé sous l’espace de travail et sélectionnez une valeur de grossissement. |
ou
| - | Cliquez sur le bouton Zoom d'ajustement pour que l’aperçu de l’unité s’ajuste automatiquement à la taille de la fenêtre. |
| 1. | Sur la barre d’outils de l’application, cliquez sur Aperçu du classeur et sélectionnez Ordinateur. |
L’aperçu change. Cela ne modifie pas la taille de page sous-jacente du classeur.
| 2. | (Facultatif) Cliquez sur l’outil Lisibilité situé sous l’espace de travail et sélectionnez une valeur pour augmenter ou diminuer la lisibilité du texte et d’autres éléments. |
| 1. | Dans le menu Fichier principal du logiciel TI-Nspire™, sélectionnez Réglages > Réglages de la taille de la page. |
| 2. | Sélectionnez la taille de la page par défaut Unité ou Ordinateur. |
La nouvelle taille s'applique aux classeurs que vous créez (Windows® : Ctrl+C, Mac® : Cmd+C) après avoir défini le réglage par défaut, y compris le classeur vierge créé automatiquement à chaque ouverture du logiciel. La modification du réglage par défaut ne convertit pas les classeurs déjà ouverts ou les autres classeurs existants.
Par défaut, lorsque vous ouvrez un classeur, il s’affiche automatiquement avec l’aperçu qui correspond à la taille de la page. Vous pouvez remplacer cette règle et spécifier un aperçu que vous préférez.
| 1. | Dans le menu Fichier du logiciel TI-Nspire™, sélectionnez Réglages > Réglages de l’aperçu. |
| 2. | Sélectionnez l’aperçu que vous souhaitez utiliser lorsque vous ouvrez les classeurs. |
pour que l’aperçu de l’unité s’ajuste automatiquement à la taille de la fenêtre.