Precauciones para las baterías recargables

• No exponga las baterías a temperaturas superiores a 60 ¡C (140 ¡F).
• No desmonte ni maltrate las baterías.
• Use solo el cargador recomendado para la celda o batería, o aquel suministrado con el equipo original.
• TI recomienda que utilice el cable USB que se incluye con esta calculadora. Si decide utilizar un adaptador de alimentación de otro fabricante con el cable USB proporcionado por TI, debe utilizar un adaptador que cumpla con las normas y certificaciones de seguridad y funcionamiento correspondientes, lo que incluye las certificaciones UL y CE.

Tome estas precauciones cuando reemplace las baterías recargables.

• Para reemplazarla, use solamente una batería de TI aprobada.
• Retire la celda o batería del cargador o del adaptador de corriente alterna cuando no esté en uso o cuando no se esté cargando.
• Utilizar la batería en otros dispositivos podría provocar lesiones personales o daños al equipo o a la propiedad.
• No mezcle las marcas de baterías (ni los tipos de baterías de la misma marca). Existe riesgo de explosión si se reemplaza la batería por un tipo de batería equivocado.

Cómo desechar las baterías

No mutile ni ponche ni eche las baterías al fuego. Las baterías pueden estallar o explotar y podría emitir productos químicos peligrosos. Deseche las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.