Cómo personalizar la configuración del dispositivo portátil

Las opciones de configuración del dispositivo portátil le permiten personalizar las opciones para cubrir sus necesidades.

• Tamaño de fuente (pequeña, mediana o grande).
• Reserva de energía. (1, 3, 5, 10 ó 30 minutos).
- Use esta opción para extender la vida de la batería.
- De manera predeterminada, el dispositivo portátil se apaga automáticamente después de tres minutos de inactividad.
• Hibernación (1, 2, 3, 4, 5 días o nunca).
- Use esta opción para extender la vida de la batería.
- Cuando está en hibernación, el dispositivo portátil guarda el trabajo actual en la memoria.
- Cuando encienda de nuevo el dispositivo portátil, el sistema se reiniciará y abrirá su trabajo guardado.
• Velocidad del cursor (lenta, normal o rápida)
• Atenuación automática (30, 60, o 90 segundos y dos o cinco minutos).
• Habilitar toque sobre la tableta sensible al tacto para hacer clic.

Cómo cambiar las opciones de Configuración del Dispositivo Portátil

1. Desde la pantallaPrincipal, presione 5 3 (Configuraciones > Configuración del Dispositivo Portátil).

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del Dispositivo Portátil.

 

2. Presione e hasta que se resalte la categoría deseada.
3. Presione ¢ para ver una lista de configuraciones posibles.
4. Presione ¤ para resaltar la configuración deseada.
5. Presione x o · para seleccionar la nueva configuración.
6. Cuando haya cambiado todas las configuraciones para ajustar el dispositivo a sus necesidades, presione e hasta resaltar OK, y luego presione x o · para aplicar sus cambios.

Nota: Haga clic en Restaurar para regresar el dispositivo portátil a las configuraciones de fábrica.