Cómo personalizar las configuraciones de Gráficos y Geometría

Las configuraciones de Gráficos y Geometría controlan la manera en que se muestra la información en los problemas abiertos y en los nuevos problemas. Al personalizar las configuraciones de la aplicación, sus selecciones se convierten en configuraciones predeterminadas para todo su trabajo en las aplicaciones de Gráficos y Geometría.

Siga los siguientes pasos para cambiar las configuraciones de Gráficos y Geometría y convertir estas configuraciones en las predeterminadas para todos los nuevos documentos y el Bloc de Notas.

1. Abra un nuevo documento con la aplicación de Gráficos y Geometría activada.
2. Presione b 9 (b > Configuraciones).

Se abrirá el cuadro de diálogo de Configuraciones de Gráficos y Geometría.

3. Presione e para moverse por la lista de configuraciones. Haga clic en ¢ para abrir la lista desplegable y ver los valores de cada configuración.

Campo

Valores

Mostrar dígitos

Automático

Flotante

Flotante1 - Flotante12

Fijo0 - Fijo12

Ángulo para graficar

Automático

Radián

Grado

Gradián

Ángulo geométrico

Automático

Radián

Grado

Gradián

Cuadrícula

Sin cuadrícula

Cuadrícula de puntos

Cuadrícula milimétrica

4. Presione ¤ para ver los valores y después presione x o . para seleccionar un valor.
5. En la mitad inferior del cuadro de diálogo, seleccione el cuadro de comprobación para habilitar una opción o borre el cuadro de comprobación para deshabilitar una opción.

Cuadro de comprobación

Operación cuando esté seleccionado

Ocultar automáticamente las etiquetas del gráfico

Las etiquetas de diagrama se muestran sólo cuando se desplaza el puntero sobre el diagrama o cuando éste se selecciona o se agarra.

Mostrar valores al final de los ejes

Aparece una etiqueta numérica con los valores menor y mayor visibles en un eje.

Mostrar la herramienta de sugerencias para manipulación de funciones

Muestra información útil mientras manipula los gráficos de funciones.

Encontrar automáticamente los puntos de interés

Muestra ceros, mínimos y máximos para las funciones y los objetos graficados mientras se trazan gráficos de función.

Fuerce los ángulos del triángulo geométrico a enteros

Restringe los ángulos de un triángulo a valores enteros a medida que vaya creando o editando el triángulo. Esta configuración aplica solo en la Vista de Geometría con la unidad del ángulo de geometría configurada en Grado o Gradián. Esto no aplica a triángulos analíticos en Vista de Gráficos ni a los triángulos analíticos en la Ventana analítica de la Vista de Geometría. Esta configuración no afecta a los ángulos existentes y tampoco aplica al construir un triángulo con base en los puntos insertados anteriormente. De forma predeterminada, esta opción está deseleccionada.

etiqueta los puntos

Aplica las etiquetas (A, B, ..., Z, A1, B1 y así sucesivamente) para puntos, líneas y vértices de figuras geométricas a medida que las va dibujando. Esta secuencia de etiquetado inicia en A en cada página de un documento. De forma predeterminada, esta opción está deseleccionada.

Nota: Si crea un objeto nuevo que utilice puntos existentes sin etiquetar, estos puntos no se etiquetarán automáticamente en el objeto terminado.

6. Elija una de las siguientes opciones:
• Para aplicar las configuraciones sólo a un documento abierto, haga clic en Aceptar.
• Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin hacer cambios.