Cómo transferir las restricciones del modo de evaluación

Use la función Transferir del Modo de evaluación para distribuir rápidamente una configuración específica de restricciones de Modo de evaluación a varios dispositivos portátiles de los estudiantes sin necesidad de una computadora.

Requisitos

• Si envía configuraciones del Modo de evaluación a un dispositivo portátil que ya esté en el Modo de evaluación, las configuraciones de restricciones se sobrescribirán en el dispositivo portátil receptor y se perderán todos los datos creados durante la sesión de Modo de evaluación.
• El dispositivo portátil transmisor debe tener la misma versión de sistema operativo que el dispositivo portátil TI-Nspire™ receptor, o una versión superior.
• Si el dispositivo portátil receptor no tiene suficiente almacenamiento, la transferencia fallará.

Cómo transferir las configuraciones

1. Ingrese al Modo de evaluación en el dispositivo portátil "transmisor". Asegúrese de seleccionar la configuración específica de restricciones necesarias para el examen.
2. Conecte el dispositivo portátil remitente a un dispositivo portátil "receptor" con un cable USB de conector mini a mini.

3. Asegúrese de que ambos dispositivos portátiles estén encendidos y que la ventana de Modo de evaluación esté visible en el dispositivo portátil transmisor. Si es necesario, apague el dispositivo portátil y vuelva a encenderlo.

4. Seleccione Transferir Modo de evaluación.

La configuración del ángulo y las restricciones del modo de evaluación se copian al dispositivo portátil receptor.

Cuando se haya realizado la transferencia, el dispositivo portátil receptor se reiniciará en el Modo de evaluación y la pantalla del dispositivo portátil transmisor mostrará un mensaje de confirmación.

Nota: Ahora ambos dispositivos portátiles se podrán utilizar como dispositivos portátiles transmisores.

5. Conecte el siguiente dispositivo portátil receptor y repita a partir del paso 3 hasta que todos los dispositivos portátiles estén configurados.