Ingresar en el modo de evaluación con un código para prueba

Nota: Esto aplica solo a los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II . Para obtener un código de prueba puede. utilizar el método Elegir restricciones o preparar el dispositivo portátil en el software TI-Nspire™ Premium Teacher (consulte la sección Preparación remota de las dispositivos portátiles de la guía).

1. Asegúrese de que el dispositivo portátil esté apagado.
2. Presione y mantenga presionadas las teclas e c.

No suelte las teclas hasta que se muestre la pantalla Ingresar código de modo de evaluación.

Nota: También se muestra después de restaurar los valores predeterminados de fábrica o reiniciar el dispositivo portátil.

3. Ingrese el código de prueba de ocho dígitos.

Si el código es válido, aparecerá una marca de verificación verde.

Nota: Este ejemplo utiliza el código predeterminado TI Factory Default 0001-6382.

4. Presione Siguiente.

Aparece la pantalla Resumen.

Desplácese para revisar las restricciones o presione Atrás para ingresar un código diferente.

5. Presione Inicio para ingresar al modo de evaluación.

Después de reiniciar, aparece la pantalla Resumen.

6. Presione Aceptar para iniciar la prueba.

Notas

• Cuando se valida el código, se almacena y se muestra cuando se vuelve a invocar el diálogo Ingresar código de modo de evaluación.
• Se utilizan los mismos códigos de prueba para todos los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II y TI-Nspire™ CX II-T. La configuración CAS y de modo aritmético exacto se ignoran cuando corresponde.