Cómo salir del Modo de evaluación

Cuando salga del Modo de evaluación en un dispositivo portátil:

• Se eliminan todos los documentos creados durante la sesión del Modo de evaluación. Si vuelve a ingresar al Modo de evaluación, la carpeta de Modo de evaluación está vacía.
• Todos los archivos y las configuraciones del sistema se restauraron al estado original antes de haber ingresado al Modo de evaluación.
• Si se abrió un documento antes de ingresar al Modo de evaluación, ese documento se restaurará a la misma vista (Examinar, Ordenador de páginas o Vista de página) como estaba anteriormente. Si el documento tenía cambios sin guardar, los cambios quedarán sin guardarse.
• Si no hay ningún documento abierto, el dispositivo portátil mostrará la carpeta Mis documentos.

Cómo utilizar otro dispositivo portátil para salir del Modo de evaluación

Puede salir del Modo de evaluación en el dispositivo portátil al conectarse a otro dispositivo portátil y si usa el comando de menú de Salir del Modo de evaluación. Los dos dispositivos portátiles pueden mezclarse. Por ejemplo, puede conectar un dispositivo portátil TI-Nspire™ CX a un dispositivo portátil TI-Nspire™ o conectar un dispositivo portátil TI-Nspire™ CAS a un dispositivo portátil que no tenga CAS.

Importante: Si el otro dispositivo portátil está en el Modo de evaluación, también saldrá del Modo de evaluación.

1. Conecte el dispositivo portátil a otro dispositivo portátil con el cable de conexión de unidad a unidad.
2. Asegúrese de que ambos dispositivos portátiles estén encendidos.
3. En el dispositivo portátil, presione c para mostrar la pantalla de Inicio.
4. Seleccione Examinar y después presione ~ para mostrar el menú de Documentos.
5. En el menú de Documentos, seleccione Modo de evaluación > Salir del Modo de evaluación. Este elemento del menú se activará solo en el Modo de evaluación.

• El dispositivo portátil saldrá del Modo de evaluación y se reiniciará en modo normal. Si el otro dispositivo portátil se encuentra en el Modo de evaluación, este también saldrá del Modo de evaluación y se reiniciará.
• Si el dispositivo portátil no está conectado correctamente, aparecerá el siguiente mensaje.

• El dispositivo portátil no saldrá del Modo de evaluación hasta que se reinicie. Si desconecta el cable antes de que comience el reinicio, el dispositivo portátil permanecerá en el Modo de evaluación.

Nota: También puede salir del Modo de evaluación al recibir satisfactoriamente una actualización del SO (desde otro dispositivo portátil o a través del software de la computadora). El recibir la misma versión del SO no causará que el dispositivo portátil salga del Modo de evaluación.