Cómo desactivar cuadros de expresiones matemáticas
Los cálculos están activados en forma predeterminada, lo que significa que los resultados se actualizan de manera automática cuando usted evalúa o aproxima una expresión. Si no desea que los resultados se actualicen en forma automática, puede desactivar un cuadro de expresión matemática, un grupo de cuadros, o bien la aplicación completa.
Para desactivar un cuadro o grupo de cuadros:
| 1. | Seleccione el cuadro o cuadros que desea desactivar. |
| 2. | Desactive el cuadro o cuadros seleccionados: |
| • | Windows®: Haga clic en Acciones > Desactivar (o haga clic con el botón secundario y haga clic en Acciones > Desactivar). |
| • | Mac®: Haga clic en Acciones > Desactivar (o “ + clic y luego clic en Acciones > Desactivar). |
| • | Dispositivo portátil: Presione b para abrir el menú Notas. En el menú Acciones, seleccione Desactivar. |
Nota: Usted puede actualizar manualmente un cuadro o cuadros desactivados al seleccionar el cuadro o cuadros y usar el proceso que se describe en Cómo evaluar y aproximar expresiones matemáticas.
Para desactivar todos los cuadros en la aplicación Notas:
| ▶ | Con un documento abierto, coloque el cursor en la aplicación Notas que desea desactivar y seleccione Desactivar todo. |
| • | Windows®: Haga clic en Acciones > Desactivar todo o haga clic con el botón secundario y haga clic en Acciones > Desactivar todo. |
| • | Mac®: Haga clic en Acciones > Desactivar o “+ clic y clic en Acciones > Desactivar. |
| • | Dispositivo portátil: Presione b para mostrar el menú Notas. En el menú Acciones, haga clic en Desactivar. |
Nota: Cuando usted usa esta opción en las plantillas de Preguntas y Respuestas y de Corrección, la función Desactivar Todo desactiva sólo los cuadros matemáticos en el área de trabajo actual.