Cómo administrar la energía

Al administrar la energía del soporte de laboratorio, debe tener en cuenta la fuente de energía que se está utilizando. El soporte de laboratorio se puede alimentar con su batería recargable o un cable de alimentación conectado.

Baterías

El soporte de laboratorio funciona con una batería recargable que alcanza para un día entero de recopilación de datos de alto nivel de uso por sensor de alto consumo antes de ser recargada. Un ejemplo de la recopilación de datos de alto nivel de uso es un experimento que requiere 150 minutos totales de recopilación de datos continua con sensores de CO2 (47 mA) y O2 a relación de una muestra cada 15 segundos.

La batería se recarga en menos de 12 horas.

Cómo ver el estado de la batería

Hay dos maneras de ver el estado de la batería: cuando está conectada con un dispositivo portátil o al observar la luz LED. Cuando el soporte de laboratorio está conectado a un dispositivo portátil TI-Nspire™, se puede ver el estado de la batería de ambos. El primer valor corresponde al dispositivo portátil y el segundo valor al soporte de laboratorio.

▶ Presione c 5 (Configuración) 4 (Estado).

Cuando conecte el soporte de laboratorio directamente a una computadora, usted no verá un indicador de energía. Utilice la luz LED que está en la parte superior del soporte de laboratorio para determinar el estado de la batería.

 

PARTE SUPERIOR

Batería estado

Cuando el soporte de laboratorio está conectado a una fuente de energía USB (ya sea un cargador de pared o un equipo):

• Rojo - La luz LED que parpadea lentamente indica que la carga es baja pero que se está cargando.
• Ámbar - La luz LED que parpadea lentamente indica que el soporte de laboratorio se está cargando.
• Verde - La luz LED que parpadea lentamente indica que el soporte de laboratorio está completamente cargado.

Cuando el soporte de laboratorio está en la unidad de carga del soporte de TI-Nspire™:

• Rojo - La luz LED fija indica que la carga es baja pero que todavía se está cargando.
• Ámbar - La luz LED fija indica que el soporte de laboratorio se está cargando.
• Verde - La luz LED fija indica que el soporte de laboratorio está completamente cargado.

Cuando está funcionando y no se está cargando:

• Rojo - La luz LED parpadeante indica que la batería está por debajo del seis por ciento.
• Ámbar - La luz LED parpadeante indica que la batería está por debajo del 30 por ciento.
• Verde - La luz LED parpadeante indica que la batería está entre el 30 y el 96 por ciento. Dos parpadeos en color verde por segundo indican que la batería está en más del 96 por ciento.

Cómo administrar la energía de la batería

Cuando la energía de la batería alcance el 30 por ciento, una luz LED amarilla indicará que el soporte de laboratorio debe recargarse. La luz LED se vuelve roja cuando la energía de la batería alcanza el cinco por ciento.

Al administrar energía de la batería del soporte de laboratorio, recuerde que algunos sensores deben calentarse antes de su uso. Usted puede recopilar datos mientras el sensor se está calentando; sin embargo, los datos pueden no ser tan precisos.

Cuando inicia una recopilación de datos de largo plazo o remota, el sistema verifica las fuentes de energía actuales para determinar si son adecuadas para admitir los sensores desde el comienzo hasta el final del experimento.

Si la energía no es capaz de soportar la configuración del experimento, una advertencia indicará que la energía disponible no es suficiente para el experimento. Usted debe cambiar la batería o conectar el soporte de laboratorio a una fuente de energía externa.

Cuando use el cargador de pared, la unidad de carga de TI-Nspire™ o un cable USB conectado a una computadora encendida, el soporte de laboratorio se puede cargar por completo desde un estado completamente agotado en menos de 12 horas cuando no se esté utilizando.

La batería es capaz de soportar un día completo recopilando datos en sensores de alto- nivel de consumo de energía o dos días completos recopilando datos en sensores de consumo de energía moderado a bajo.