Más información acerca del soporte de laboratorio

Portabilidad

El soporte de laboratorio cabe en la palma de la mano de la mayoría de los estudiantes de escuela secundaria cuando está conectado con el dispositivo portátil TI-Nspire™.

El soporte de laboratorio cuenta con un punto de amarre para un cordón. Los estudiantes pueden amarrar un cordón para llevar el soporte de laboratorio alrededor del cuello. Esta función les permite a los estudiantes mantener las manos libres para mantenerse firmes sobre terrenos difíciles durante las actividades de recopilación de datos en la intemperie.

Al recopilar datos de un experimento que somete al soporte de laboratorio a un movimiento intenso, TI recomienda que los estudiantes lleven un chaleco para recopilación de datos Vernier o una chaqueta con cremallera con el sensor asegurado alrededor del cuello del estudiante y también contra el pecho. Por ejemplo, si un estudiante está midiendo la velocidad o el movimiento de una montaña rusa, el soporte de laboratorio puede rebotar debido al movimiento del trayecto. Si lleva una chaqueta con cremallera o el chaleco para recopilación de datos Vernier se limitará el movimiento del soporte de laboratorio.

Durabilidad

El soporte de laboratorio es lo suficientemente durable como para soportar un uso extenso en el salón de clase y en el campo. Está diseñado para soportar caídas de una altura de 36 pulgadas, la altura de una mesa de laboratorio estándar.

Rangos de temperatura de almacenamiento/operativa

El rango de temperaturas de almacenamiento del soporte de laboratorio es desde -40 °C (-40 °F) hasta 70 °C (158 °F).

El soporte de laboratorio, cuando se utiliza como herramienta de recopilación de datos independiente, opera en temperaturas desde 10 °C (50 °F) hasta 45 °C (113 °F).

Métodos de activación

El soporte de laboratorio tiene dos opciones de activación de recopilación de datos: automática o manual.

Para usar la activación automática, defina los criterios de la aplicación Vernier DataQuest™ para iniciar la recopilación de datos. El soporte de laboratorio se puede activar ya sea con un valor creciente o decreciente a partir de un valor umbral.

La activación manual se define en la aplicación Vernier DataQuest™. Al configurar el valor del tiempo de la demora del activador en cero, usted puede comenzar con la recopilación de datos presionando el botón activador del soporte de laboratorio cuando lo utilice como herramienta de recopilación de datos independiente.

Puede definir una demora en la activación de la recopilación de datos cuando utilice el soporte de laboratorio con una computadora o dispositivo portátil. La aplicación Vernier DataQuest™ comienza una cuenta regresiva basada en la demora de tiempo que usted defina. Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, el soporte de laboratorio y sus sensores conectados comenzarán a recopilar datos.

Recopilación de datos de varios canales

Puede conectar hasta cinco sensores al soporte de laboratorio. Se provee de tres conectores BT analógicos y dos conectores BT digitales.

El soporte de laboratorio soporta recopilación de datos de varios canales permitiéndole recopilar datos a través de los cinco sensores al mismo tiempo. Cuando se usan los cinco sensores al mismo tiempo, el registro de la hora es el mismo para todas las corrientes de recopilación de datos.

Velocidad de muestreo

La velocidad de muestreo máxima de un soporte de laboratorio que utiliza un único sensor BT es de 100.000 muestras por segundo. Esta velocidad de muestreo le permite recopilar datos para sensores de alta cantidad de muestras, tales como micrófonos, monitores de presión arterial y monitores de frecuencia cardíaca de agarre manual.

Si utiliza más de un sensor al mismo tiempo, la velocidad de 100.000 muestras por segundo se divide por el número de sensores conectados. Por ejemplo, cuando se utiliza:

• Un sensor, se recopilan datos a 100.000.
• Dos sensores, se recopilan datos a 50 kHz por sensor.
• Tres sensores, se recopilan datos a 33,3 kHz por sensor.

Las velocidades de muestreo máximas de algunos sensores son menores que la velocidad de muestreo máxima del soporte de laboratorio. Por ejemplo, con cinco sensores conectados con el soporte de laboratorio, se pueden recopilar datos a 20 kHz por sensor; sin embargo, los sensores de temperatura solo pueden ser capaces de recopilar datos a 1 kHz, por lo que solo recopilará datos a esa velocidad.