Cómo editar relaciones
| 1. | Haga doble clic en el gráfico para que su expresión aparezca en la línea de ingreso. — o — Muestre el menú de contexto del gráfico y, luego, haga clic en Editar Relación. |
| 2. | Modifique las expresiones según resulte necesario. |
| 3. | Presione · para graficar la función revisada. |
Cómo renombrar una relación
Cada tipo de relación cuenta con una convención de asignación de nombres predeterminada. Por ejemplo, el nombre predeterminado para las funciones es fn(x). (El número representado mediante n aumenta a medida que crea más funciones). Puede reemplazar el nombre predeterminado con el nombre de su elección.
Nota: Si desea utilizar un nombre personalizado como convención, debe ingresarlo manualmente para cada función.
| 1. | En la línea de ingreso, borre el nombre existente. Por ejemplo, borre "f1" de "f1(x)". Puede utilizar las teclas de flecha derecha e izquierda para posicionar el cursor. |
| 2. | Escriba el nombre de reemplazo. |
| 3. | Si está definiendo una nueva relación, coloque el cursor después del signo = y escriba la expresión. |
| 4. | Presione Ingresar para graficar la relación con su nuevo nombre. |