Cómo cambiar las configuraciones de Gráficos y Geometría

Las configuraciones de Gráficos y Geometría controlan la manera en que se muestra la información en los problemas abiertos y en los nuevos problemas. Al cambiar las configuraciones de Gráficos y Geometría, las selecciones se convierten en las configuraciones predeterminadas para todo el trabajo en estas aplicaciones.

Siga los pasos que se describen a continuación para personalizar las configuraciones de la aplicación Gráficos y Geometría.

1. Cree un documento nuevo de gráficos y geometría, o abra un documento existente.
2. En el Conjunto de herramientas de Documentos, haga clic en para abrir el menú de la aplicación Gráficos y Geometría.
3. Haga clic en Configuraciones > Configuraciones.

Se abrirá el cuadro de diálogo de Configuraciones de Gráficos y Geometría.

4. Presione Tabo use el mouse para moverse a lo largo de la lista de configuraciones. Haga clic en ¢ para abrir la lista desplegable y ver los valores disponibles para cada configuración.

Campo

Valores

Mostrar dígitos

• Automático
• Flotante
• Flotante1 - Flotante12
• Fijo0 - Fijo12

Ángulo para graficar

• Automático
• Radián
• Grado
• Gradián

Ángulo geométrico

• Automático
• Radián
• Grado
• Gradián
5. Haga clic en la configuración deseada.
6. Seleccione el cuadro de comprobación para habilitar una opción o deseleccione el cuadro de comprobación para deshabilitar una opción.

 

Cuadro de comprobación

Operación cuando esté seleccionado

Ocultar automáticamente las etiquetas del gráfico

Las etiquetas del gráfico se muestran sólo cuando se seleccionan, se agarran o pasa el mouse por encima de ellas.

Mostrar valores al final de los ejes

Una etiqueta numérica se muestra en los valores menor y mayor visibles en un eje

Mostrar la herramienta de sugerencias para manipulación de funciones

Muestra información útil conforme vaya manipulando los gráficos de la función

Encontrar automáticamente un punto de interés

Muestra ceros, mínimos y máximos para las funciones y los objetos graficados mientras se trazan gráficos de función.

7. Elija una de las siguientes opciones:
• Para aplicar la configuración al documento abierto y al bloc de notas, y para que sea la configuración predeterminada para nuevas aplicaciones de gráficos y geometría, haga clic en Aceptar.
• Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin hacer cambios.