Cómo administrar documentos

Mis documentos es un administrador de archivos donde se almacenan y organizan los documentos. El siguiente ejemplo muestra la pantalla de Mis documentos con sus partes principales etiquetadas. Después de la pantalla, puede encontrar descripciones de cada parte etiquetada.

À

Carpeta extendida

Á

Documento actual sin guardar

Â

Carpeta colapsada

Ã

Indicadores del estado del sistema

Ä

Tamaño del archivo

Cómo navegar en los archivos de Mis documentos

Para abrir Mis documentos:

▶ Presione c 2.

Nota: Si está trabajando en una página, presione / £ / £.

Se abrirá la pantalla Mis documentos, la cual muestra todas las carpetas y archivos en el dispositivo portátil.

• Para ordenar las columnas por nombre o tamaño, haga clic en el encabezado de la columna. Haga clic de nuevo para cambiar el orden de ascendente a descendente.
• Para desplazarse por Mis documentos, haga clic o agarre la barra de desplazamiento.
• Para extender una sola carpeta, apunte a la carpeta y haga clic en el icono de la carpeta o presione / ¢. Para colapsar, haga clic de nuevo o presione / ¡.
• Para extender todas las carpetas, presione b 7. Para colapsar, presione b 8.

Cómo renombrar carpetas o documentos

Para nombrar una carpeta o un documento

1. Presione £ y ¤ para resaltar el documento o la carpeta que desea renombrar.
2. Presione b 2.

 

Se resalta el nombre del documento o de la carpeta.

3. Escriba un nuevo nombre y presione · para completar el cambio.

Nota: Presione d para cancelar.

Cómo crear carpetas

Puede crear carpetas en dos formas distintas:

• Puede crear una carpeta cuando guarde un nuevo documento: Los comandos de los menús Guardar y Guardar como permiten ingresar a un nuevo nombre de carpeta para el documento.
• Puede crear una carpeta directamente desde la pantalla Mis documentos. Presione b 1. Escriba un nombre para la nueva carpeta y presione x o · para agregarla.

Normas para nombrar archivos y carpetas

Los nombres de carpetas deben ser únicos. Los nombres de archivos y carpetas pueden ser muy largos, y pueden incluir casi todos los caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación.

Nota: Si está planeando transferir estos documentos a su computadora para usarlos en el software TI-Nspire™, es mejor usar nombres que sean aceptados en su computadora. Evite los signos de puntuación, \, / o símbolos.

Cómo borrar documentos y carpetas

1. Presione £ y ¤ para resaltar el documento o la carpeta que desea borrar.
2. Presione / b 6.

— o —

Presione ..

Aparece un cuadro de diálogo para confirmar que desea borrar el archivo o la carpeta.

3. Presione x o · para seleccionar Sí.

Se borra el documento.

Cómo duplicar documentos y carpetas

Utilice copiar / C y pegar / V para duplicar documentos y archivos.

Para copiar un documento en otra carpeta, seleccione la carpeta deseada y luego péguelo.

Cómo recuperar documentos borrados.

La mayoría de las operaciones que se realizan en Mis documentos se pueden deshacer. Presione / Z (Deshacer) para cancelar la última operación hasta que se restaure el documento borrado.