Aufrufen des Prüfungsmodus durch Auswahl von Einschränkungen

Hinweis: Dies gilt für die Software TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS, sofern nicht anders angegeben. Wenn Sie bereits einen Testcode haben, können Sie die Methode Eingabe Testcode verwenden.

1. Wählen Sie Datei > Prüfungsmodus > Prüfungsmodus-Einschränkungen wählen.

Dadurch wird das Dialogfeld „Prüfungsmodus-Konfiguration“ geöffnet.

2. Wählen Sie in der Liste Standardwinkel die gewünschte Winkeleinheit aus. Verfügbare Einheiten sind: Grad und Bogenmaß.
3. Wählen Sie den CAS-Modus aus, den Sie verwenden möchten. (nur TI-Nspire™ CX CAS Student Software)
• Durch Auswahl von Ein werden CAS-Funktionen und Symbolmanipulation aktiviert.
• Durch Auswahl von Exakt arithmetisch werden exakte Ergebnisse als Brüche p und Wurzeln ‡ dargestellt.
• Aus deaktiviert CAS und exakte Ergebnisse.
4. Wählen Sie den Modus Exakt arithmetisch aus, den Sie verwenden möchten. (TI-Nspire™ CX Student Software nur bei Auswahl des Handheld-Typs TI-Nspire™ CX II-T)
• Durch Auswahl von Ein werden exakte Ergebnisse als Brüche p und Wurzeln ‡ aktiviert.
• Aus deaktiviert exakte Ergebnisse.
5. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen für die jeweilige Einschränkung, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Klicken Sie auf das Feld Auswählen/Gesamte Auswahl aufheben um schnell alle Einschränkungen auszuwählen oder aufzuheben.

Im Abschnitt „Prüfungsmodus-Code“ wird der Code automatisch auf der Grundlage Ihrer Auswahlen aktualisiert.

Hinweis: Eine detaillierte Liste der Einschränkungen finden Sie unter Erklärung der Einschränkungen im Prüfungsmodus.

6. (Optional) So speichern Sie die aktuellen Einstellungen als benannte Konfiguration:
a) Klicken Sie auf Speichern.
b) Geben Sie einen Name in das Dialogfeld Konfiguration speichern ein.
c) Klicken Sie auf Speichern.
7. Klicken Sie auf Prüfungsmodus aufrufen.
• Wenn es offene Dokumente oder Screenshots gibt, werden Sie aufgefordert, diese zu speichern.
• Das Softwarefenster wird auf die volle Größe Ihres Bildschirms maximiert und ein neues Dokument geöffnet.
• Vorhandene Daten in der Zwischenablage und im TI-Nspire™ Scratchpad werden gelöscht.
• Eine grüne Titelleiste zeigt an, dass sich die Software im Prüfungsmodus befindet. Es zeigt den Konfigurationsnamen (falls vorhanden), den Testcode, den Status des CAS- oder Exact Arithmetic-Modus (falls zutreffend), die während der Testsitzung verstrichene Zeit, das Informationssymbol und die Schaltfläche „Beenden“ an.