Verwalten von Sitzungsprotokollen

Die folgenden CSV-Dateien werden automatisch vom System erstellt und im SessionLogs-Ordner gespeichert. Bei jedem Start der TI-Nspire™-Software werden Protokolle erstellt und dem Protokoll des vorherigen Tages hinzugefügt. So wird ein kompletter Datensatz erreicht.

• Activities.csv-Datei. In dieser Datei werden alle in Klassensitzungen durchgeführten Aufgaben gespeichert.
• ActivityTypes.csv-Datei. Mit dieser Datei können Sie bei der Erstellung eines Einsatzberichts eine tabellengestützte Suche durchführen.
• Attendance.csv-Datei. In dieser Datei werden immer dann Informationen zu einem Schüler gespeichert, wenn sich dieser in einer Sitzung anmeldet.
• ClassSession.csv-Datei. In dieser Datei werden Informationen zu allen Klassensitzungen gespeichert.

Verwenden der Activities-Datei

In dieser Datei zeichnet das System Informationen zu den während der Klassensitzung durchgeführten Aufgaben auf. Diese Informationen beinhalten:

• ClassSessionID. Spezifische ID-Nummer der Klasse im Förderprogramm.
• ClassName. Der in der Software bestimmte Name der Klasse.
• ActivityTypeID. Die Art der Aufgabe, die während der Klassensitzung durchgeführt wurde. Die ID bezieht sich auf die in der ActivityType-Datei bestimmten Aufgabentypen.
• ActivityDetail. Zusätzliche Informationen zum Aufgabentyp, falls vorhanden.
• ActivityStart. Zeitpunkt, zu dem die Aktivität beginnt.
• ActivityEnd. Zeitpunkt, zu dem die Aktivität endet.
• NumStudent. Anzahl der Schüler, die an der Aufgabe teilgenommen haben.

Verwendung der ActivityTypes-Datei

Mit der ActivityTypes-Datei lassen sich tabellengestützte Suchen durchführen. Sie enthält Codes zur Bestimmung von Aufgabentypen und Kurzbeschreibungen zu jeder Aufgabe.

Aufgaben-ID

Beschreibung

SC

Bildschirmaufnahme

CF

Datei einsammeln

DF

Datei löschen

SF

Datei senden

RD

Erneut verteilen

SP

In Portfolio speichern

CM

Fehlende Dateien erfassen

SM

Fehlende senden

US

Unaufgefordert senden

LP

Live-Presenter

QP-MC

Schnellumfrage – Multiple Choice

QP-OR

Schnellumfrage – Freie Antwort

QP-EQ

Schnellumfrage – Gleichungen

QP-CE

Schnellumfrage – Chemische Formel

QP-EX

Schnellumfrage – Terme

QP-IL

Schnellumfrage – Bilder mit Bezeichnung

QP-IP

Schnellumfrage – Bild mit Punkt(-en)

QP-CP

Schnellumfrage – Koordinatenpunkte

QP-LS

Schnellumfrage – Lists & Spreadsheet

Verwenden der Attendance-Datei

In dieser Datei speichert das System Informationen zu jedem Schüler ab, der sich zu einer Sitzung anmeldet. Diese Informationen beinhalten:

• Class ID. Die spezifische ID-Nummer der Klasse im Förderprogramm.
• Class Name. Der in der Software bestimmte Name der Klasse.
• Last Name. Nachname des Schülers.
• First Name. Vorname des Schülers.
• Date and Time. Das Datum und die Zeit, zu der sich der Schüler angemeldet hat. Wird dazu verwendet, nachzuvollziehen, welche Schüler sich pünktlich anmelden und welche nicht.
• Student ID. Die ID des Schülers.

Verwenden der ClassSession-Datei

Das System zeichnet Informationen zu jeder Klassensitzung auf und ordnet diese nach Klassen-ID. Diese Informationen beinhalten:

• ClassSessionID. Die spezifische ID-Nummer der Klasse im Förderprogramm.
• ClassName. Der in der Software bestimmte Name der Klasse.
• Start. Der Zeitpunkt, zu dem die Klassensitzung beginnt. Die Aufzeichnung startet in dem Moment, wenn der Lehrer „Klasse beginnen“ anklickt.
• End. Der Zeitpunkt, zu dem die Klassensitzung endet. Die Aufzeichnung wird in dem Moment beendet, wenn der Lehrer „Klasse beenden“ anklickt.
• NumStudent. Die Anzahl der Schüler, die sich während der Klassensitzung anmelden.
• ClassSectionName. Der Name des Klassenabschnitts.
• QuickPollTotalTime. Die Menge an Zeit, die der Schüler mit Schnellumfragen verbringt.

Verwalten von Protokolldateien

Sitzungsprotokolldateien werden basierend auf ihrer Dateigröße bei jedem Ausschalten der TI-Nspire™ automatisch verwaltet. Wenn die Größe einer der Dateien größer als 1 MB während der Abschaltung ist, wird ein Backup von jeder Datei im Ordner SessionLogs mit den folgenden Namen erstellt:

• Activities-bak.csv
• ActivityTypes-bak.csv
• Attendance-bak.csv
• ClassSession-bak.csv

Hinweis: Wenn eine Backup-Datei bereits vorhanden ist, wird sie durch eine neuere Version überschrieben.

Beim nächsten Start der TI-Nspire™ werden vier neue, leere Protokolldateien erstellt.