Übertragen von Dateien und Verzeichnissen

Mit der Funktion Übertragungswerkzeug in der TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software, der TI-Nspire™ CX Teacher Software oder der TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software können Lehrer eine Zusammenstellung von Verzeichnissen und Dateien auf angeschlossene Handhelds in einer Docking-Station übertragen oder das Betriebssystem bei Handhelds mit vorhandenem Betriebssystem aktualisieren.

Um Inhalte auf oder von angeschlossenen Handhelds zu übertragen, muss auf allen TI-Nspire™ CX Handhelds die Betriebssystem-Version 3.0 oder höher installiert sein.

Status und Einstellungen anzeigen

Lehrer können auch den Status und die Einstellungen angeschlossener Handhelds ansehen. Bei Verwendung des Übertragungswerkzeugs muss die Docking-Station über ein in eine USB-Buchse des Lehrer-Computers eingestecktes USB-Kabel verbunden sein.

Unterstützte Dateitypen

Sie können die folgenden Dateitypen auf angeschlossene Handhelds übertragen:

Dateityp

Erweiterung

TI-Nspire™ Dokument

.tns

Stundenpaket-Datei

.tilb

Dateien des Handheldbetriebssystems

TI-Nspire™ CX Handheld

.tco

TI-Nspire™ CX CAS Handheld

.tcc

TI-Nspire™ CX II Handhelds

.tco2

TI-Nspire™ CX II CAS Handheld

.tcc2

TI-Nspire™ CX II-T Handhelds

.tct2

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld

.tcc2

TI-Nspire™ CX II-C CAS Handheld

.tcc2

TI-Nspire™ Handheld

.tno

TI-Nspire™ CAS Handheld

.tnc

Mit dem Übertragungswerkzeug können Sie wählen, ob Sie Dateien an alle angeschlossenen Handhelds oder nur an ausgewählte Handhelds in der Docking-Station übertragen möchten.

Übertragen von Dateien und Verzeichnissen an Handhelds

Verwenden Sie das Übertragungswerkzeug, um auf Ihrem Computer gespeicherte Verzeichnisse oder Dateien auszuwählen und auf Handhelds in der TI-Nspire™ Docking-Station zu übertragen. Nachdem die Übertragung begonnen hat, läuft sie so lange, bis Sie sie anhalten. Weitere Dateien können Sie erst auswählen, wenn die Übertragung abgeschlossen ist oder Sie sie anhalten.

Sie können ein Handheld aus der Docking-Station entfernen, wenn die zugehörige Übertragungsstatus-LED anzeigt, dass die Übertragung abgeschlossen ist. Wenn Sie ein anderes Handheld in den leeren Schacht einsetzen, werden die Dateien auch auf dieses Handheld übertragen, bis Sie die Übertragung anhalten.

Weitere Informationen zur Verwendung des Übertragungswerkzeugs finden Sie in den folgenden Handbüchern.

• Handbuch für TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software
• Handbuch zur TI-Nspire™ Teacher Software (TI-Nspire™ Teacher Software Guidebook)
• Handbuch zur TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software (TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software Guidebook)

Ansehen des Übertragungsstatus an der Docking-Station

Die Übertragungsstatus-LED-Anzeigen unter jedem Schacht auf der Vorderseite der Docking-Station bieten grundlegende Informationen zum Status der Übertragung für das entsprechende Handheld.

Die Übertragungsstatus-LED-Anzeige befindet sich rechts neben dem Übertragungssymbol (Ÿ).

Ÿ

Übertragungsstatus-LED-Anzeige

• Die LED-Anzeige ist aus, wenn die Handhelds nur geladen werden und keine Datenübertragung erfolgt.
• Ein grünes Dauerleuchten zeigt an, dass die Übertragung erfolgreich beendet wurde.
• Eine grün blinkende Anzeige bedeutet, dass die Übertragung läuft (Dateien werden gesendet).

Ansehen des Übertragungsstatus am Lehrer-PC

Lehrer können im Übertragungswerkzeug. den Übertragungsstatus von Dateien auf einzelne Handhelds ansehen. So sehen Sie den Status übertragener Dateien an:

1. Klicken Sie im Fenster Übertragungswerkzeug auf die Registerkarte Status.
2. Klicken Sie auf das + vor dem Dateinamen, um die Anzeige zu öffnen.

Wenn Sie im Übertragungswerkzeug ein Handheld auswählen, werden die folgenden Informationen angezeigt:

• Handheld-ID
• Name der zu übertragenden Datei
• Fortschrittsleiste für diese Datei auf dem ausgewählten Handheld

Nähere Informationen zur Verwendung des Übertragungswerkzeugs finden Sie in den Handbüchern zur TI‑Nspire™ CX Premium Teacher Software und zur TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software (TI‑Nspire™ CX Teacher Software Guidebook, TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software Guidebook).

Problembehandlung

Wenn die Dateiübertragung fehlschlägt, überprüfen Sie das Handheld auf die folgenden Fehlerbedingungen:

• Batterie schwach
• Falscher Handheld-Typ
• Speicher voll
• Verbindung verloren
• Falsche BS-Version oder kein BS