Konfigurieren der Docking-Stationen

Verwenden Sie, wenn Sie eine TI-Nspire™ Docking-Station einrichten, eine flache, stabile Oberfläche wie z. B. einen Tisch. Wenn Sie die Docking-Station in verschiedenen Klassenzimmern einsetzen, können Sie diese auch auf einem Standard-Rollwagen installieren. Bei der Wahl eines geeigneten Standorts sollten Sie darauf achten, dass sich sowohl der Lehrer-PC als auch eine Spannungsquelle, wie z. B. eine Steckdose oder Steckdosenleiste, in der Nähe befinden.

Führen Sie zum Konfigurieren der Docking-Station die folgenden Schritte aus.

1. Stellen Sie die Docking-Station auf die Oberfläche.

2. Verbinden Sie die Docking-Station mit einem Netzadapter und stecken Sie den Netzadapter anschließend in eine Steckdosenleiste oder Steckdose.

AC-Adapter-Anschluss

Standard-A-Anschluss (aus)

Mini-B-Anschluss (ein)

3. Schließen Sie den Lehrer-Computer an die Docking-Station an (zur Datenübertragung).