Laden der TI-Nspire™ Akkus

Wenn die Docking-Station an eine Stromquelle angeschlossen ist, wird der Ladevorgang automatisch gestartet, sobald ein Handheld in einen Schacht eingesetzt wird. Anderenfalls wird der Ladevorgang gestartet, sobald die Docking-Station an eine Stromquelle angeschlossen wird.

Zum Aufladen der Akkumulatoren in den Handhelds muss die Docking-Station nicht an den Lehrer-Computer angeschlossen sein.

Bestimmen Der Ladestatus der Handheld-Batterien

Die Die LED-Leuchten an jedem Schacht der Docking-Station liefern grundlegende Informationen zum Ladestatus des TI-Nspire™ Akkus oder der AAA-Batterien im entsprechenden Handheld. Der Ladestatus der Batterien im Handheld wird in folgender Rangfolge angezeigt:

• Wenn ein Handheld über einen Akku verfügt, wird immer der Ladestatus des Akkus angezeigt, auch wenn sich zusätzlich AAA-Batterien im Gerät befinden.
• Befinden sich nur AAA-Batterien im Handheld, wird der Ladestatus der AAA-Batterien angezeigt.

LED-Anzeige für Ladestatus der Batterien

So Um den Ladestatus der Batterien eines Handhelds zu bestimmen, achten Sie auf die Ladestatus-LED-Anzeige des entsprechenden Schachtes. Die Ladestatus-LED-Anzeige befindet sich rechts vom Batteriesymbol ():

• Rot zeigt an, dass der Akku weniger als 25 % Leistung besitzt
• Gelb zeigt an, dass die Leistung des Akkus zwischen 25 % und 75 % beträgt
• Grün zeigt an, dass die Leistung des Akkus mehr als 75 % beträgt
• In folgenden Fällen ist die Leuchte aus:
- Der Schacht ist leer.
- Das Handheld ist falsch eingesetzt.
- Die Docking-Station ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen.

Weitere Informationen zum Batteriestatus

Zusätzliche Informationen sind im Arbeitsbereich Inhalte verfügbar, wenn Sie die TI-Nspire™ CX Premium Lehrersoftware, TI-Nspire™ CX Lehrersoftware oder TI-Nspire™ CX Navigator™ Lehrersoftware verwenden. Sie können den Status sowohl der TI-Nspire™ Akkus als auch der AAA-Batterien in angeschlossenen Handhelds ansehen.

Es werden sowohl für die Akkus als auch für die AAA-Batterien die Ladezustände so wie am Handheld angegeben:

• Kritisch, schwach (zwei bis zehn Prozent), zu 25, 50, 75 oder 100 Prozent geladen.
• Mit Ausnahme von Kritisch werden die Prozentangaben in schwarzer Schrift angezeigt. Rote Schrift zeigt an, dass der Ladezustand der Batterien kritisch ist.
• Zwei Striche (--) zeigen an, dass sich weder Akkus noch AAA-Batterien im Handheld befinden.

Problembehandlung

Wenn kein Aufladen möglich ist:

• Stellen Sie sicher, dass das Handheld richtig im Schacht sitzt. Die Akkus werden nicht geladen, wenn die Anschlüsse von Handheld und Schacht nicht übereinander sitzen.
• Überprüfen Sie, dass der Anschluss am Handheld sauber ist. Entfernen Sie Ablagerungen am Anschluss des Handhelds mit einem sauberen, trockenen Tuch oder mit einem Radiergummi. Verwenden Sie niemals feuchte Tücher oder Lösungen.