Docking-Station Funktionen

Sowohl die TI-Nspire™ als auch die TI-Nspire™ CX Docking-Stationen sind benutzerfreundlich und lassen sich leicht transportieren, wenn diese in einem anderen Klassenzimmer benötigt werden. Nach dem erstmaligen Auspacken ist die Docking-Station innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

Die TI-Nspire™ Docking-Station verfügt über zehn Slots. Jeder Slot kann entweder ein TI-Nspire™ CX Handheld oder ein TI-Nspire™ Handheld aufnehmen. Sie können auch ein TI-Nspire™ Handheld mit einem Schiebeetui an der Vorderseite des Handhelds in die TI-Nspire™ Docking-Station einsetzen.

Die TI-Nspire™ CX Docking-Station verfügt ebenfalls über zehn Slots. Diese Docking-Station eignet sich jedoch nur für das TI-Nspire™ CX Handheld. Sie können kein TI-Nspire™ Handheld in eine CX Docking-Station stecken.

Die LED-Anzeigen an der Vorderseite der Docking-Station liefern Informationen über den Ladezustand der Batterien und den Übertragungsstatus. Diese zeigen an, ob das Handheld richtig eingesetzt wurde.

 

Ÿ

Übertragungsstatus-LED-Anzeige

LED-Anzeige für Ladestatus der Batterien

Vertiefungen auf beiden Seiten der Docking-Station ermöglichen das bequeme Anheben der Docking-Station mit beiden Händen.

Wenn Sie die Docking-Station umdrehen, sehen Sie eine Einbuchtung bzw. einen „Kanal“ auf der Unterseite. Führen Sie das Kabel durch die Vertiefung, um zu gewährleisten, dass die Docking-Station auf flachem Untergrund steht. Verwenden Sie den Kabelaufwickler, um nicht benötigte USB-Kabellängen unterzubringen.

 

Führen Sie das Kabel durch den Kanal.

Verwenden Sie den Kabelaufwickler, um nicht benötigtes Kabel unterzubringen.