Inhalte auf angeschlossenen Handhelds anzeigen

Wenn Sie im Fensterbereich „Ressourcen“ im Arbeitsbereich „Inhalte“ ein Handheld auswählen, werden alle Dateien und Ordner auf dem Handheld im Fensterbereich „Inhalte“ angezeigt. Um die Inhalte von Dokumenten anzuzeigen, wählen Sie im Fensterbereich „Vorschau“ Hier klicken, um Dokumentvorschau anzuzeigen aus.

 

À

Angeschlossene TI-Nspire™ CX Handhelds – listet alle angeschlossenen und eingeschalteten Handhelds auf.

Hinweis: Ein Warnsymbol neben dem Handheldnamen zeigt an, wenn das auf dem Handheld installierte Betriebssystem nicht mit der auf dem Computer installierten Softwareversion übereinstimmt und wenn ein Betriebssystem-Update erforderlich ist.

Á

Optionen – Je nachdem, welche Aufgabe unter Ressourcen ausgewählt ist, stehen hier unterschiedliche Optionen zur Verfügung.

Â

Fensterbereich Inhalte – Wenn Sie Angeschlossene Handhelds auswählen, werden im Fensterbereich Inhalte Einzelheiten zu den angeschlossenen und eingeschalteten Handhelds angezeigt:

• Name
• Ladestand (Li-ion) – des Li-Ionen-Akkus (aufladbar) (kritisch 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % oder „--“, wenn kein Akku eingelegt ist).
• Ladestand (AAA) – der AAA-Batterien (kritisch 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % oder „--“, wenn keine Batterie eingelegt ist).
• Speichergröße
• BS-Version

Ã

Fensterbereich Vorschau – gibt Informationen zu einem Handheld an durch Klicken auf „Angeschlossene Handhelds“ im Fensterbereich „Ressourcen“ und anschließend auf ein Handheld im Fensterbereich „Inhalte“. Wenn Sie eine TI-Nspire™-Datei im Fensterbereich „Inhalte“ auswählen, zeigt der Fensterbereich „Vorschau“ eine für diese Datei verfügbare Vorschau an.

• Handheld-Typ: Name der Handhelds.
• Produkt-ID: Handheld-Produktidentifikation.
• Boot ROM: Internes Startprogramm, das zum Hochfahren des Geräts auf einem niedrigeren Level betrieben wird.
• Boot-Loader: Externes Startprogramm, das zum Hochfahren des Geräts auf einem niedrigeren Level betrieben wird.
• Betriebssystem: Das Betriebssystem wird verwendet.
• Verfügbarer Speicherplatz: Der verbleibende und verfügbare Speicherplatz auf dem Handheld.
• Ladestand (Li-ion) – des Li-Ionen-Akkus (aufladbar) (kritisch 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % oder „--“, wenn kein Akku eingelegt ist).
• Ladestand (AAA) – der AAA-Batterien (kritisch 2 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % oder „--“, wenn keine Batterie eingelegt ist).

Wenn Sie ein Handheld auswählen, werden alle Dateien und Ordner auf dem Handheld im Fensterbereich „Inhalte“ angezeigt. Wenn Sie eine Datei oder einen Ordner auswählen, werden Detailangaben dazu im Fensterbereich „Vorschau“ angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um eine Vorschau des Dokuments anzuzeigen.

Einzelheiten zum ausgewählten Verzeichnis bzw. zur ausgewählten Datei werden im Vorschaufenster angezeigt.

Einzelheiten zu einem ausgewählten Verzeichnis

Einzelheiten zu einer ausgewählten Datei

▶ Um die Dateien in einem Ordner anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Ordnernamen im Fensterbereich „Inhalte“. Die Dateien im Ordner werden im Fensterbereich „Inhalte“ aufgelistet.
▶ Um eine Vorschau der Inhalte einer .tns-Datei anzuzeigen, wählen Sie Hier klicken, um Vorschau des Dokuments anzuzeigen im Fensterbereich „Vorschau“ aus.