Verwalten von Dateien auf einem angeschlossenen Handheld

Wenn Sie im Arbeitsbereich „Inhalte“ mit Dateien auf angeschlossenen Handhelds arbeiten, verwenden Sie das Optionsmenü oder das Kontextmenü, um Dateien zu verwalten.

Hinweis: Wenn Sie einen Dateityp auswählen, der nicht auf dem Handheld unterstützt wird, sind einige Auswahlmöglichkeiten im Menü „Optionen“ nicht aktiv.

Option

Funktion

Öffnen

Öffnen einer Datei auf einem angeschlossenen Handheld:

• Klicken Sie auf die Datei, die Sie öffnen möchten.
• Klicken Sie auf Öffnen. Das Dokument wird im Arbeitsbereich Dokumente geöffnet.

Auf Computer speichern

Speichern einer Kopie der ausgewählten Datei auf Ihrem Computer:

• Klicken Sie auf die Datei, die Sie speichern möchten.
• Klicken Sie auf Auf Computer speichern. Das Dialogfeld „Ausgewählte Dateien speichern“ wird angezeigt.
• Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern möchten.
• Klicken Sie auf Speichern.

Kopieren/ Einfügen

Erstellen einer Kopie einer Datei:

• Klicken Sie auf die Datei, die Sie kopieren möchten.
• Klicken Sie auf Optionen > Kopieren, um die Datei in die Zwischenablage zu kopieren.
• Um die Datei an einem anderen Speicherort einzufügen, gehen Sie zum neuen Speicherort und klicken auf Optionen >Einfügen.

Hinweis: Wenn Sie keinen neuen Speicherort auswählen, wird die kopierte Datei mit einem neuen Namen „Kopie von ..." eingefügt.

Entfernen

Löschen einer Datei auf einem angeschlossenen Handheld:

• Klicken Sie auf die Datei, die Sie löschen möchten.
• Klicken Sie auf Löschen.
• Klicken Sie im Dialogfeld „Warnung“ auf Ja. Klicken Sie auf Nein, um den Vorgang abzubrechen.

Aktualisieren

Klicken Sie auf Optionen >Aktualisieren, um die Dateiliste zu aktualisieren.

Umbenennen

So ändern Sie den Namen einer Datei auf einem angeschlossenen Handheld:

• Klicken Sie auf die Datei, die Sie umbenennen möchten.
• Klicken Sie auf Optionen >Umbenennen.
• Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Eine Ebene aufwärts

Gehen Sie in der Ordnerhierarchie eine Ebene nach oben. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine Datei in einem Verzeichnis auswählen.

Neues Verzeichnis

Erstellen eines neuen Ordners:

• Klicken Sie auf Neuer Ordner.
• Geben Sie einen Namen für das neue Verzeichnis ein.
• Drücken Sie die Eingabetaste.

Öffnen von Dokumenten auf angeschlossenen Handhelds

Um ein Dokument auf einem angeschlossenen Handheld in der TI-Nspire™ Software zu öffnen:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Handheld an den Computer angeschlossen ist.
2. Klicken Sie auf , um den Inhalte-Explorer zu öffnen.

Der Name des angeschlossenen Handhelds wird im Fensterbereich „Angeschlossene Handhelds“ aufgelistet.

3. Doppelklicken Sie auf den Handheld-Namen.

Die Ordner und Dokumente auf dem Handheld werden aufgelistet.

4. Gehen Sie zum Dokument, das Sie öffnen möchten, und doppelklicken Sie dann auf den Dateinamen.

Das Dokument wird im Arbeitsbereich Dokumente geöffnet.

Speichern von Dateien auf einem angeschlossenen Handheld

Wenn Sie Dateien von Ihrem Computer auf ein Handheld speichern, werden diese in den Dateityp TI-Nspire™-Dokumente (Dateierweiterung .tns) konvertiert. Um eine Datei auf Ihrem Computer auf einem angeschlossenen Handheld zu speichern:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Handheld an den Computer angeschlossen ist.
2. Klicken Sie auf , um den Inhalte-Explorer zu öffnen.

Die Ordner und Dateien auf Ihrem Computer werden im Fensterbereich „Computer“ aufgelistet.

3. Gehen Sie zum Ordner bzw. zur Datei, den bzw. die Sie auf dem Handheld speichern möchten.
4. Klicken Sie auf die Datei, um sie auszuwählen.
5. Ziehen Sie die Datei auf ein angeschlossenes Handheld, das im Fensterbereich „Angeschlossene Handhelds“ aufgelistet ist.

Die Datei wird auf dem angeschlossenen Handheld gespeichert.

Hinweis: Um die Datei in einem Ordner auf dem Handheld zu speichern, doppelklicken Sie auf den Handheld-Namen, um die Ordner und Dateien aufzulisten, und ziehen Sie dann die Datei in einen Ordner auf dem Handheld.

Wenn die Datei bereits auf dem Handheld vorhanden ist, wird ein Dialogfeld geöffnet und Sie werden gefragt, ob Sie die Datei ersetzen möchten. Um die vorhandene Datei zu ersetzen, klicken Sie auf Ersetzen. Klicken Sie auf Nein oder Abbrechen, um den Speichervorgang abzubrechen.