Sådan overfører du Tryk-for-Test-begrænsninger

Brug funktionen Overfør Tryk-for-Test til hurtig distribution af et sæt Tryk-for-Test-begrænsninger til flere elevers håndholdte enheder uden brug af computer.

Krav

• Hvis du sender Tryk-for-Test-indstillinger til en håndholdt enhed, som allerede befinder sig i Tryk-for-Test-tilstand, overskrives begrænsningsindstillingerne på den modtagende håndholdte enhed, og alle de data, som blev oprettet under Tryk-for-Test-sessionen mistes.
• Operativsystemet på den afsendende håndholdte enhed skal være det samme eller nyere end OS på den modtagende TI-Nspire™-håndholdte.
• Overførslen slår fejl, hvis den modtagende håndholdte ikke har tilstrækkelig lagerplads.

Sådan overfører du indstillinger

1. Start Tryk-for-Test på en afsendende håndholdt enhed. Sørg for at vælge det specifikke sæt begrænsninger, der er nødvendigt til eksamen.
2. Tilslut den afsendende håndholdte til en modtagende håndholdt enhed vha. et mini-til-mini USB-kabel.

3. Kontroller, at begge håndholdte er tændt, og at Tryk-for Test-vinduet er synligt på den afsendende håndholdte. Sluk den håndholdte, og tænd den igen, hvis nødvendigt.

4. Vælg Overfør Tryk-for-Test.

Tryk-for-Test-vinkelindstilling og -begrænsninger kopieres til den modtagende håndholdte.

Når overførslen er færdig, genstarter den modtagende håndholdte i tilstanden Tryk-for-Test, og den afsendende håndholdte viser en dialogboks for bekræftelse.

Bemærk: Begge håndholdte kan nu bruges som afsendende håndholdte.

5. Tilslut den næste modtagende håndholdte enhed, og gentag fra trin 3, indtil alle håndholdte enheder er konfigurerede.