Sådan åbnes Tryk-for-test-tilstand med en Testkode

Bemærk: Dette gælder kun for TI-Nspire™ CX II håndholdte enheder. Du kan få en testkode ved hjælp af metoden Vælg begrænsninger eller ved at klargøre den håndholdte enhed i TI-Nspire™ Premium Teacher-softwaren (se afsnittet Klargøring af håndholdte enheder via fjernadgang i den vejledning).

1. Kontrollér, at den håndholdte er slukket.
2. Tryk og hold nede på tasterne e c.

Slip ikke tasterne, før Tryk-for-test-skærmbilledet vises.

Bemærk: Dette vises også efter gendannelse af fabriksindstillinger eller genstart af den håndholdte enhed.

3. Indtast din ottecifrede testkode.

Hvis koden er gyldig, vises et grønt flueben.

Bemærk: I dette eksempel bruges TI fabriks-standardkoden 0001-6382.

4. Tryk på Næste.

Skærmen Oversigt vises.

Rul ned for at gennemse begrænsningerne, eller tryk på Tilbage for at indtaste en anden kode.

5. Tryk på Start for at gå i Tryk-for-test-tilstand.

Efter genstart vises oversigtsskærmen.

6. Tryk på OK for at starte testen.

Noter

• Når koden er valideret, gemmes den, og vises, når dialogboksen Indtast Tryk-for-test-kode aktiveres igen.
• De samme testkoder bruges til alle håndholdte enheder TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II og TI-Nspire™ CX II-T. Indstillingerne for CAS- og eksakt beregnings-tilstand ignoreres, når det er relevant.