Betjening af den håndholdte enhed i tilstanden Tryk-for-Test

Når en håndholdt enhed er i tilstanden Tryk-for-Test, LED-indikatoren øverst på den håndholdte enhed blinker (på TI-Nspire™ CX II). LED-lampen gør, at du hurtigt kan se, at tilstanden Tryk-for-Test er slået til − selv når den håndholdte enhed er slukket.

(Numerisk) Hvis LED-lampen blinker grønt-grønt, er alle restriktioner valgt.
(Eksakt aritmetik) Hvis LED-indikatoren blinker grønt-grønt, er alle restriktioner valgt, og Eksakt aritmetik er fra.
(CAS) Hvis LED-indikatoren blinker grønt-grønt, er alle restriktioner valgt, og CAS er fra.
Hvis LED-lampen blinker gult-gult, er en eller flere begrænsninger afmarkeret.

Bemærkninger:

Ældre TI-Nspire™ CAS-håndholdte enheder har ikke en LED-indikator øverst.
LED-lampen på TI-Nspire™ CM-C håndholdte enheder indikerer kun batteristatus. Den blinker ikke, når Tryk-for-Test er aktiveret på den håndholdte.

Systemindstillinger

Systemindstillingerne, der er gældende forud for tilstanden Tryk-for-test, overføres ikke til Tryk-for-test-sessionen. I stedet indstilles systemet til standardindstillingerne ved start af Tryk-for-Test. Indstillingerne kan ændres i Tryk-for-Test-tilstanden. Ved afslutning af Tryk-for-Test-tilstand gendannes alle systemindstillinger til de indstillinger, der var valgt, før Tryk-for-Test-tilstanden blev valgt.

Sådan frigør du lagerplads til tilstanden Press-to-Test

Hvis din håndholdte ikke har tilstrækkelig tilgængelig lagerplads til at gå i tilstanden Press-to-Test vises en meddelelse, som foreslår, at du fjerner dokumenter.

Du har følgende muligheder:

Du kan sikkerhedskopiere dokumenterne til en computer eller en anden håndholdt og derefter slette dem fra din håndholdte. Dokumenterne kan føres tilbage, når Tryk-for-Test-tilstanden er afsluttet.
Sådan sletter du unødvendige dokumenter på den håndholdte.

Se afsnittet "Filadministration" i din håndholdtes manual Kom godt i gang for at få detaljerede oplysninger om at frigøre hukommelse.

Sådan slukker og tænder du for den håndholdte i Tryk-for-Test-tilstand

Hvis du slukker den håndholdte, eller hvis den går i APD™-tilstand (Automatic Power Down™) i Tryk-for-Test-tilstand, er den stadig i test-tilstand, når den tændes igen. En meddelelse minder om, at den håndholdte er i Tryk-for-Test-tilstand, og de markerede begrænsninger vises.

TI-Nspire™ CX CAS OS
Standardbegrænsninger (ingen mulighed for at slå CAS fra)

TI-Nspire™ CX II CAS OS
Standardbegrænsninger med CAS deaktiveret

Bemærk: Hvis en dialogboks er åben, når den håndholdte går i dvale i Tryk-for-Test-tilstand, vises den pågældende dialogboks, når den håndholdte tændes igen.

Automatisk gemning

Hvis den håndholdte genstartes i Tryk-for-Test-tilstand, forbliver den håndholdte i testtilstand og vender tilbage til det sidste aktive dokument.

Styring af batterikapacitet

Ved anvendelse af en TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ CAS-håndholdt kan batterierne tages ud og udskiftes i Tryk-for-Test tilstand. Hvis batterierne udskiftes, forbliver den håndholdte i testtilstand. Når den tændes igen, vises påmindelsesdialogboksen.

Inden Tryk-for-Test-tilstanden startes, eller før du begynder en eksamen, skal du sikre dig, at den håndholdte enheds opladelige batteri er fuldt opladet.