Sådan åbnes Tryk-for-test-tilstand ved at Vælge begrænsninger

Bemærk: Dette gælder for TI-Nspire™ CX og TI-Nspire™ CX II håndholdte enheder, medmindre andet er angivet.

Start den håndholdte enhed

1. Kontrollér, at den håndholdte er slukket.
2. Tryk og hold nede på tasterne d c.

Slip ikke tasterne, før Tryk-for-Test-skærmbilledet vises.

Vælg en vinkelindstilling

1. Tryk på e for at fremhæve menuen for vinkelindstillinger.
2. Tryk på ► for at vise listen med vinkelenheder. De tilgængelige enheder er grader og radian.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at fremhæve den vinkelenhed, du ønsker at bruge, og tryk på · for at vælge den.

Vælg en CAS-tilstand (kun TI-Nspire™ CX II CAS)

1. Tryk på e efter behov, for at fremhæve menuen til tilstanden CAS.
2. Tryk på ► for at vise listen over CAS-tilstande. De tilgængelige tilstande er: Til, Eksakt aritmetik, og Fra.

Bemærk: Ved at vælge Til aktiveres CAS-funktioner og symbolmanipulation. Valg af eksakt aritmetik giver præcise resultater i form af stablede fraktioner, p, og radikaler ‡. Valg af Fra deaktiverer CAS og præcise resultater.

3. Tryk på ▲ eller ▼ for fremhæve den tilstand, som du vil bruge, og tryk derefter på · for at vælge den.

Vælg en Eksakt aritmetik-tilstand (kun TI-Nspire™ CX II-T)

1. Tryk på e efter behov for at fremhæve menuen til Eksakt aritmetik-tilstanden.
2. Tryk på ► for at vise listen over Eksakt aritmetik-tilstande. De tilgængelige tilstande er: Til og Fra.

Bemærk: Valg af On giver præcise resultater i form af stablede fraktioner, p, og radikaler ‡. Valg af Fra deaktiverer præcise resultater.

3. Tryk på ▲ eller ▼ for fremhæve den tilstand, som du vil bruge, og tryk derefter på · for at vælge den.

Vælg eller ryd begrænsninger

Bemærk: Afhængigt af den håndholdte enheds OS-version er det muligt, at alle begrænsninger er valgt som standard. Sørg for, at de håndholdte enheder har det nyeste OS, og gennemgå omhyggeligt begrænsningen for at sikre, at den relevante funktionalitet er deaktiveret.

Du kan indstille hver restriktion individuelt, eller du kan hurtigt vælge eller fjerne alle restriktioner ved at trykke på / A.

• Vælges en begrænsning, deaktiveres eller begrænses særlige funktioner under Tryk-for-Test-sessionen.
• Ryddes en begrænsning, er det muligt at bruge tilknyttede funktioner under sessionen.

Bemærk: For en detaljeret liste over restriktioner skal du se Forstå restriktionerne for Press-to-Test.

1. Tryk på e, eller tryk på ▼ for at gå igennem listen med begrænsninger. Det sidste punkt på listen kan hurtigt nås ved at trykke på ▲. Fortsæt med at trykke på ▲ for at gå op gennem listen med begrænsninger.
2. Når en begrænsning fremhæves, trykkes på x for at rydde eller vælge den.

Start tilstanden Tryk-for-Test

Bemærk: Du kan ikke ændre begrænsningerne, når du først er i tilstanden Tryk-for-Test. Du skal afslutte Tryk-for-Test og derefter starte den igen med nye begrænsninger. For at annullere nu uden at starte Tryk-for-Test skal du trykke på d, eller tryk e for at vælge Annuller, og tryk derefter ·.

1. For at fortsætte og starte Tryk-for-Test med nuværende indstillinger skal du trykke på e for at vælge Start Test og derefter trykke ·.

Den håndholdte gemmer indstillingerne og genstarter. Efter genstart vises følgende dialogboks, der bekræfter, at den håndholdte enhed er i tilstanden Tryk-for-Test. På TI-Nspire™ CX II vises testkoden og CAS-tilstanden også.

TI-Nspire™ CX CAS OS
Standardbegrænsninger (ingen mulighed for at slå CAS fra)

TI-Nspire™ CX II CAS OS
Standardbegrænsninger med CAS deaktiveret

Bemærk: Den håndholdtes display kan se anderledes ud, afhængigt af om du har ændret indstillingerne. Du kan ikke ændre indstillinger, når den håndholdte er genstartet.

2. Tryk på x eller · for at vælge OK.

Hovedskærmbilledet åbnes. Et låseikon i titellinjen angiver, at den håndholdte er i tilstanden Tryk-for-Test. Når markøren holdes over ikonet, vises OS-versionen samt testkoden på TI-Nspire™ CX II.

TI-Nspire™ CX CAS OS (ingen mulighed for at slå CAS fra)

TI-Nspire™ CX II CAS OS med CAS slået fra

- Allerede eksisterende Kladde-data slettes midlertidigt.
- Allerede eksisterende dokumenter og mapper i mappen Mine dokumenter slettes midlertidigt.

Bemærk: Allerede eksisterende dokumenter, mapper og lommeregnerdata gendannes, når du går ud af tilstanden Tryk-for-Test.

- Der oprettes en "Tryk-for-Test"-mappe i mappen Mine dokumenter.
- TI-Nspire™ CX II-T: Afhængigt af den valgte Eksakt aritmetik-funktionalitet vises der enten "Eksakt aritmetik" eller "Eksakt aritmetik Fra" på startskærmen og Tryk-for-Test-skærmen.
- TI-Nspire™ CX II CAS: Afhængigt af den valgte CAS-funktionalitet, vises der enten "CAS"/"CAS Til", "Eksakt aritmetik" eller "CAS Fra" på startskærmen og Press-to-Test-skærmen.
- Den kinesisk-engelske ordbog deaktiveres midlertidigt på TI-Nspire™ CX-C-håndholdte enheder, hvis den er installeret.