Afslutning af Tryk-for-Test tilstand

Når du afslutter tilstanden Tryk-for-Test på en håndholdt:

• Alle dokumenter, der er oprettet i Tryk-for-Test-session, slettes. Hvis du starter tilstanden Tryk-for-Test igen, er Tryk-for-Test-mappen tom.
• Alle filer og systemindstillinger gendannes til deres tilstand fra før, du startede tilstanden Tryk-for-Test.
• Hvis et dokument blev åbnet, før du åbnede tilstanden Tryk-for-Test, gendannes det pågældende dokument til samme visning (Gennemse, Sidesortering, eller Sidevisning) som før. Hvis det åbne dokument indeholdt ændringer, der ikke er gemt, er ændringerne stadigvæk ikke gemt.
• Hvis der ikke er noget åbent dokument, viser den håndholdte mappen Mine dokumenter.

Afslut tilstanden Tryk-for-Test ved hjælp af en anden håndholdt

Du kan afslutte tilstanden Tryk-for-Test på din håndholdte ved at tilslutte den til en anden håndholdt og bruge menukommandoen Afslut Tryk-for-Test. De to håndholdte enheder kan blandes. Du kan f.eks. slutte en håndholdt TI-Nspire™ CX II-enhed til en håndholdt TI-Nspire™-enhed eller slutte en håndholdt TI-Nspire™ CAS-enhed til en håndholdt enhed uden CAS.

Vigtigt: Hvis den anden håndholdte er i tilstanden Tryk-for-Test, vil den også afslutte Tryk-for-Test.

1. Tilslut den håndholdte til den anden håndholdte ved hjælp af enhed-til-enhed-kablet.
2. Kontroller, at begge håndholdte enheder er tændte.
3. Tryk på c på din håndholdte enhed for at få vist startskærmen.
4. Vælg Gennemse, og tryk derefter på ~ for at få vist menuen Dokumenter.
5. I menuen Dokumenter skal du vælge Tryk-for-Test > Afslut Tryk-for-Test. Dette menuvalg er kun aktivt i tilstanden Tryk-for-Test.

• Din håndholdte afslutter tilstanden Tryk-for-Test og genstarter i normal tilstand. Hvis den anden håndholdte er i tilstanden Tryk-for-Test, vil den også afslutte Tryk-for-Test og genstarte.
• Hvis den håndholdte enhed ikke er korrekt tilsluttet, vises følgende meddelelse:

• Den håndholdte afslutter ikke Tryk-for-Test-tilstanden, før den genstartes. Hvis kablet fjernes inden genstart er i gang, bliver den håndholdte i Tryk-for-Test-tilstanden.

Bemærk: Tryk-for-Test-tilstanden kan også afsluttes ved at modtage en OS-opgradering (fra en anden håndholdt eller computersoftware). Modtages den samme OS, vil det ikke få den håndholdte til at afslutte Tryk-for-Test.