Voyage™ 200


主要功能简介
Voyage 200 具备了TI-92 Plus的全部功能,其附带的应用软件、程序和键盘操作与TI-92 Plus 100%相兼容,只是外观更酷、更新!

Voyage™ 200 拥有内置标准键盘、直观的图标式界面、以及大的显示屏,这些使得手持技术应用程序的浏览和组织变得非常方便。

Voyage™ 200使用一个内置时钟,追踪时间和日期或用于实验活动中的计时。它符合人机工程的时尚设计使手感非常舒适。

别忘了本产品还含有计算机代数系统(CAS)以及"漂亮的字体"功能,可以像传统的书写方式一样来显示数学表达式。

每一台Voyage™ 200都有一个接口可以与液晶投影板(View Screen)连接,借助它可以使计算器显示的图像放大并投影出来,让教室里所有人都能看清楚。

您一定会喜欢使用随机附带的TI-GRAPH LINK™ USB数据线及TI Connect™  软件,它们可以实现计算器与计算机的连接。

Voyage™ 200具备了TI-92 Plus的全部功能,其附带的应用软件、程序和键盘操作与TI-92 Plus 完全兼容,只是外观更酷、更新。

充分利用Voyage™ 200的2.7MB的闪存(Flash ROM),试试以下的预装应用程序(Apps):

卡氏几何(Cabri Geometry) - 运行欧氏几何、解析几何和变换几何功能;交互、动态地构建几何图形;功能与计算机软件Cabri Geometry II相似
电子表格(CellSheet™ ) - 在单元格内输入数据和文字,创建单元格公式,在单元格内使用内置功能;使用CellSheet转换器对Excel软件进行数据的传输
金融功能(Finance) - 包含资金时间价值(TVM),不等额现金流量和摊销;其他高级财务功能
几何画板(Geometer's Sketchpad® ) - 建立、分析和转换数学模型及几何图形;为任意结构创建新工具,用于添加多边形、箭头和二次曲线的功能与计算机软件Geometer's Sketchpad相似
多项式求解(Polynomial Root Finder) – 方便地作出最大次数不超过30的多项式的图形;识别实根和虚根,保存系数和解以便以后使用,把多项式保存到函数编辑器(Y=Editor)
方程组求解(Simultaneous Equation Solver) – 计算机最大30*30的线性方程的解(唯一解、无限解表达式或无解);输入符号数据;保存和编辑最多5个常数向量;查看余项和减化的行阶梯矩阵(RREF)
列表与统计功能(Statistics with List Editor) – 提供与TI-83 Plus相似的概率和统计功能,其中包括推论统计;寻找分布、检验、区间多重回归、随机抽样、拟合度和双向方差分析
学习卡(StudyCards™ ) - 在电脑上建立电子卡以供复习使用;可以从我们的网站上下载闪卡生成程序,然后使用View Screen面板或TI-presenter展示;适合于几乎所有课程。
  寄给朋友     打印
购买