Education Technology

2023 TI-Nspire™ 手持技术
创新思维大赛

了解赛前通知和规则,赛后获奖成绩榜。

竞赛规则

仅为本竞赛规则之目的,德州仪器半导体技术(上海)有限公司(“德州仪器”)为本次竞赛的主办方。

竞赛描述

为积极促进“中国学生发展核心素养(人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新)”的培养,贯彻落实教育部印发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》以及《普通高中数学课程标准(2017年版)》,推进中小学素质教育发展,培养学生创新精神和实践能力,增强学生对于技术的发展与应用价值的理解,特举办“TI-Nspire™ 手持技术创新思维大赛”。本次大赛为自2012年开始并历年举办的“ TI-Nspire™ 手持技术创新思维解题大赛”的发展与延申。

本次大赛共由四项赛事组成,分为:

  • 第一项:数学建模;
  • 第二项:编程控制与制作;
  • 第三项:数字创作;
  • 第四项:数学课件制作。

以下逐一说明:

(1) 数学建模大赛 (注:题目可自选,也可选用参考题目)。

➀ 目标设定:
从数学的角度去观察、分析现实生活,用数学的方法去解决实际生活中的问题。将现实问题归结为数学问题,然后选择合适的数学方法加以求解,对求得的结果用适当的方法加以验证,最后将结果应用于现实问题,对某些现象加以解释,或作出预测,或用于设计或控制某个过程。

➁ 竞赛方式:
团体赛;以解决现实世界问题为目的的 “自选题”,参赛者自主选题,自主获取数据,在竞赛活动截止时间前进行开放式研究与分析,并得出结论。整个过程及结论要形成论文,以电子版论文形式提交(论文格式要求见后面),由专家组进行评审。要求数据真实可考,杜绝抄袭,如有雷同将取消评比资格。尽量选择生活中一些具体的问题,问题及模型不必追求复杂,重在展现发现问题,分析问题、数据处理、建立模型、验证模型从而解决问题的过程,内容完整,逻辑清晰合理,有创新性,有全局观。由专家组对提交论文进行综合评审。

➂ 论文作品要求:
本次竞赛为自主选题论文,须在问题与背景陈述中说明他人的研究基础,并在此基础上的延申、改进、或不同环境适应等;或者说明是自己团队提出的原创问题,要清晰定义和阐明该问题。

要求使用 TI-Nspire™ 图形计算器(或软件)作为工具,并提供最终使用的 tns 格式文件。

WORD 文档与 PDF 文档同时提供,文档名称为:论文标题+学校+学生姓名,字数不少于 1000 字;

页面设置:采用竖版 A4 纸张,页边距适中(上下均为 2.54 厘米,左右均为 1.91 厘米)。

首页为论文题目(一号黑体,居中)、作者所在学校+学生姓名+指导教师+指导教师邮箱和电话(四号楷体,居中对齐);第二页为论文题目(三号黑体,居中)和摘要(四号,楷体);摘要后为论文正文,一级标题采用四号黑体,居中;其它汉字为小四号宋体,1.5 倍行距;英文与字符采用小四号 Times New Roman 字体。正文包含以下内容:

  • 问题提出:叙述问题内容、背景与意义;
  • 基本假设:写出问题的合理假设;
  • 建立模型:详细叙述模型、变量、参数代表的意义和满足的条件及建模的思想;
  • 模型求解:求解、算法的主要步骤;
  • 结果分析与检验:(含误差分析);
  • 模型评价:优缺点及改进意见;
  • 参考文献:限公开发表文献,指明出处。

请尽量按照以上格式,如确实没有某部分内容,可省去。

请填写作品申报表(详见附件二)。

提交内容:作品申报表、论文、tns 文件。

参考题目:

  1. 研究近几年奥运会举重成绩,尝试用数学模型描述不同重量级的举重成绩与各种量级的标准体重之间的关系。
  2. 了解一下天安门升降国旗的时间是怎么设定的,尝试用数学模型描述其规律。
  3. 石炭纪是地球历史上含氧量最高的时代,也被称为巨虫时代,那么氧气浓度唯一决定了生物体型大小吗?恐龙时代的平均温度是远高于如今的平均温度的,温度越高,变温的爬行动物生长越快。请选择一种或者多种生物,研究其远古时代到现在的体型变化,尝试用数学模型描述氧气浓度、温度等条件对其体型的影响,推断在什么条件下这种生物能长到最大体型。
  4. 研究所在城市某一区域不同地点共享单车的放置情况,尝试用数学模型描述其规律,或者提出更优的解决方案。
  5. 春运期间两地列车运行,比如北京到成都或者其它,会根据车次、沿途各站、各地人口情况等等条件, 在不同站点预留一定量车票,请研究设计最优的车票预留方案。


(2) 编程控制与制作大赛 (注:可自由设定主题,也可选用参考内容)

➀ 目标设定:
以编程为基础,结合数学、物理、生物、化学等学科知识,围绕项目目标进行设计、搭建、和测试等,最终完成一件实物作品,展现功能性和创新性等。

➁ 竞赛方式:
团体赛;明确每个人的分工,根据所给命题思路与目标设定来进行创作。将设计好的 tns 格式制作文件(程序设计)提交;并且将作品主要功能和特点以视频形式展现,附带设计灵感来源、设计思路讲解等在一个视频文件中,并提交。以上全部内容由专家组进行综合评审。

➂ 参赛作品基本要求:
自选题:利用 TI-Nspire™ 图形计算器编程控制创新者系统、ROVER 机器人小车,自主设计项目,解决实际生活问题或实现谋些特定的工作任务。

使用设备:利用 TI-Nspire™ 图形计算器、创新者系统、ROVER 机器人小车、传感器等。

展示与说明视频文件名称为:作品名称+学校+学生姓名。

请填写作品申报表(详见附件三)。

最终作品效果及说明以视频形式呈现,视频需为常见格式,如 MP4/AVI/WMV/MOV,时长不超过10分钟。

提交内容:作品申报表、展示与说明视频、tns 文件。

参考方向:

  1. 自动停车系统(使用设备: TI-Nspire™ 图形计算器、创新者系统、 ROVER 机器人小车)
  2. 智能灌溉(使用设备: TI-Nspire™ 图形计算器、创新者系统、温度传感器、湿度传感器、光照强度传感器、可潜水小水泵等)


(3) 数字创作

➀ 目标设定:
命题主要以数学、逻辑为基础,学生在设计中提升数学思维和逻辑思维;深度理解函数及其范围、动点轨迹的含义;培养数形结合与算法顺序的思考习惯。

➁ 竞赛方式:
单人赛:参赛者结合实际生活,兴趣爱好,利用函数、几何图形、编程等功能在计算器上设计绘制图案、编辑游戏或制作课件等。将设计好的 tns 格式的文件提交;并且将制作过程的核心部分、灵感来源、设计思路以视频形式呈现,并提交。由专家组进行综合评审。

➂ 参赛作品基本要求:
主题不限。利用 TI-Nspire™ 图形计算器的函数、几何图形、编程等功能设计静态或动态图形、设计编辑互动游戏。

展示与说明视频文件名称为:作品名称+学校+姓名。

作品说明及制作过程核心部分以视频形式呈现,视频需为常见格式,如 MP4/AVI/WMV/MOV,时长不超过10分钟。

请填写作品申报表(详见附件四)。

提交内容:作品申报表、展示与说明视频、tns 文件。


(4) 课件制作

➀ 目标设定:
学生制作课件根据课件质量与创意进行评比。通过课件制作实现学生的自主探究性学习;并可以促进学生间相互分享对知识的理解;让学生深入体会技术的优势,善于利用技术解决问题。

➁ 竞赛方式:
单人赛:利用 TI TI-Nspire™ 手持图形计算器或电脑软件制作 一个数学学习课件,课件要与数学教材知识挂钩,可选择一个知识点、一道(一类)试题、一个实验或一个角度进行制作。

➂ 参赛作品基本要求:
提交作品具体要求如下:

  • 提交一个 “格式课件文件,文件名称为“作品标题 学校 姓名”。
  • 录制并提交一个对于课件内容及应用方法等的解释说明的视频文件,mp4 格式,时间控制在 5 分钟以内;文件名称为“作品 标题 学校 姓名”。
  • 以上两项 “tns” 课件与录制视频均放至一个文件夹;文件夹名称为 “作品 标题 学校 姓名”

本次大赛各项赛事均自愿参加,不收取任何参赛费用。参赛所使用的设备工具自备,若参赛过程产生其它费用,敬请自理。

参赛者资格/条件

  1. 参赛者必须是就读于中国中学在校学生(在校学生理解为该参赛者从递交参赛申请到提交参赛作品期间,都是该学校的学生)。
  2. 每个学校参赛人数不限;团体赛每团限 3 人(学生);团体赛和单人赛均限一位指导教师;参赛者可参加多个项目 (可以同时参加三个比赛项目,没有限制)。
  3. 德州仪器员工及其直系亲属不得参加本次竞赛;
  4. 若参赛者违反本竞赛规则,德州仪器有权依其判断取消该参赛者之参赛资格。


竞赛时间

  1. 竞赛时间:2023年7月10日10:00 时起至 2023年10月16日12:00 时。在此时间内可随时报名(详见附件一)参赛和提交作品。
  2. 对于参赛者超过最后截止时间提交的作品不予考虑。


参赛要求和评分标准

  1. 每组同学报送作品必须将所提交全部内容放置同一文件夹中,并在文件夹名称备注上你的姓名,所在学校与年级,指导老师,参赛项目、作品名称。

    如果一所学校只有一组参赛作品提交,那么将作品文件夹打压缩包,以附件形式发送至邮箱:ti_math@tontec-tech.com,并在邮件标题中注明 “2023 TI-Nspire™ 手持技术创新思维大赛 —— XXX 大赛(具体赛事项目名称)” 字样。

    如果一所学校有多组参赛作品,递交作品时,请将各组作品文件夹放置于同一文件夹中,并将文件夹名称备注为: “xx 学校初中组参赛作品 /xx 学校高中组参赛作品”,然后将文件夹打压缩包,以学校为单位统一发送至邮箱:ti_math@tontec-tech.com,并在邮件标题中注明 “2023 TI-Nspire™ 手持技术创新思维大赛 —— XX 学校” 字样。

  2. 认真填写作品申报表,最终奖品均按照申报表地址以学校为单位寄送;
  3. 评审标准:评审专家将针对以下方面对作品作出评估:
    • 数学建模论文作品:a. 选题角度的现实意义;b. 能清晰表达全部变量、前提和假设;c. 模型设计与合理性论证的水平;d. 模型检验方法的有效性;e. 对于模型的长处与不足、使用范围等的讨论说明;f. 论文规范性与书写表达水平。
    • 编程控制与制作的作品:a. 创意;b. 搭建操作难度;c. 结构设计与连接的合理性、美观度;d. 程序设计的水平;e. 展示与说明视频的效果。
    • 数字创作的作品:a. 创意;b. 技术操作难度;c. 艺术性;d. 程序设计的水平(如果有编程制作);e. 展示与说明视频的效果。
    • 课件制作的 作品 a. 创意; b. 技术操作难度; c. 艺术性; d. 知识点解析 水平 e. 展示与说明视频的效果。
  4. 所有论文中要求插入用 TI-Nspire™ 图形计算器进行辅助研究的截屏配图,对技术的应用价值要有所体现,需要编程帮助的,编程界面截图要显示完整代码。
  5. 本次竞赛的评审委员会由德州仪器邀请的数学教育专家和特/高级教师组成,负责公平公正的评判。
  6. 评审委员会根据提交的参赛作品评审确定获奖的名单。
  7. 评审委员会所作出的评审结果为最终结果。


知识产权

  1. 参赛者不会因参加本次竞赛或在本次竞赛下获得德州仪器或其关联公司的知识产权 (包括但不限于著作权、商标、专利、商业秘密) 的许可,且除非得到德州仪器的事前书面同意,不得使用、复制或修改德州仪器或其关联公司的知识产权。
  2. 参赛作品将不会向参赛者退还。
  3. 参赛者陈述与保证参赛作品为其原创性设计,其在提交之前从未公开发表过参赛作品,并拥有该参赛作品的全部利益和权利。通过提交参赛作品,参赛者进一步称述与保证,任何第三方对其所提交之参赛作品均无任何形式的权利 (包括但不限于知识产权) 或权益。
  4. 受限于德州仪器及关联公司就任何的试题,工具等已经享有的权利,参赛者提交的参赛作品的所有权,归参赛者所有。参赛者同意就其参赛作品的知识产权,授予德州仪器及其附属机构以非独家的、世界范围的、永久的、以及特许免费的许可,许可德州仪器通过任何形式(无论是通过书面形式或是录像的形式)使用参赛作品应用于出版、宣传、产品设计以及其他各种商业活动目的。
  5. 德州仪器和参赛者之间,没有建立保密关系。参赛者所提交的任何信息,都不会被 德州仪器当作商业秘密、保密信息、或作为任何义务下的保护数据。
  6. 参赛者授予德州仪器在与本次竞赛相关的活动中或后续德州仪器产品推广活动中使用、复制、公布或展示参赛者之姓名或肖像。
  7. 任何获奖的参赛者作为获奖条件,可能会被要求提交进一步信息以核实参赛者身份。参赛者同意德州仪器有权就本次竞赛组织和管理之目的或是竞赛结束之后的出于合理宣传推广德州仪器的活动中使用参赛者提交的个人相关信息,包括但不限于德州仪器使用参赛者个人信息的用于邮件发送的权利。


参赛者同意、陈述及保证

通过参与通过参与本竞赛,参赛者即同意、陈述并保证:
  1. 没有任何自然的、法律的、或其他的因素来禁止、限制或干扰他们参赛并提交他们的参赛设计或队员信息。参赛者保证其已经获取任何必要的授权或批准(如有),且该等授权或批准是参与本次竞赛的前提条件。
  2. 参赛者保证其所提供的信息都是完整而准确的。
  3. 参赛者同意补偿并使德州仪器免受由于各种可能引起针对德州仪器提起的责任,包括但不限于:
    (1) 其根据竞赛规则取消参赛者竞赛资格; (2) 其未成功或迟延通知获奖人; (3) 获奖人放弃奖项/未领取奖项以及评选候补候选人; (4) 奖品质量、奖品使用。


一般条款

  1. 本竞赛规则由中国法律管辖,并按照中国法律进行解释。参赛者同意与本竞赛规则有关的,或由本竞赛规则引起的争议,应与德州仪器通过友好协商的方式解决。
  2. 本竞赛条款的任何条款因与法律冲突被解读为或有管辖权的法院宣布无效或不可执行,不应影响本竞赛规则其它条款的效力。且在这种情况下,德州仪器有权对竞赛规则进行修改。
  3. 若按照相关的法律规定涉及获奖者就奖项的个人所得税,德州仪器将依法为获奖者代缴个人所得税,故获奖者所得到的奖金或奖品为税后部分。
  4. 若由于无可抗力或其他原因导致技术上不能支持本竞赛的举办,德州仪器保留终止、中止本竞赛之权利而不承担由此而可能对参赛者产生的任何不利后果(如有)。
  5. 参加本次竞赛(无论是通过网上注册或是之后的提交参赛作品),参赛者即被认为已阅读、理解并同意接受本竞赛规则的约束。
  6. 德州仪器对本次竞赛的所有规则(不限于此竞赛规则)拥有无需任何事前通知的最终解释权和修改权。



德州仪器半导体技术(上海)有限公司

2023 年 7 月 3 日

获奖成绩榜

比赛结束后会公布大赛获奖成绩榜,敬请关注。