TI-83 Plus 银装版


主要功能简介
这一简单易用的TI图形计算器,与TI-83 Plus的使用方法完全相同,是代数课堂上的理想选择。它还包括了几何学、统计、金融及其它许多课堂的功能。由于拥有大于1.5MB的闪存(Flash ROM),可以保存94个应用软件,TI-83 Plus Silver Edition的操作系统可升级,内置多个应用软件,处理器速度是TI-83 Plus的两倍及有一个漂亮的银色外壳。使用随机附带的TI-GRAPH LINK™电缆可以下载应用程序、游戏、数据以及更多!
TI-83 Plus Silver Edition 的功能
TI-83 Plus Silver Edition是您在高中数学教学中实施新教育方法的理想帮手。它与TI-83 Plus完全兼容且具有完全相同的功能,只不过运行的速度更快而且具有更大的内存。

利用我们提供的TI-GRAPH LINK™ 电缆及软件,为您的TI-83 Plus Silver Edition添加计算器应用软件,进行个性设置,就能满足您的课堂需求。更大的内存和更快的速度有助于用户充分利用数百种已开发的程序。它甚至早已经在出厂前就预装了以下较流行的应用程序!

金融(Finance)
数据采集(CBL 2™/CBR)
概率模拟(Probability Simulations)
目录帮助(Catalog help)
开机个性设置(Startup Customization)
学习卡(StudyCards™ with new stacks)
智力游戏包(Puzzle Pack)
元素周期表(Periodic Table)
个人记事簿(Organizer)
二次曲线图形(Conic Graphing)
电子表格(CellSheet™)
科学工具(Science Tools)
几何(Geomaster™)
多项式求根及方程组求解(Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver)
常见问题解答
TI-83 Plus Silver Edition与TI-83 Plus有什么区别?
处理器的速度提高了2.5倍,轻松应付更多的复杂任务;
具有24KB的随机读写内存(RAM)以及1.54MB的闪存(Flash ROM),使其性能更强大;
足够大的内存可安装94个应用软件;
随机带有9种免费的应用程序,可以扩展应用到更广阔的领域;
学生喜爱的外形设计。
TI-83 Plus Silver Edition会取代TI-83 Plus吗?
不。TI-83 Plus Silver Edition 不是TI-83 Plus的替代品。它将与TI-83 Plus一同出售。它只是为那些想要更多的内存以及更快的运算速度的用户提供了一种选择。

我需要一个新的液晶投影板(ViewScreen™ )或显示仪(TI-Presenter™)吗?
不需要,TI-83 Plus Silver Edition可与以前TI-83 Plus的液晶投影板(ViewScreen)及显示仪(TI-Presenter)连接。但是从今以后,为83系列提供的液晶投影板将只有TI-83 Plus Silver Edition液晶板。

我的程序在TI-83 Plus Silver Edition上运行的速度会更快一些吗?
是的,通常来讲您将会在程序运行的速度上感受到更佳的表现。

我的应用程序在Silver Edition上运行的会更快吗?
当前在TI-83 Plus上运行的应用程序已经被优化。然而,如果开发者愿意的话,新编的应用程序可以利用处理器速度上的差异。我们建议所有新编的应用程序都应该写成在TI-83 Plus以及TI-83 Plus Silver Edition上均能够良好运行。

为什么它的使用说明书比TI-83 Plus的少了这么多?
为了更有效的向您提供资源,我们创作了一个"入门指南"。这本指南就TI-83 Plus Silver Edition基本的常用特性提供了短小、简单的例子及说明。
从该图形计算器所附带的光盘上或国际互连网上都可以获得一个完整的互动式的电子版使用说明书。电子版的说明书含有搜索功能,可以帮助您快速地找到字词或某项功能,文件的内部有可链接到文件其它位置的"快速链接",另外还有几项其它的增强功能。

我的TI-83 Plus程序与应用程序能够在TI-83 Plus Silver Edition上运行吗?
是的。为TI-83 Plus编写的程序及应用软件都可以在 TI-83 Plus Silver Edition上运行。这些程序包括以类basic语言编写的程序以及以汇编语言编写的程序。

需要为我的TI-83 Plus Silver Edition买一根新的TI-GRAPH LINK 电缆吗?
不需要,随机提供的可与Windows连接的TI-GRAPH LINK 连接线与所有与Windows连接的TI-GRAPH LINK连接线都是一样的。如果您早已经有了一根TI-GRAPH LINK 连接线(黑色、灰色、或者是USB接口)的话,这根连接线将同样适用于TI-83 Plus Silver Edition。

我的TI-83 Plus Silver Edition需要新的TI-GRAPH LINK软件吗?
通常来讲多数人不会注意到这种需要,但我们确实建议您使用TI-83 Plus Silver Edition 专用的TI Connect™ 软件。该软件对TI-83 Plus的TI-GRAPH LINK软件进行了细微的修改,以更好地处理可能遇到的时间延迟问题。TI-83 Plus Silver Edition的TI-GRAPH LINK软件的"试用版"可以从该计算器附带的光盘上获得。

技术参数
可以电子升级
可从德州仪器及其它主要开发商处获取应用程序
可显示8行,每行16个字符
通过下拉显示菜单轻松获得高级功能
实数与复数计算最多精确至14位,显示10位有效数字及2位指数
可以作10个直角函数、6个参数方程、6个极坐标方程以及3个回归统计图像
可以同时定义、存储、画出并且分析10个函数
序列图像类型可以选择时间序列坐标轴,Web坐标轴格式以及相位图坐标轴
可用户定义数组名。最多可存储999个数组元素
14种快速调整观察窗口功能
函数运算表以表格的形式显示函数的解
互动的分析函数值、根、最大值、最小值、积分以及微分
7种不同的图像样式以区分不同的图形
水平或垂直拆分屏幕选项
矩阵运算包括求逆矩阵、求矩阵的维数、转置矩阵、对两个矩阵进行追加运算、返回简化的行梯形矩阵及矩阵的基本行操作。将矩阵存储为数组或将数组存储为矩阵
基于列表的单变量和双变量统计分析,包括逻辑、正弦、中位数 - 中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式以及四次多项式回归模型
可定义存储3个回归统计图,包括散点图、XY直线图、直方图、标准框图和改进式框图以及正态概率曲线
高级统计功能包括9个假设检验方程、6个置信区间方程、以及一元变量分析的方法
15个概率密度函数包括:正态分布、分布、二项式分布以及泊松分布等
金融功能包括计算资金的期值(TVM)、现金流、以及分期付款。全屏互动式编辑器用来解决资金的期值问题
交互式的方程求解编辑器可在同一方程中求解不同变量
按照字母顺序排列的目录在同一菜单下列出所有计算器的功能
可编程数量仅仅受到可用内存容量的限制
24K的随机读写内存,1.5兆的数据存储以及应用程序空间
可以与另外的TI-83 Plus相连接
计算器与计算器连接电缆
显示屏可供选购,可在普通投影仪上使用
TI-GRAPH LINK 连接线可将信息传递到计算机上打印或者保存到磁盘上
可连接基于计算器的实验室(CBL 2™)及基于计算器的测距仪(CBR™),采集分析真实世界的数据
用四节7号电池供电并且有锂电池作为后备电源,当更换电池时用来保持随机读写内存(RAM)中的信息
抗外力的拉开式外壳
一年的质量保证
电子邮件帮助服务:ti-cares@ti.com
免费租用计划 - 您可以借用我们的计算器举办研讨会
入门指南、可以在光盘上找到完整的说明书
支持Windows® 的TI-GRAPH LINK 电缆
预装的应用程序
  • 元素周期表(Periodic Table)
  • 个人记事簿(Organizer)
  • 学习卡(StudyCards™)
  • 目录帮助(Catalog help)
  • 电子表格(CellSheet™)
  • 数据采集(CBL 2/CBR)
  • 概率模拟(Probability Simulations)
  • 智力游戏包(Puzzle Pack)
  • 开机个性设置(Startup Customization)
  • 2.5倍速的高速处理器(2.5 x processor speed)
  寄给朋友     打印