产品信息
特性
主要功能简介
考试允许使用
技术参数/系统要求
TI-Nspire CM-C 中文彩屏图形计算器
主要功能简介
彩屏显示,超薄设计,可充电电池,中文输入和显示
便携 – 将课堂作业从图形计算器传送到计算机(PC或Mac),从计算机发送至图形计算器。
全彩直观显示
– 在全彩背光显示屏上对方程、对象、点和线进行彩色标记。将方程、图形和几何表示形式之间的联系在屏幕上更快速,更紧密地表现出来。
来自生活的真实图片**
– 将数字图像或你拍的照片导入到图形计算器。用“图形叠加”和颜色标记的方法来显示数学和科学概念。有助于探索现实世界与数学、科学之间的联系。
轻松充电
– 图形计算器内置TI-Nspire充电电池;电池续航时间100小时以上。不需要碱性电池。
时尚
– 外形时尚的TI-Nspire CM-C 图形计算器是迄今最薄、最轻的 TI 图形计算器。它还配备了最清晰的高分辨率全彩显示屏,可以轻松看到和区别每个指数、变量和线条。
特点与功能:
彩色背光显示屏;
兼容图片(jpeg,jpg,bmp,png格式文件),并且可与显示屏上的图像叠加;
3D作图
包含一个易于滑动的触摸板,能像鼠标般工作;
让学生能够研究符号形式的数学表达式,观察其图形,理解公式、定理和概念的本质;
同一个问题,多种表示法,比如代数、图形、几何、数字和文字形式;
既可以每次研究一种表示法,又可以在同一屏幕上查看最多四种表示法;
抓移函数图像,并观察相对应的方程和数据的变化;
不同表示法之间的“关联”:改变一种表达形式,观察对其它表示法的实时影响,而无需切换屏幕;
内置互动几何功能;
采用独立的编程环境,还有由用户自定义的功能和程序库
易于使用的电脑功能:
简单的下拉菜单 – 效仿熟悉直观的电脑操作;
快速Alpha(字母)键;
保存和审阅工作:在文档中创建、编辑、保存正在解决的问题;类似网络的文字处理;类似于计算机的文件存储功能;
连接:能轻松链接到计算机或另一台TI-Nspire图形计算器,方便文件传输;
TI-Nspire 应用程序:
计算器(CALCULATOR )
– 输入和显示表达式、公式和方程,显示形式与课本上保持一致;从标准的数学符号模板中,快速、方便地选择适当的语法、符号和变量名;通过滚动条查看之前的公式与运算结果。
图形(GRAPHS)
– 函数作图和对函数的探究;模拟点在图形上的运动,并分析其成因。
几何(GEOMETRY )
– 绘制和研究几何形状。
列表和电子表格(Lists & Spreadsheet)
– 抓取和跟踪图表上的值,收集数据,并观察数学模型;整理统计分析结果;功能类似于使用计算机电子表格:如给列加标签、在单元格中插入公式、选择单元格并调整其大小等。
数据与统计(Data & Statistics)
– 使用不同类型的图形总结统计数据;调整和研究数据 – 观察数据变化会如何影响统计分析结果;创建“快图”;执行对真实数据集合的描述统计与推断统计计算。
记事本(Notes)
– 将数学用文字进行描述。包括用文字描述数学问题与其结论,解释解题的步骤;利用问题—答案的模板便于教师提出问题和学生提交答案。
威尼尔DATAQUEST(VERNIER DATAQUES)
– 创建一个假设图形,收集与重放实验数据。结合Vernier-Easy Link单探头数据采集器的使用。
研究结果:
通过多种形式学习数学,学生能够更容易更深刻地理解数学概念;
使用TI-Nspire图形计算器,学生表现出对问题更深刻的理解和更强的推理能力;
适当的TI-Nspire技术应用能够促进互动学习,更积极的资源共享,也为学校提供新颖的综合教学模式。计算器是一种很好的学习数学辅助手段(不只是一个提高运算速度的工具);
了解更多相关的信息,请访问
TI-Nspire research
(英文)
包装中有:
图形计算器
TI-Nspire充电电池
机对机连接线
USB连接线
TI-Nspire屏幕保护膜(取决于所购产品的配置)
Mac 是美国苹果公司的注册商标。
** TI-Nspire图形计算器支持以下图片格式:jpg, jpeg, bmp, png。
寄给朋友
打印
购买