TI-Innovator™ Hub 数学及科学学习软件( 用于TI 便携式装置) 单用户许可
适用范围:本单用户许可适用于使用 TI-Innovator™ 集线器的中国用户。
重要提示—— 在使用由德州仪器便携式装置 ( “TIH”) 之前请仔细阅读本协议( “ 本协议”) 。在TIH 上安装的软件程序及随该程序附上的材 料是经授予许可使用而并非出售的。通过使用在TIH 内包含的软件程序,阁下即同意接受本许可条款的约 束。如果阁下不同意本许可的条款,请将TIH 及其包 装连同其全部内容归还至购买地点以获得全额退款。
在TIH 上安装的软件程序及任何相关的文档资料( 合称“ 电脑程序”) 均是由 德州仪器( “TI”) 及/ 或任何适用的许可人( 合称“ 许可人”) 授予许可使用而 并非由其出售的。所授许可的具体细节详述如下。
单用户许可
许可人授予阁下一项个人的、非排他性的、不可转让的 许可,许可阁下在 TIH 上安装和使用电脑程序。阁下 可以为备份及存档目的而复制一份软件。阁下同意复制 软件和介质上所出现的全部版权通告和专有通告。除非 文档资料另行明确规定,否则阁下不得复制该等文档资 料。
阁下同意不复制任何与电脑程序相关的想法或商业秘 密,不对电脑程序的软件程序部份进行反向工程、反向 汇编、反向编译或分析 (不论以何种方式)。阁下如试 图复制任何与电脑程序相关的想法或商业秘密,或者对 电脑程序的软件程序部分进行反向工程、反向汇编、反 向编译或分析,或者试图使电脑程序的软件程序部分内 所包含的任何软件保护方法变得无效,本许可得自动终 止。阁下不得销售、再分发、出租、租赁或以其他方式 转让电脑程序或其任何复制件的全部或部分。阁下承 认:对于任何违反或威胁违反本协议的行为而言,损害 赔偿可能并不构成充分的救济,因此除了法律或衡平法 下可获得的任何其他救济外, TI 还有权就阁下或任何 其他方的违约或威胁违约行为而寻求强制履行或禁止令 救济 (视情况而定)。
阁下如遵守单用户许可的条款,亦将获得授权将阁下持 有有效许可的任何 TIH 应用程序 (App)与电脑程序 一起使用。
适用于单用户许可持有人的其他条款:
有关保证的免责声明、损害赔偿的例外情况和限 制
有限保证。在保证期内,许可人保证,如电脑程序适 当地安装,电脑程序将大致符合适用的用户手册上所 述的功能规格。许可人不保证电脑程序将符合阁下的 要求,亦不保证电脑程序的操作将是不间断的或无差 错的。电脑程序的保证期为两 (2)年,从根据上述单 用户许可条款授权的最终用户取得许可之日起算。如 在保证期内有任何不符之处,阁下必须书面通知许可 人。如电脑程序被误用、进行未经授权的修改或安装, 则本保证无效。阁下对电脑程序进行的任何修改不包 括在本保证之内。
救济。许可人的全部责任和阁下可获得的唯一救济按 许可人的选择应是:(a)向许可人退回电脑程序以获 得已付价款的返还;或 (b)修改或置换不符合本有限 保证的电脑程序;前提是阁下已遵守本许可。
本协议所述保证是全部的保证,并且仅适用于获得许 可使用电脑程序的最终用户,即阁下。许可人对电脑 程序不作出任何其他明示、默示或法定的保证。许可 人尤其不对适销性、正确性、完整性、适合特定用途 及不侵犯知识产权的一切默示保证承担任何责任。
许可人亦不对因使用电脑程序所造成的或阁下或任何 其他方所遭受或产生的任何损害或损失 (包括但不限 于特殊的、间接的、附带的或后果性的损害)承担任 何责任,即使许可人已被告知有发生该等损害或损失 的可能性。
在美国以外的司法管辖区内,前款所述有关损害赔偿 的例外情况可能不适用于阁下。但是,在任何此等情 况下,许可人的责任仅限于因电脑程序的许可使用所 造成的可预见的惯常性损害赔偿,并且在适用法律允 许的程度内排除一切特殊的、间接的、附带的或后果 性的损害赔偿,即使许可人已被告知有发生该等损害 赔偿的可能性。
本许可项下许可人的累计责任总额限于五百 (500)美 元。
如果因许可人的过错造成人身伤害,或者因许可人重大 疏忽或故意行为造成损害赔偿,又或者许可人须根据强 制性产品责任法律承担责任,则上述有关损害赔偿的责 任限制不予适用。
一般规定
如果阁下未能遵守本协议条款,本协议将立即予以终 止。本协议终止时,阁下同意将阁下所占有的电脑程序 的原包装以及其全部或部分复制件一并归还或销毁,并 以书面形式向 TI 加以证明。
美国原软件和文档资料的出口以及再出口须遵守美国 1969 年出口管理法(以修订后为准)。阁下有责任遵守 此等法规。阁下同意:未经美国商务部出口管理局或对 电脑程序或技术数据出口、再出口或传播可能具有管辖 权的其他政府实体的正式书面同意或许可 (如果要求 的话),阁下不拟亦将不会直接或间接地将电脑程序或 技术数据出口、再出口或传播到任何适用的美国法律法 规限制对其进行此等出口、再出口或传播的任何国家。
如果电脑程序是根据于 1995 年 12 月 1 日或该日之后发 出的征求要约而提供给美国政府,电脑程序是与本协议 其他内容所述的商业许可权和限制一并提供的。如果电 脑程序是根据于 1995 年 12 月 1 日之前发出的征求要约 而提供给美国政府,电脑程序是与 FAR, 48 CFR 52.227-14 (1987 年 6 月)或者 DFAR, 48 CFR 252.227- 7013(1988 年 10 月 )(以适用者为准)规定的 “ 限制性 权利 ” 一并提供的。
本协议受瑞士法律管辖并按其解释。不适用 《联合国 国际货物销售合同公约》。
如果本协议的任何条款或任何条款之部分无效或成为无 效,其余条款以及该条款之其余部分仍应保持其有效 性。
本协议构成阁下和 TI 之间的全部协议与谅解。对本协 议的任何添加或修改必须采用书面形式并经 TI 正式授 权的代表签署。该规定也适用于对书面形式这一要求的 弃权。
生产商是位于美国德克萨斯州达拉斯市的德州仪器 (其详细地址为:12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.)。
Wire
Tone
BSD License follows:
/*
* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
*
* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
*
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
End of BSD license.