Education Technology

Questões mais frequentes

Home | Hardware

Solução 84040: Resolução do problema de uma calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T/ TI-84 Plus CE-T Python Edition que apresenta uma mensagem de "A validar o sistema operativo...".

O que posso fazer se a minha TI-84 Plus CE-T/ TI-84 Plus CE-T Python Edition parar ou entrar em loop a apresentar a mensagem "A validar o sistema operativo..." ou piscar a branco continuamente quando ligada a uma fonte de alimentação?

Para resolver problemas de uma calculadora TI-84 Plus CE que não carrega para além da mensagem "A validar o Sistema Operativo..." ou que pisca continuamente a branco quando ligada a uma fonte de alimentação, tente os seguintes passos para a resolução do problema:

  • Certifique-se de que não há teclas presas por baixo do teclado e que o botão de reiniciar na parte de trás da calculadora não está preso por baixo da capa protetora. Se estiver preso, utilize um clipe de papel para o voltar a colocar na posição correta.
  • Verifique se o cabo USB está completamente introduzido na porta USB da calculadora e se está bem encaixado. Se não estiver completamente introduzido, o carregador não o deteta. O cabo está completamente introduzido quando não é visível qualquer metal.
  • Verifique se a porta USB tem detritos, pinos dobrados ou outros danos.
  • Utilize ar comprimido para remover qualquer pó ou objetos estranhos que possam estar na porta USB.
  • Os danos na porta USB não estão cobertos pela garantia do fabricante

Se a porta USB estiver em boas condições de funcionamento e o cabo USB estiver totalmente ligado, com um clipe de papel, prima o botão de reset na parte de trás da calculadora durante 2 segundos e solte-o.

 Nota: A reinicialização da calculadora apagará o conteúdo da memória RAM, como listas e programas.

Se a calculadora se ligar normalmente quando a tecla [on] é premida: Utilize o software TI Connect CE para transferir o sistema operativo mais recente para a sua calculadora. Se tiver acesso a outra calculadora TI-84 Plus CE-T ou TI-84 Plus CE-T Python Edition, pode transferir o sistema operativo de calculadora para calculadora. No entanto, certifique-se de que o SO (sistema operativo) na calculadora de onde está a transferir é a versão 5.6 ou posterior.

Se a calculadora continuar a apresentar a mensagem persistente "A validar o sistema operativo" ou piscar continuamente a branco: Mantendo premidas as teclas [2nd] [del], prima e solte o botão de reset na parte de trás da calculadora. Quando o ecrã se ligar, solte as teclas [2nd] e [del].

Se a calculadora se ligar normalmente quando a tecla [on] é premida, utilize o software TI Connect CE para transferir o sistema operativo mais recente para a calculadora. Se tiver acesso a outra calculadora TI-84 Plus CE-T ou TI-84 Plus CE-T Python Edition, pode transferir o sistema operativo de calculadora para calculadora. No entanto, certifique-se de que o sistema operativo da calculadora de onde está a transferir é a versão 5.6 ou posterior.

Nota: Depois de reiniciar a calculadora, é normal que a mensagem "A validar o sistema operativo" apareça brevemente no ecrã e depois desapareça. O SO (sistema operativo) da calculadora é validado após cada reinicialização.
Se a calculadora continuar a apresentar uma mensagem persistente "A validar o sistema operativo" ou piscar a branco repetidamente, e se tiver acesso a outra bateria recarregável TI, tente utilizar temporariamente essa bateria e observe a resposta e a funcionalidade da calculadora quando utilizar esta bateria.

Se a utilização de uma bateria diferente fizer com que a calculadora arranque corretamente e funcione normalmente, contacte a TI-Cares para obter uma bateria de substituição.

Se a calculadora continuar a apresentar problemas com outra bateria instalada, contacte a TI-Cares para obter mais informações sobre a resolução de problemas.

Se não tiver acesso a outra bateria, contacte a TI-Cares para obter assistência.