Ruota il Rover per una visione a 360 gradi »
TI-Innovator™ Rover
Il veicolo robotizzato programmabile che stimola la curiosità degli studenti per la matematica, le scienze e il coding.
Il veicolo robotizzato programmabile che stimola la curiosità degli studenti per la matematica, le scienze e il coding.
Programmando il Rover, gli alunni si divertiranno ad affrontare materie e concetti diversi, impareranno a sviluppare insieme ai compagni capacità critiche e di problem solving.
Programmare il Rover per muoversi è un modo divertente per esplorare argomenti e concetti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, promuovere la risoluzione collaborativa dei problemi e stimolare conversazioni vivaci.
Gli studenti programmano il Rover per trasformare nozioni di matematica e scienze nel concetto di movimento, aggiungendo così una dimensione reale alle rappresentazioni verbali, simboliche e grafiche. Il Rover permette inoltre agli studenti di compiere un primo passo verso progetti avanzati di robotica, STEM e programmazione.
Il TI-Innovator™ Hub traduce in movimenti i comandi che gli studenti inviano dalle calcolatrici grafiche TI. Il TI-Innovator™ Hub, inoltre, può essere utilizzato in modo indipendente dal Rover, per aiutare gli studenti a sviluppare capacità elementari di programmazione e progettazione ed elaborare progetti scientifici e ingegneristici concreti e funzionanti.
Mentre gli studenti utilizzano il linguaggio di codifica TI-Basic integrato per programmare le componenti del TI-Innovator™, la tecnologia TI-Nspire™ CX, CX II-T e le calcolatrici grafiche TI-84 Plus CE aprono nuovi orizzonti esplorativi con un approccio dinamico.
Scegli di programmare in Python con la tecnologia
TI-Nspire™ CX o con la TI-84 Plus CE-T Python Edition e TI-Innovator™ Rover.
Disponibile per l’anno scolastico 2020/21
TI-84 Plus CE-T Python Edition
Il TI-Innovator™ Rover è preconfigurato per connettersi automaticamente al TI-Innovator™ Hub, inserito all'interno del veicolo in un apposito alloggiamento. I morsetti presenti sul Rover consentono il corretto ancoraggio di una calcolatrice grafica TI-84 Plus CE o TI-Nspire™ CX.
Il Rover rivoluziona l'apprendimento fornendo agli studenti la possibilità di comprendere e sperimentare in modo inedito la matematica. La rappresentazione reale consente un nuovo approccio al problem solving in cui matematica, programmazione e movimento sono collegati.
Il Rover costituisce un primo approccio al mondo della programmazione e della robotica. Il semplice linguaggio di programmazione integrato nella tecnologia grafica TI permette di programmare e far funzionare il sistema agevolmente, così come di diagnosticarne i problemi per correggerne o perfezionarne le attività.
Il movimento incentiva gli studenti ad affrontare la matematica da una nuova prospettiva. Il Rover, infatti, offre un approccio concreto alla matematica che li spinge a porsi nuovi interrogativi e li stimola a cercare soluzioni per guidare il veicolo a svolgere i movimenti desiderati.
I due motori del Rover sono alimentati da una batteria ricaricabile a lunga durata. La dotazione del veicolo comprende anche un sensore di colore, un sensore di distanza, un display a LED, un portapenna per tracciare i percorsi sulla carta e un giroscopio per misurare la rotta.
Il Rover è progettato per poter essere collegato alle porte di input/output del TI-Innovator™ Hub, in modo da dare agli studenti la possibilità di arricchirlo a piacere con nuove funzionalità.