数据采集

Vernier DataQuest™ 应用程序内置在 TI-Nspire™ 软件以及手持设备的操作系统 (OS) 中。 该应用程序让您能够执行以下任务:

使用 TI-Nspire™ CX II 手持设备、Windows® 计算机或 Mac® 计算机采集、查看和分析实际数据。
使用 TI-Nspire™ 实验托板从多达五个已连接传感器(三个模拟传感器和两个数字传感器)采集数据。

重要信息: TI-Nspire™ CM-C 手持设备与实验托板不兼容,一次只能使用一个传感器。

利用采集模式(如基于时间或基于事件的模式)在教室中或在远程位置采集数据。
采集多次运行产生的数据以进行比较。
利用预测结果功能创建图形化假设。
回放数组将结果与假设进行比较。
利用插值、切线率或建模等功能来分析数据。
将采集的数据发送给其他 TI-Nspire™ 应用程序。
通过 TI-Basic 程序从所有已连接传感器探头访问传感器数据。

添加 Vernier DataQuest™ 页面

注意: 连接传感器时会自动启动该应用程序。

每次新实验均启动新的文档或问题,这样可确保 Vernier DataQuest™ 应用程序设置为默认值。

要启动包含数据采集页面的新文档,请执行以下操作:

File(文件)主菜单中,单击 New Document(新建文档),然后单击 Add Vernier DataQuest™(添加 Vernier DataQuest™)

手持设备: 按 c,然后选择 Vernier DataQuest™

要在现有的文档中插入新问题和数据采集页面,请执行以下操作:

从工具栏中,单击 Insert(插入)> Problem(问题)> Vernier DataQuest™

手持设备: 按 ~,然后选择 Insert(插入)> Problem(问题)> Vernier DataQuest™

À

Vernier DataQuest™ 菜单。 包含用于设置、采集和分析传感器数据的菜单项。

Á

详细信息视图。 包含用于启动数据采集 、更改采集设置 、标记采集的数据 、存储数组  的按钮,以及用于管理多次数据运行的选项卡。

视图选择按钮让您可以选择 Meter(仪表)视图 、Graph(图形)视图 或 Table(表格)视图

Â

数据工作区域。 此处显示的信息取决于视图。

Meter(仪表)。 显示当前连接或提前设置的传感器列表。

Graph(图形)。 用图形来显示采集的数据,或在数据采集运行之前显示预测。

Table(表格)。 以行列形式显示采集的数据。

主题链接