E

e^()

e^(運算式1)Þ運算式

傳回以 e 為底,運算式1 為冪的指數值。

附註: 另請參考 e 指數範本這裡

附註:u 可顯示 e^(與按鍵盤上的 E 字元不同)。

您可輸入 rei q 極座標式複數。但您只能在弧度角模式採用這種形式。若是在度數角或梯度角模式,則會導致值域錯誤。

e^(列表1)Þ列表

傳回以 e 為底,列表1 各元素為冪的指數值。

e^(方陣1)Þ方陣

傳回方陣1 的矩陣指數。這和計算以 e 為底、以各元素為冪的指數值不同。若要了解計算方式,請參考 cos()

方陣1 必需可對角化。結果一定會包含浮點數。

eff()

eff(nominalRate,CpY)Þ

可將 nominalRate 名目利率轉成實質年利率的財務函數(已知 CpY 是每年複利期數)。

nominalRate 必須是實數,CpY 必須是 > 0 的實數。

附註: 另請參考 nom()這裡

eigVc()

eigVc(方陣)Þ矩陣

所傳回的矩陣,包含實數或複數方陣的特徵向量。結果中的每一行代表一個特徵值。請注意,特徵向量並非唯一,可隨任何常數因式改變。特徵向量需正規化,亦即若 V = [x1, x2, … , xn],則:

x12 + x22 + … + xn2 = 1

方陣首先要經由相似變換法予以平衡,直到列範數與行範數儘量接近同一值為止。接著方陣會簡化成上 Hessenberg 形式,並透過 Schur 因式分解法計算特徵向量。

直角複數格式:

 

若要看到完整結果,請按 5,然後使用 7 與 8 移動游標。

eigVl()

eigVl(方陣)Þ列表

傳回實數或複數方陣的特徵值列表。

方陣首先要經由相似變換法予以平衡,直到列範數與行範數儘量接近同一值為止。接著方陣會簡化成上 Hessenberg 形式,並從上 Hessenberg 矩陣計算特徵值。

直角複數格式模式:

若要看到完整結果,請按 5,然後使用 7 與 8 移動游標。

Else

 

 

ElseIf

If 布林運算式1 Then
     區段1
ElseIf 布林運算式2 Then
     區段2
©
ElseIf 布林運算式N Then
     區段N
EndIf
©

輸入 範例的注意事項: 關於輸入多行程式和函數定義的說明,請參閱產品手冊中的「計算工具」章節。

EndFor

 

 

EndFunc

 

 

EndIf

 

 

EndLoop

 

 

EndPrgm

 

 

EndTry

 

 

EndWhile

 

 

euler()

euler(Expr, Var, depVar, {Var0, VarMax}, depVar0, VarStep[, eulerStep]) Þ矩陣

euler(SystemOfExpr, Var, ListOfDepVars, {Var0, VarMax},      ListOfDepVars0, VarStep [, eulerStep]) Þ矩陣

euler(ListOfExpr, Var, ListOfDepVars, {Var0, VarMax}, ListOfDepVars0, VarStep [, eulerStep]) Þ矩陣

使用尤拉方法解出方程組

其中,depVar(Var0)=depVar0,區間為 [Var0,VarMax]。傳回一個矩陣,其中第一列定義 Var 輸出值,且第二列定義位於對應 Var 值的第一個求解元素的值,依此類推。

Expr 是在右邊定義常微分方程式 (ODE)。

SystemOfExpr 是在右邊的方程組,定義 ODE 方程組 (對應於 ListOfDepVars 中的因變數順序)。

ListOfExpr 是在右邊的列表,定義 ODE 方程組 (對應於 ListOfDepVars 中的因變數順序)。

Var 是自變數。

ListOfDepVars 是因變數列表。

{Var0, VarMax} 是一個雙元素列表,表示函數從 Var0 積分至 VarMax

ListOfDepVars0 是因變數初始值的列表。

VarStep 是非零數字,使 sign(VarStep) = sign(VarMaxVar0),傳回 Var0+i·VarStep 對所有的 i=0,1,2,… 的解,使 Var0+i·VarStep 位於 [var0,VarMax] (在 VarMax 可能不會有解)。

eulerStep 是一個正整數 (預設值為 1),定義在輸出值之間的尤拉步階數目。尤拉方法所用的實際步階大小是 VarStepàeulerStep

微分方程式:

y'=0.001*y*(100-y) 與 y(0)=10

若要看到完整結果,請按 5,然後使用 7 與 8 移動游標。

 

將以上的結果與使用 deSolve() 和 seqGen() 得到的 CAS 精確解作比較:

方程組:

其中,y1(0)=2 及 y2(0)=5

eval () 

eval(Expr) 字串

eval() 只有效在 TI-Innovator™ Hub 程式設計指令 GetGetStrSend 的指令引數中才有效。軟體會對運算式 Expr 求值,該結果會將 eval() 語句取代為字元字串。

引數 Expr 必須化簡成實數。

將 RGB LED 藍色元素的強度設為一半。

將藍色元素重設為「關閉」。

eval() 引數必須化簡成實數。

讓紅色元素淡入的程式

執行程式。

雖然 eval() 不會顯示其結果,但您可以在執行指令後,透過檢查以下任一項特殊變數來檢視求出的分享器指令字串。

iostr.SendAns

iostr.GetAns

iostr.GetAns

附註:另請參考 Get (這裡)、GetStr (這裡) 和 Send (這裡).

exact()

exact(運算式1 [, 容許值])Þ運算式

exact(列表1 [, 容許值])Þ列表

exact(矩陣1 [, 容許值])Þ矩陣

以真值模式運算法,儘量傳回與引數等值的有理數。

容許值用於指定轉換容許值,預設值是 0(零)。

Exit

Exit

結束目前的 ForWhileLoop 區段。

Exit 不可用於三種迴圈結構以外(ForWhileLoop)。

輸入 範例的注意事項: 關於輸入多行程式和函數定義的說明,請參閱產品手冊中的「計算工具」章節。

函數列表:

4exp

Expr 4exp

以自然指數 e 表現 Expr。這是顯示方式轉換運算子,只能用於輸入線末尾。

附註: 如果要從電腦鍵盤插入本運算子,可輸入 @>exp

exp()

exp(運算式1)Þ運算式

傳回以 e 為底,運算式1 為冪的指數值。

附註: 另請參考 e 指數範本,這裡

您可輸入 rei q 極座標式複數。但您只能在弧度角模式採用這種形式。若是在度數角或梯度角模式,則會導致值域錯誤。

exp(列表1)Þ列表

傳回以 e 為底,列表1 各元素為冪的指數值。

exp(方陣1)Þ方陣

傳回方陣1 的矩陣指數。這和計算以 e 為底、以各元素為冪的指數值不同。若要了解計算方式,請參考 cos()

方陣1 必需可對角化。結果一定會包含浮點數。

exp4list()

exp4list(Expr,Var)Þ列表

檢查 Expr 中以「or」分隔的方程式並傳回列表,所包含元素是形式為 Var=Expr 的方程式右側。若某些求解值已經嵌入 solve()cSolve()fMin()fMax() 等函數的結果中,本功能可方便您擷取這些值。

附註: zeroscZeros() 函數不需要 exp4list(),因為這些函數會直接傳回求解值的列表。

如果要從鍵盤插入本函數,可輸入 exp@>list(...)

expand()

expand(運算式1 [, Var])Þ運算式

expand(列表1 [,Var])Þ列表

expand(矩陣1 [,Var])Þ矩陣

expand(運算式1):傳回對其所有變數展開的 運算式1。若是多項式,則為多項式展開;若是有理式,則為部份分數式展開。

expand() 的目標是把 運算式1 轉成簡單項的和或是差。反之,factor() 的目標是把 運算式1 轉成簡單因式的積或商。

expand(運算式1,Var):傳回對 Var 展開的運算式1。系統將匯集 Var 的類似乘冪。各項及其因式以 Var 為主變數進行排序。系統可能對匯集的係數進行偶發因式分解或展開。若與省略 Var 相比,此功能通常能節省時間、記憶體和螢幕空間,並使運算式更容易懂。

即使只有一個變數,使用 Var 也可能讓用於部份分數式展開的分母因式分解結果更完整。

提示:若是有理式,則 propFrac()expand() 以外速度較快且較不極端的其他選擇。

附註: 另請參考 comDenom() 中分子與分母皆展開的形式。

expand(運算式1,[Var]) 也會分配對數和分數冪而忽略 Var。若是分配更徹底的對數和分數冪,可能需要不等式約束條件,才能確保某些因式不是負值。

expand(運算式1, [Var]) 也會分配絕對值、sign() 和指數,而忽略 Var

附註: 另請參考 tExpand() 一節的三角形內角和以及多角度展開。

expr()

expr(字串)Þ運算式

字串包含的字元字串傳回為運算式,並且立刻執行。

ExpReg

ExpReg X, Y [, [Freq] [, 類別, 包含]]

計算 X 列表與 Y 列表的 y = a·(b)x指數迴歸(頻率為 Freq)。stat.results 變數會儲存結果摘要(請參閱第 這裡 頁)。

所有列表的維數都必須相同,包含除外。

XY 是自變數和因變數列表。

Freq 是頻率值列表(非必要)。Freq 的每個元素,可用於指定各 XY 對應資料點的出現頻率。預設值是 1。所有元素都必須是 | 0 的整數。

類別XY 對應資料的類別代號列表。

包含是一個以上類別代號的列表。只有本列表中類別代號所對應的資料項目,才會包含在計算作業中。

如要了解列表中有空元素時的影響,請參考°ß空元素°®,這裡

 

輸出變數

說明

stat.RegEqn

迴歸方程式:a·(b)x

stat.a°Bstat.b

迴歸係數

stat.r2

所轉換資料之線性判定的係數

stat.r

所轉換資料 (x, ln(y)) 的相關係數

stat.Resid

與指數模型相關的殘差

stat.ResidTrans

與所轉換資料之線性擬合相關的殘差

stat.XReg

實際用於迴歸的已修改 X 列表中的資料點列表(根據 Freq類別列表包含類別的限制)

stat.YReg

實際用於迴歸的已修改 Y 列表中的資料點列表(根據 Freq類別列表包含類別的限制)

stat.FreqReg

stat.XRegstat.YReg 對應的頻率列表