S

sec()

sec(Expr1) Þ expression

sec(Liste1) Þ liste

Affiche la sécante de Expr1 ou retourne la liste des sécantes des éléments de Liste1.

Remarque : l'argument est interprété comme la mesure d'un angle en degrés, en grades ou en radians, suivant le mode angulaire en cours d'utilisation. Vous pouvez utiliser ¡G ou R pour préciser l'unité employée temporairement pour le calcul.

En mode Angle en degrés :

sec/()

sec/(Expr1) Þ expression

sec/(Liste1) Þ liste

Affiche l'angle dont la sécante correspond à Expr1 ou retourne la liste des arcs sécantes des éléments de Liste1.

Remarque : donne le résultat en degrés, en grades ou en radians, suivant le mode angulaire utilisé.

Remarque : vous pouvez insérer cette fonction à partir du clavier en entrant arcsec(...).

En mode Angle en degrés :

 

En mode Angle en grades :

 

En mode Angle en radians :

sech()

sech(Expr1) Þ expression

sech(Liste1) Þ liste

Affiche la sécante hyperbolique de Expr1 ou retourne la liste des sécantes hyperboliques des éléments de liste1.

sech/()

sech/(Expr1) Þ expression

sech/ (Liste1) Þ liste

Donne l'argument sécante hyperbolique de Expr1 ou retourne la liste des arguments sécantes hyperboliques des éléments de Liste1.

Remarque : vous pouvez insérer cette fonction à partir du clavier en entrant arcsech(...).

En mode Angle en radians et en mode Format complexe Rectangulaire :

Send 

SendexprOrString1 [, exprOrString2] ...

Commande de programmation : envoie une ou plusieurs TI-Innovator™ Hub commandes à un hub connecté.

exprOrString doit être une commande TI-Innovator™ Hub valide. En général, exprOrString contient une commande "SET ..." pour contrôler un appareil ou une commande "READ ..." pour demander des données.

Les arguments sont envoyés au hub les uns après les autres.

Remarque : vous pouvez utiliser la commande Send dans un programme défini par l’utilisateur, mais pas dans une fonction.

Remarque : voir également Get (ici), GetStr (ici) et eval() (ici).

Exemple : allumer l’élément bleu de la DEL RGB intégrée pendant 0,5 seconde.

Exemple : demander la valeur actuelle du capteur intégré du niveau de lumière du hub. Une commande Get récupère la valeur et l’affecte à la variable lightval.

Exemple : envoyer une fréquence calculée au haut-parleur intégré du hub. Utilisez la variable spécialeiostr.SendAns pour afficher la commande du hub avec l’expression évaluée.

seq()

seq(Expr, Var, Début, Fin[, Incrément])Þliste

Incrémente la valeur de Var comprise entre Début et Fin en fonction de l'incrément (Inc) spécifié et affiche le résultat sous forme de liste Le contenu initial de Var est conservé après l'application de seq().

La valeur par défaut de Inc = 1.

Remarque: Pour afficher un résultat approximatif,

Unité : Appuyez sur / ·.
Windows® : Appuyez sur Ctrl+Entrée.
Macintosh® : Appuyez sur +Entrée.
iPad® : Maintenez la touche Entrée enfoncée et sélectionnez .

seqGen()

seqGen(Expr, Var, VarDép, {Var0, MaxVar}[, ListeValeursInit [, IncVar [, ValeurMax]]]) Þliste

Génère une liste de valeurs pour la suite VarDép(Var)=Expr comme suit : Incrémente la valeur de la variable indépendante Var de Var0 à MaxVar par pas de IncVar, calcule VarDép(Var) pour les valeurs correspondantes de Var en utilisant Expr et ListeValeursInit, puis retourne le résultat sous forme de liste.

seqGen(ListeOuSystèmeExpr, Var, ListeVarDép, {Var0, MaxVar} [, MatriceValeursInit [, IncVar [, ValeurMax]]]) Þmatrice

Génère une matrice de valeurs pour un système (ou une liste) de suites ListeVarDép(Var)=ListeOuSystèmeExpr comme suit : Incrémente la valeur de la variable indépendante Var de Var0 à MaxVar par pas de IncVar, calcule ListeVarDép(Var) pour les valeurs correspondantes de Var en utilisant ListeOuSystèmeExpr et MatriceValeursInit, puis retourne le résultat sous forme de matrice.

Le contenu initial de Var est conservé après l'application de seqGen().

La valeur par défaut de IncVar est 1.

Génère les cinq premières valeurs de la suite u(n) = u(n-1)2/2, avec u(1)=2 et IncVar=1.

 

Exemple avec Var0=2 :

 

Exemple dans lequel la valeur initiale est symbolique :

Système de deux suites :

Remarque : L'élément vide (_) dans la matrice de valeurs initiales ci-dessus est utilisé pour indiquer que la valeur initiale de u1(n) est calculée en utilisant la suite explicite u1(n)=1/n.

seqn()

seqn(Expr(u, n [, ListeValeursInit[, nMax [, ValeurMax]]])Þliste

Génère une liste de valeurs pour la suite u(n)=Expr(u, n) comme suit : Incrémente n de 1 à nMax par incrément de 1, calcule u(n) pour les valeurs correspondantes de n en utilisant Expr(u, n) et ListeValeursInit, puis retourne le résultat sous forme de liste.

seqn(Expr(n [, nMax [, ValeurMax]])Þliste

Génère une liste de valeurs pour la suite u(n)=Expr(n) comme suit : Incrémente n de 1 à nMax par incrément de 1, calcule u(n) pour les valeurs correspondantes de n en utilisant Expr(n), puis retourne le résultat sous forme de liste.

Si nMax n'a pas été défini, il prend la valeur 2500.

Si nMax=0 n'a pas été défini, nMax prend la valeur 2500.

Remarque : seqn() appel seqGen( ) avec n0=1 et Incn =1

Génère les cinq premières valeurs de la suite u(n) = u(n-1)/2, avec u(1)=2.

series()

series(Expr1, Var, Ordre [, Point])Þexpression

series(Expr1, Var, Ordre [, Point]) | Var>PointÞexpression

series(Expr1, Var, Ordre [, Point]) | Var<PointÞexpression

Donne un développement en série généralisé, tronqué, de Expr1 en Point jusqu'au degré Ordre. Ordre peut être un nombre rationnel quelconque. Les puissances de (Var N Point) peuvent avoir des exposants négatifs et/ou fractionnaires. Les coefficients de ces puissances peuvent inclure les logarithmes de (Var N Point) et d'autres fonctions de Var dominés par toutes les puissances de (Var N Point) ayant le même signe d'exposant.

La valeur par défaut de Point est 0. Point peut être ˆ ou , auxquels cas le développement s'effectue jusqu'au degré Ordre en 1/(Var N Point).

series(...) donne “series(...)” s'il ne parvient pas à déterminer la représentation, comme pour les singularités essentielles sin(1/z) en z=0, eN1/z en z=0 ou ez en z = ˆ ou .

Si la série ou une de ses dérivées présente une discontinuité en Point, le résultat peut contenir des sous-expressions de type sign(…) ou abs(…) pour une variable réelle ou (-1)floor(…angle(…)…) pour une variable complexe, qui se termine par « _ ». Si vous voulez utiliser la série uniquement pour des valeurs supérieures ou inférieures à Point, vous devez ajouter l'élément approprié « | Var > Point », « | Var < Point », « | » « Var | Point » ou « Var { Point » pour obtenir un résultat simplifié.

series() peut donner des approximations symboliques pour des intégrales indéfinies et définies pour lesquelles autrement, il n'est pas possible d'obtenir des solutions symboliques.

series() est appliqué à chaque élément d'une liste ou d'une matrice passée en 1er argument.

series() est une version généralisée de taylor().

Comme illustré dans l'exemple ci-contre, le développement des routines de calcul du résultat donnée par series(...) peut réorganiser l'ordre des termes de sorte que le terme dominant ne soit pas le terme le plus à gauche.

Remarque : voir aussi dominantTerm(), ici.

setMode()

setMode(EntierNomMode, EntierRéglage) Þentier

setMode(liste) Þliste des entiers

Accessible uniquement dans une fonction ou un programme.

setMode(EntierNomMode, EntierRéglage) règle provisoirement le mode EntierNomMode sur le nouveau réglage EntierRéglage et affiche un entier correspondant au réglage d'origine de ce mode. Le changement est limité à la durée d'exécution du programme/de la fonction.

EntierNomMode indique le mode que vous souhaitez régler. Il doit s'agir d'un des entiers du mode du tableau ci-dessous.

EntierRéglage indique le nouveau réglage pour ce mode. Il doit s'agir de l'un des entiers de réglage indiqués ci-dessous pour le mode spécifique que vous configurez.

setMode(liste) permet de modifier plusieurs réglages. liste contient les paires d'entiers de mode et d'entiers de réglage. setMode(liste) affiche une liste dont les paires d'entiers représentent les modes et réglages d'origine.

Si vous avez enregistré tous les réglages du mode avec getMode(0) & var, setMode(var) permet de restaurer ces réglages jusqu'à fermeture du programme ou de la fonction. Voir getMode(), ici.

Remarque : Les réglages de mode actuels sont transférés dans les sous-programmes appelés. Si un sous-programme change un quelconque réglage du mode, le changement sera perdu dès le retour au programme appelant.

Remarque pour la saisie des données de l’exemple : Pour obtenir des instructions sur la saisie des définitions de fonction ou de programme sur plusieurs lignes, consultez la section relative à la calculatrice dans votre guide de produit.

Affiche la valeur approchée de p à l'aide du réglage par défaut de Afficher chiffres, puis affiche p avec le réglage Fixe 2. Vérifiez que la valeur par défaut est bien restaurée après l'exécution du programme.

Nom du mode

Entier du mode

Entiers de réglage

Afficher chiffres

1

1=Flottant, 2=Flottant 1, 3=Flottant 2, 4=Flottant 3, 5=Flottant 4, 6=Flottant 5, 7=Flottant 6, 8=Flottant 7, 9=Flottant 8, 10=Flottant 9, 11=Flottant 10, 12=Flottant 11, 13=Flottant 12, 14=Fixe 0, 15=Fixe 1, 16=Fixe 2, 17=Fixe 3, 18=Fixe 4, 19=Fixe 5, 20=Fixe 6, 21=Fixe 7, 22=Fixe 8, 23=Fixe 9, 24=Fixe 10, 25=Fixe 11, 26=Fixe 12

Angle

2

1=Radian, 2=Degré, 3=Grade

Format Exponentiel

3

1=Normal, 2=Scientifique, 3=Ingénieur

Réel ou Complexe

4

1=Réel, 2=Rectangulaire, 3=Polaire

Auto ou Approché

5

1=Auto, 2=Approché, 3=Exact

Format Vecteur

6

1=Rectangulaire, 2=Cylindrique, 3=Sphérique

Base

7

1=Décimale, 2=Hexadécimale, 3=Binaire

shift()

shift(Entier1[,nbreDécal])Þentier

Décale les bits de la représentation binaire d'un entier. Entier1 peut être un entier de n'importe quelle base ; il est automatiquement converti sous forme binaire (64 bits) signée. Si Entier1 est trop important pour être codé sur 32 bits, il est ramené à l'aide d'une congruence dans la plage appropriée. Pour de plus amples informations, voir 4Base2,  ici.

Si nbreDécal est positif, le décalage s'effectue vers la gauche. Si nbreDécal est négatif, le décalage s'effectue vers la droite. La valeur par défaut est L1 (décalage d'un bit vers la droite).

Dans un décalage vers la droite, le dernier bit est éliminé et 0 ou 1 est inséré à gauche selon le premier bit. Dans un décalage vers la gauche, le premier bit est éliminé et 0 est inséré comme dernier bit.

Par exemple, dans un décalage vers la droite :

Tous les bits sont décalés vers la droite.

0b0000000000000111101011000011010

Insère 0 si le premier bit est un 0

ou 1 si ce bit est un 1.

donne :

0b00000000000000111101011000011010

Le résultat est affiché selon le mode Base utilisé. Les zéros de tête ne sont pas affichés.

En mode base Bin :

 

En mode base Hex :

Important : pour une entrée binaire ou hexadécimale, vous devez utiliser respectivement le préfixe 0b ou 0h (zéro, pas la lettre O).

shift(Liste1 [,nbreDécal])Þliste

Donne une copie de Liste1 dont les éléments ont été décalés vers la gauche ou vers la droite de nbreDécal éléments. Ne modifie en rien Liste1.

Si nbreDécal est positif, le décalage s'effectue vers la gauche. Si nbreDécal est négatif, le décalage s'effectue vers la droite. La valeur par défaut est L1 (décalage d'un élément vers la droite).

Les éléments introduits au début ou à la fin de liste par l'opération de décalage sont remplacés par undef (non défini).

En mode base Dec :

shift(Chaîne1 [,nbreDécal])Þchaîne

Donne une copie de Chaîne1 dont les caractères ont été décalés vers la gauche ou vers la droite de nbreDécal caractères. Ne modifie en rien Chaîne1.

Si nbreDécal est positif, le décalage s'effectue vers la gauche. Si nbreDécal est négatif, le décalage s'effectue vers la droite. La valeur par défaut est L1 (décalage d'un caractère vers la droite).

Les caractères introduits au début ou à la fin de Chaîne par l'opération de décalage sont remplacés par un espace.

sign()

sign(Expr1)Þexpression

sign(Liste1)Þliste

sign(Matrice1)Þmatrice

Pour une Expr1 réelle ou complexe, donne Expr1/abs(Expr1) si Expr1ƒ 0.

Donne 1 si l'expression Expression1 est positive.

Donne L1 si l'expression Expr1 est négative.

sign(0) donne L1 en mode Format complexe Réel ; sinon, donne lui-même.

sign(0) représente le cercle d'unité dans le domaine complexe.

Dans le cas d'une liste ou d'une matrice, donne les signes de tous les éléments.

 

En mode Format complexe Réel :

simult()

simult(matriceCoeff, vecteurConst[, Tol])Þmatrice

Donne un vecteur colonne contenant les solutions d'un système d'équations.

Remarque : voir aussi linSolve(), ici.

matriceCoeff doit être une matrice carrée qui contient les coefficients des équations.

vecteurConst doit avoir le même nombre de lignes (même dimension) que matriceCoeff et contenir le second membre.

L'argument facultatif Tol permet de considérer comme nul tout élément de la matrice dont la valeur absolue est inférieure à Tol. Cet argument n'est utilisé que si la matrice contient des nombres en virgule flottante et ne contient pas de variables symbolique sans valeur affectée. Dans le cas contraire, Tol est ignoré.

Si vous réglez le mode Auto ou Approché (Approximate) sur Approché (Approximate), les calculs sont exécutés en virgule flottante.
Si Tol est omis ou inutilisé, la tolérance par défaut est calculée comme suit :
5EL14 ·max(dim(matriceCoeff)) ·rowNorm(matriceCoeff)

Résolution de x et y :

x + 2y = 1

3x + 4y = L1

La solution est x=L3 et y=2.

 

Résolution :

ax + by = 1

cx + dy = 2

simult(matriceCoeff, matriceConst[, Tol])Þmatrice

Permet de résoudre plusieurs systèmes d'équations, ayant les mêmes coefficients mais des seconds membres différents.

Chaque colonne de matriceConst représente le second membre d'un système d'équations. Chaque colonne de la matrice obtenue contient la solution du système correspondant.

Résolution :

  x + 2y = 1

3x + 4y = L1

 

  x + 2y = 2

3x + 4y = L3

Pour le premier système, x=L3 et y=2. Pour le deuxième système, x=L7 et y=9/2.

4sin

Expr 4sin

Remarque : vous pouvez insérer cet opérateur à partir du clavier de l'ordinateur en entrant @>sin.

Exprime Expr en sinus. Il s'agit d'un opérateur de conversion utilisé pour l'affichage. Cet opérateur ne peut être utilisé qu'à la fin d'une ligne.

4sin réduit toutes les puissances modulo  sin(...) 1Nsin(...)^2 de sorte que les puissances de sin(...) restantes ont des exposants dans (0, 2). Le résultat ne contient donc pas cos(...) si et seulement si cos(...) dans l'expression donnée s'applique uniquement aux puissances paires.

Remarque : L'opérateur de conversion n'est pas autorisé en mode Angle Degré ou Grade. Avant de l'utiliser, assurez-vous d'avoir défini le mode Angle Radian et de l'absence de références explicites à des angles en degrés ou en grades dans Expr.

 

 

sin()

sin(Expr1)Þexpression

sin(Liste1)Þliste

sin(Expr1) donne le sinus de l'argument sous forme d'expression.

sin(Liste1) donne la liste des sinus des éléments de Liste1.

Remarque : l'argument est interprété comme mesure d'angle en degrés, en grades ou en radians, suivant le mode angulaire sélectionné. Vous pouvez utiliser ¡,G ou R pour ignorer temporairement le mode angulaire sélectionné.

En mode Angle en degrés :

 

En mode Angle en grades :

 

En mode Angle en radians :

sin(matriceCarrée1)ÞmatriceCarrée

Donne le sinus de la matrice matriceCarrée1. Ce calcul est différent du calcul du sinus de chaque élément. Pour plus d'informations sur la méthode de calcul, reportez-vous à cos().

matriceCarrée1 doit être diagonalisable. Le résultat contient toujours des chiffres en virgule flottante.

En mode Angle en radians :

sin/()

sin/(Expr1)Þexpression

sin/(Liste1)Þliste

sin/(Expr1) donne l'arc sinus de Expr1 sous forme d'expression.

sin/(List1) donne la liste des arcs sinus des éléments de Liste1.

Remarque : donne le résultat en degrés, en grades ou en radians, suivant le mode angulaire utilisé.

Remarque : vous pouvez insérer cette fonction à partir du clavier en entrant arcsin(...).

En mode Angle en degrés :

 

En mode Angle en grades :

 

En mode Angle en radians :

sin/(matriceCarrée1)ÞmatriceCarrée

Donne l'argument arc sinus de la matrice matriceCarrée1. Ce calcul est différent du calcul de l'argument arc sinus de chaque élément. Pour plus d'informations sur la méthode de calcul, reportez-vous à cos().

matriceCarrée1 doit être diagonalisable. Le résultat contient toujours des chiffres en virgule flottante.

En mode Angle en radians et en mode Format complexe Rectangulaire :

sinh()

sinh(Expr1)Þexpression

sinh(Liste1)Þliste

sinh (Expr1) donne le sinus hyperbolique de l'argument sous forme d'expression.

sinh (Liste1) donne la liste des sinus hyperboliques des éléments de Liste1.

sinh(matriceCarrée1)ÞmatriceCarrée

Donne le sinus hyperbolique de la matrice matriceCarrée1. Ce calcul est différent du calcul du sinus hyperbolique de chaque élément. Pour plus d'informations sur la méthode de calcul, reportez-vous à cos().

matriceCarrée1 doit être diagonalisable. Le résultat contient toujours des chiffres en virgule flottante.

En mode Angle en radians :

sinh/()

sinh/(Expr1)Þexpression

sinh/(Liste1)Þliste

sinh/(Expr1) donne l'argument sinus hyperbolique de l'argument sous forme d'expression.

sinh/(Liste1) donne la liste des arguments sinus hyperboliques des éléments de Liste1.

Remarque : vous pouvez insérer cette fonction à partir du clavier en entrant arcsinh(...).

sinh/(matriceCarrée1)ÞmatriceCarrée

Donne l'argument sinus hyperbolique de la matrice matriceCarrée1. Ce calcul est différent du calcul de l'argument sinus hyperbolique de chaque élément. Pour plus d'informations sur la méthode de calcul, reportez-vous à cos().

matriceCarrée1 doit être diagonalisable. Le résultat contient toujours des chiffres en virgule flottante.

En mode Angle en radians :

SinReg

SinReg X, Y [, [Itérations],[ Période] [, Catégorie, Inclure] ]

Effectue l'ajustement sinusoïdal sur les listes X et Y. Un récapitulatif du résultat est stocké dans la variable stat.results. (Voir ici.)

Toutes les listes doivent comporter le même nombre de lignes, à l'exception de Inclure.

X et Y sont des listes de variables indépendantes et dépendantes.

Itérations spécifie le nombre maximum d'itérations (1 à 16) utilisées lors de ce calcul. S'il est omis, la valeur par défaut est 8. On obtient généralement une meilleure précision en choisissant une valeur élevée, mais cela augmente également le temps de calcul, et vice versa.

Période spécifie une période estimée. S'il est omis, la différence entre les valeurs de X doit être égale et en ordre séquentiel. Si vous spécifiez la Période, les différences entre les valeurs de x peuvent être inégales.

Catégorie est une liste de codes de catégories pour les couples X et Y correspondants..

Inclure est une liste d'un ou plusieurs codes de catégories. Seuls les éléments dont le code de catégorie figure dans cette liste sont inclus dans le calcul.

Le résultat obtenu avec SinReg est toujours exprimé en radians, indépendamment du mode Angle sélectionné.

Pour plus d'informations concernant les éléments vides dans une liste, reportez-vous à “Éléments vides”, ici.

 

Variable de sortie

Description

stat.RegEqn

Équation d'ajustement : a·sin(bx+c)+d

stat.a, stat.b, stat.c, stat.d

Coefficients d'ajustement

stat.Resid

Valeurs résiduelles de l'ajustement

stat.XReg

Liste des points de données de la liste Liste X modifiée, actuellement utilisée dans l'ajustement basé sur les restrictions de Fréq, Liste de catégories et Inclure les catégories

stat.YReg

Liste des points de données de la liste Liste Y modifiée, actuellement utilisée dans l'ajustement basé sur les restrictions de Fréq, Liste de catégories et Inclure les catégories

stat.FreqReg

Liste des fréquences correspondant à stat.XReg et stat.YReg

solve()

solve(Équation, Var)Þexpression booléenne

solve(Équation, Var=Init)Þexpression booléenne

solve(Inéquation, Var)Þexpression booléenne

Résout dans R une équation ou une inéquation en Var. L'objectif est de trouver toutes les solutions possibles. Toutefois, il peut arriver avec certaines équations ou inéquations que le nombre de solutions soit infini.

Les solutions peuvent ne pas être des solutions réelles finies pour certaines valeurs des paramètres.

Avec le réglage Auto du mode Auto ou Approché (Approximate), l'objectif est de trouver des solutions exactes quand elles sont concises et de compléter l'opération par des recherches itératives de calcul approché lorsque des solutions exactes ne peuvent pas être trouvées.

En raison de l'annulation par défaut du plus grand commun diviseur du numérateur et du dénominateur des rapports, les solutions trouvées peuvent ne pas être valides.

Pour les inéquations de type |, {, < ou >, il est peut probable de trouver des solutions explicites, sauf si l'inéquation est linéaire et ne contient que Var.

Avec le réglage Exact du mode Auto ou Approché (Approximate), les portions qui ne peuvent pas être résolues sont données sous forme d'équation ou d'inéquation implicite.

Utilisez l'opérateur "sachant que" (« | ») pour restreindre l'intervalle de la solution et/ou des autres variables rencontrées dans l'équation ou l'inéquation. Lorsqu'une solution est trouvée dans un intervalle, vous pouvez utiliser les opérateurs d'inéquation pour exclure cet intervalle des recherches suivantes.

En mode Angle en radians :

false est affiché si aucune solution réelle n'est trouvée. true est affiché si solve() parvient à déterminer que tout réel est solution de l'équation ou de l'inéquation.

Dans la mesure où solve() donne toujours un résultat booléen, vous pouvez utiliser « and », « or » et « not » pour combiner les résultats de solve() entre eux ou avec d'autres expressions booléennes.

Les solutions peuvent contenir une nouvelle constante non définie de type nj, où j correspond à un entier compris entre 1 et 255. Ces variables désignent un entier arbitraire.

En mode Angle en radians :

En mode Réel, les puissances fractionnaires possédant un dénominateur impair font uniquement référence à la branche principale. Sinon, les expressions à plusieurs branches, telles que les puissances fractionnaires, les logarithmes et les fonctions trigonométriques inverses font uniquement référence à la branche principale. Par conséquent, solve() donne uniquement des solutions correspondant à cette branche réelle ou principale.

Remarque : voir aussi cSolve(), cZeros(), nSolve() et zeros().

solve(Éqn1and Éqn2 [and ], VarOuInit1, VarOuInit2 [, ])Þexpression booléenne

solve(SystèmeÉq, VarOuInit1, VarOuInit2 [, ])Þexpression booléenne

solve({Eqn1, Eqn2 [,...]} {VarOuInit1, VarOuInit2 [, … ]}Þexpression booléenne

Donne les solutions réelles possibles d'un système d'équations algébriques, où chaque VarOuInit définit une variable du système à résoudre.

Vous pouvez séparer les équations par l'opérateur and ou entrer un système d'équations SystèmÉq en utilisant un modèle du Catalogue. Le nombre d'arguments VarOuInit doit correspondre au nombre d'équations. Vous pouvez également spécifier une condition initiale pour les variables. Chaque VarOuInit doit utiliser le format suivant :

variable

– ou –

variable = nombre réel ou non réel

Par exemple, x est autorisé, de même que x=3.

Si toutes les équations sont polynomiales et si vous NE spécifiez PAS de condition initiale, solve() utilise la méthode d'élimination lexicale Gröbner/Buchberger pour tenter de trouver toutes les solutions réelles.

Par exemple, si vous avez un cercle de rayon r centré à l'origine et un autre cercle de rayon r centré, au point où le premier cercle coupe l'axe des x positifs. Utilisez solve() pour trouver les intersections.

Comme l'illustre r dans l'exemple ci-contre, les systèmes d'équations polynomiales peuvent avoir des variables auxquelles on peut affecter par la suite des valeurs numériques.

Vous pouvez également utiliser des variables qui n'apparaissent pas dans les équations. Par exemple, vous pouvez utiliser z comme variable pour développer l'exemple précédent et avoir deux cylindres parallèles sécants de rayon r.

La résolution du problème montre comment les solutions peuvent contenir des constantes arbitraires de type ck, où k est un suffixe entier compris entre 1 et 255.

Pour les systèmes d'équations polynomiales, le temps de calcul et l'utilisation de la mémoire peuvent considérablement varier en fonction de l'ordre dans lequel les inconnues sont spécifiées. Si votre choix initial ne vous satisfait pas pour ces raisons, vous pouvez modifier l'ordre des variables dans les équations et/ou la liste des variables VarOuInit.

Pour afficher le résultat entier, appuyez sur 5, puis utilisez les touches 7 et 8 pour déplacer le curseur.

Si vous choisissez de ne pas spécifier de condition et s'il l'une des équations n'est pas polynomiale dans l'une des variables, mais que toutes les équations sont linéaires par rapport à toutes les variables, solve() utilise l'élimination gaussienne pour tenter de trouver toutes les solutions réelles.

Si un système d'équations n'est ni polynomial par rapport à toutes ses variables ni linéaire par rapport aux inconnues, solve() cherche au moins une solution en utilisant une méthode itérative approchée. Pour cela, le nombre d'inconnues doit être égal au nombre d'équations et toutes les autres variables contenues dans les équations doivent pouvoir être évaluées à des nombres.

Pour afficher le résultat entier, appuyez sur 5, puis utilisez les touches 7 et 8 pour déplacer le curseur.

 

 

Chaque variable du système commence à sa valeur supposée, si elle existe ; sinon, la valeur de départ est 0.0.

Utilisez des valeurs initiales pour rechercher des solutions supplémentaires, une par une. Pour assurer une convergence correcte, une valeur initiale doit être relativement proche de la solution.

SortA

SortA Liste1[, Liste2] [, Liste3] ...

SortA Vecteur1[, Vecteur2] [, Vecteur3] ...

Trie les éléments du premier argument en ordre croissant.

Si d'autres arguments sont présents, trie les éléments de chacun d'entre eux de sorte que leur nouvelle position corresponde aux nouvelles positions des éléments dans le premier argument.

Tous les arguments doivent être des noms de listes ou de vecteurs et tous doivent être de même dimension.

Les éléments vides compris dans le premier argument ont été déplacés au bas de la liste. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

SortD

SortD Liste1[, Liste2] [, Liste3] ...

SortD Vecteur1[,Vecteur2] [,Vecteur3] ...

Identique à SortA, mais SortD trie les éléments en ordre décroissant.

Les éléments vides compris dans le premier argument ont été déplacés au bas de la liste. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

4Sphere

Vecteur 4Sphere

Remarque : vous pouvez insérer cet opérateur à partir du clavier de l'ordinateur en entrant @>Sphere.

Affiche le vecteur ligne ou colonne en coordonnées sphériques [r ±q ±f].

Vecteur doit être un vecteur ligne ou colonne de dimension 3.

Remarque : 4Sphere est uniquement une instruction d'affichage et non une fonction de conversion. On ne peut l'utiliser qu'à la fin d'une ligne.

Remarque: Pour afficher un résultat approximatif,

Unité : Appuyez sur / ·.
Windows® : Appuyez sur Ctrl+Entrée.
Macintosh® : Appuyez sur +Entrée.
iPad® : Maintenez la touche Entrée enfoncée et sélectionnez .

 

Appuyez sur ·.

sqrt()

sqrt(Expr1)Þexpression

sqrt(Liste1)Þliste

Donne la racine carrée de l'argument.

Dans le cas d'une liste, donne la liste des racines carrées des éléments de Liste1.

Remarque : voir aussi Modèle Racine carrée, ici.

stat.results

stat.results

Affiche le résultat d'un calcul statistique.

Les résultats sont affichés sous forme d'ensemble de paires nom-valeur. Les noms spécifiques affichés varient suivant la fonction ou commande statistique la plus récemment calculée ou exécutée.

Vous pouvez copier un nom ou une valeur et la coller à d'autres emplacements.

 

Remarque : ne définissez pas de variables dont le nom est identique à celles utilisées dans le cadre de l'analyse statistique. Dans certains cas, cela peut générer une erreur. Les noms de variables utilisés pour l'analyse statistique sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

stat.a

stat.AdjR²

stat.b

stat.b0

stat.b1

stat.b2

stat.b3

stat.b4

stat.b5

stat.b6

stat.b7

stat.b8

stat.b9

stat.b10

stat.bList

stat.c²

stat.c

stat.CLower

stat.CLowerList

stat.CompList

stat.CompMatrix

stat.CookDist

stat.CUpper

stat.CUpperList

stat.d

stat.dfDenom

stat.dfBlock

stat.dfCol

stat.dfError

stat.dfInteract

stat.dfReg

stat.dfNumer

stat.dfRow

stat.DW

stat.e

stat.ExpMatrix

stat.F

stat.FBlock

stat.Fcol

stat.FInteract

stat.FreqReg

stat.Frow

stat.Leverage

stat.LowerPred

stat.LowerVal

stat.m

stat.MaxX

stat.MaxY

stat.ME

stat.MedianX

stat.MedianY

stat.MEPred

stat.MinX

stat.MinY

stat.MS

stat.MSBlock

stat.MSCol

stat.MSError

stat.MSInteract

stat.MSReg

stat.MSRow

stat.n

stat.Ç

stat.Ç1

stat.Ç2

stat.ÇDiff

stat.PList

stat.PVal

stat.PValBlock

stat.PValCol

stat.PValInteract

stat.PValRow

stat.Q1X

stat.Q1Y

stat.Q3X

stat.Q3Y

stat.r

stat.r²

stat.RegEqn

stat.Resid

stat.ResidTrans

stat.sx

stat.sy

stat.sx1

stat.sx2

stat.Gx

stat.G

stat.Gxy

stat.Gy

stat.G

stat.s

stat.SE

stat.SEList

stat.SEPred

stat.sResid

stat.SEslope

stat.sp

stat.SS

stat.SSBlock

stat.SSCol

stat.SSX

stat.SSY

stat.SSError

stat.SSInteract

stat.SSReg

stat.SSRow

stat.tList

stat.UpperPred

stat.UpperVal

stat.v

stat.v1

stat.v2

stat.vDiff

stat.vList

stat.XReg

stat.XVal

stat.XValList

stat.w

stat.y

stat.yList

stat.YReg

Remarque : Chaque fois que l'application Tableur & listes calcule des résultats statistiques, les variables du groupe « stat. » sont copiées dans un groupe « stat#. », où # est un nombre qui est incrémenté automatiquement. Cela vous permet de conserver les résultats précédents tout en effectuant plusieurs calculs.

stat.values

stat.values

Affiche une matrice des valeurs calculées pour la fonction ou commande statistique la plus récemment calculée ou exécutée.

Contrairement à stat.results, stat.values omet les noms associés aux valeurs.

Vous pouvez copier une valeur et la coller à d'autres emplacements.

Voir l'exemple donné pour stat.results.

stDevPop()

stDevPop(Liste[, listeFréq])Þexpression

Donne l'écart-type de population des éléments de Liste.

Chaque élément de la liste listeFréq totalise le nombre d'occurrences de l'élément correspondant de Liste.

Remarque : Liste doit contenir au moins deux éléments. Les éléments vides sont ignorés. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

En mode Angle en radians et en modes Auto :

stDevPop(Matrice1[, matriceFréq])Þmatrice

Donne un vecteur ligne des écarts-types de population des colonnes de Matrice1.

Chaque élément de matriceFréq totalise le nombre d'occurrences de l'élément correspondant de Matrice1.

Remarque : Matrice1 doit contenir au moins deux lignes. Les éléments vides sont ignorés. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

stDevSamp()

stDevSamp(Liste[, listeFréq])Þexpression

Donne l'écart-type d'échantillon des éléments de Liste.

Chaque élément de la liste listeFréq totalise le nombre d'occurrences de l'élément correspondant de Liste.

Remarque : Liste doit contenir au moins deux éléments. Les éléments vides sont ignorés. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

stDevSamp(Matrice1[, matriceFréq])Þmatrice

Donne un vecteur ligne des écarts-types de population des colonnes de Matrice1.

Chaque élément de matriceFréq totalise le nombre d'occurrences de l'élément correspondant de Matrice1.

Remarque : Matrice1 doit contenir au moins deux lignes. Les éléments vides sont ignorés. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

Stop

Stop

Commande de programmation : Ferme le programme.

Stop n'est pas autorisé dans les fonctions.

Remarque pour la saisie des données de l’exemple : Pour obtenir des instructions sur la saisie des définitions de fonction ou de programme sur plusieurs lignes, consultez la section relative à la calculatrice dans votre guide de produit.

Store

 

 

string()

string(Expr)Þchaîne

Simplifie Expr et donne le résultat sous forme de chaîne de caractères.

subMat()

subMat(Matrice1[, colDébut] [, colDébut] [, ligneFin] [, colFin]) Þmatrice

Donne la matrice spécifiée, extraite de Matrice1.

Valeurs par défaut : ligneDébut=1, colDébut=1, ligneFin=dernière ligne, colFin=dernière colonne.

Sum (Sigma)

 

 

sum()

sum(Liste[, Début[, Fin]])Þexpression

Donne la somme des éléments de Liste.

Début et Fin sont facultatifs. Ils permettent de spécifier une plage d'éléments.

Tout argument vide génère un résultat vide. Les éléments vides de Liste sont ignorés. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

sum(Matrice1[, Début[, Fin]])Þmatrice

Donne un vecteur ligne contenant les sommes des éléments de chaque colonne de Matrice1.

Début et Fin sont facultatifs. Ils permettent de spécifier une plage de colonnes.

Tout argument vide génère un résultat vide. Les éléments vides de Matrice1 sont ignorés. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

sumIf()

sumIf(Liste,Critère[, ListeSommes])Þvaleur

Affiche la somme cumulée de tous les éléments dans Liste qui répondent au critère spécifié. Vous pouvez aussi spécifier une autre liste, ListeSommes, pour fournir les éléments à cumuler.

Liste peut être une expression, une liste ou une matrice. ListeSommes, si spécifiée, doit avoir la/les même(s) dimension (s) que Liste.

Le critère peut être :

Une valeur, une expression ou une chaîne. Par exemple, 34 cumule uniquement les éléments dans Liste qui donnent la valeur 34.
Une expression booléenne contenant le symbole ? comme paramètre substituable à tout élément. Par exemple, ?<10 cumule uniquement les éléments de Liste qui sont inférieurs à 10.

Lorsqu'un élément de Liste répond au critère, il est ajouté à la somme cumulée. Si vous incluez ListeSommes, c'est l'élément correspondant dans ListeSommes qui est ajouté à la somme.

Dans l'application Tableur & listes, vous pouvez utiliser une plage de cellules à la place de Liste et ListeSommes.

Les éléments vides sont ignorés. Pour plus d'informations concernant les éléments vides, reportez-vous à la ici.

Remarque : voir également countIf(), ici.

 

sumSeq()

 

 

system()

system(Eqn1 [, Eqn2 [, Eqn3 [, ...]]])

system(Expr1 [, Expr2 [, Expr3 [, ...]]])

Donne un système d'équations, présenté sous forme de liste. Vous pouvez également créer un système d'équation en utilisant un modèle.

Remarque : voir aussi Système d'équations, ici.