Modèles d'expression

Les modèles d'expression facilitent la saisie d'expressions mathématiques en notation standard. Lorsque vous utilisez un modèle, celui-ci s'affiche sur la ligne de saisie, les petits carrés correspondants aux éléments que vous pouvez saisir. Un curseur identifie l'élément que vous pouvez saisir.

Utilisez les touches fléchées ou appuyez sur e pour déplacer le curseur sur chaque élément, puis tapez la valeur ou l'expression correspondant à chaque élément. Appuyez sur · ou pour calculer l'expression.

Modèle Fraction

Remarque : Voir aussi / (division), ici.

Exemple :

Modèle Exposant

Remarque : Tapez la première valeur, appuyez sur l, puis entrez l'exposant. Pour ramener le curseur sur la ligne de base, appuyez sur la flèche droite (¢).

Remarque : Voir aussi ^ (puissance), ici.

Exemple :

Modèle Racine carrée

Remarque : Voir aussi () (racine carrée), ici.

Exemple :

Modèle Racine n-ième

Remarque : Voir aussi root(), ici.

Exemple :

Modèle e Exposant

La base du logarithme népérien e élevée à une puissance

Remarque : Voir aussi e^(), ici.

Exemple :

Modèle Logarithme

Calcule le logarithme selon la base spécifiée. Par défaut la base est 10, dans ce cas ne spécifiez pas de base.

Remarque : Voir aussi log(), ici.

Exemple :

Modèle Fonction définie par morceaux (2 morceaux)

Permet de créer des expressions et des conditions pour une fonction définie par deux morceaux.‑ Pour ajouter un morceau supplémentaire, cliquez dans le modèle et appliquez-le de nouveau.

Remarque : Voir aussi piecewise(), ici.

Exemple :

Modèle Fonction définie par morceaux (n morceaux)

Permet de créer des expressions et des conditions pour une fonction définie par n‑ morceaux. Le système vous invite à définir n.

Remarque : Voir aussi piecewise(), ici.

Exemple :

Voir l'exemple donné pour le modèle Fonction définie par morceaux (2 morceaux).

Modèle Système de 2 équations

Crée une système de deux équations . Pour ajouter une nouvelle ligne à un système existant, cliquez dans le modèle et appliquez-le de nouveau.

Remarque : Voir aussi system(), ici.

Exemple :

Modèle Système de n équations

Permet de créer un système de Nlinéaires. Le système vous invite à définir N.

Remarque : Voir aussi system(), ici.

Exemple :

Voir l'exemple donné pour le modèle Système de 2 équations.

Modèle Valeur absolue

Remarque : Voir aussi abs(), ici.

Exemple :

Modèle dd°mm’ss.ss’’

 

Permet d'entrer des angles en utilisant le format dd°mmss.ss’’, où dd correspond au nombre de degrés décimaux, mm au nombre de minutes et ss.ss au nombre de secondes.

Exemple :

Modèle Matrice (2 x 2)

Crée une matrice de type 2 x 2.

Exemple :

Modèle Matrice (1 x 2)

.

Exemple :

Modèle Matrice (2 x 1)

Exemple :

Modèle Matrice (m x n)

Le modèle s'affiche après que vous ayez saisi le nombre de lignes et de colonnes.

Remarque : si vous créez une matrice dotée de nombreuses lignes et colonnes, son affichage peut prendre quelques minutes.

Exemple :

Modèle Somme (G)

Remarque : voir aussi G() (sumSeq), ici.

Exemple :

Modèle Produit (P)

Remarque : Voir aussi P() (prodSeq), ici.

Exemple :

Modèle Dérivée première

Vous pouvez utiliser ce modèle pour calculer la dérivée première en un point.

Remarque : voir aussi d() (dérivée), ici.

Par exemple :

Modèle Dérivée seconde

Vous pouvez utiliser ce modèle pour calculer la dérivée seconde en un point.

Remarque : voir aussi d() (dérivée), ici.

Par exemple :

Modèle Dérivée n-ième

Vous pouvez utiliser ce modèle pour calculer la dérivée n-ième.

Remarque : Voir aussi d() (dérivée), ici.

Exemple :

 

Modèle Intégrale définie

Remarque : voir aussi () integral(), ici.

Exemple :

 

Modèle Intégrale indéfinie

Remarque : Voir aussi () integral(), ici.

Exemple :

 

Modèle Limite

Utilisez N ou (N) pour définir la limite à gauche et la touche + pour la limite à droite.

Remarque : Voir aussi limit(), ici.

Exemple :