C

ceiling() (Obergrenze)

ceiling(Wert1)ÞWert

Gibt die erste ganze Zahl zurück, die | dem Argument ist.

Das Argument kann eine reelle oder eine komplexe Zahl sein.

Hinweis: Siehe auch floor().

ceiling(Liste1)ÞListe

ceiling(Matrix1)ÞMatrix

Für jedes Element einer Liste oder Matrix wird die kleinste ganze Zahl, die größer oder gleich dem Element ist, zurückgegeben.

centralDiff()

centralDiff(Ausdr1,Var [=Wert][,Schritt])ÞAusdruck

centralDiff(Ausdr1,Var [,Schritt])|Var=WertÞAusdruck

centralDiff(Ausdr1,Var [=Wert][,Liste])ÞListe

centralDiff(Liste1,Var [=Wert][,Schritt])ÞListe

centralDiff(Matrix1,Var [=Wert][,Schritt])ÞMatrix

Gibt die numerische Ableitung unter Verwendung des zentralen Differenzenquotienten zurück.

Wenn Wert angegeben ist, setzt er jede vorausgegangene Variablenzuweisung oder jede aktuelle „|“ Ersetzung für die Variable außer Kraft.

Schritt ist der Schrittwert. Wird Schritt nicht angegeben, wird als Vorgabewert 0,001 benutzt.

Wenn Sie Liste1 oder Matrix1 verwenden, wird die Operation über die Werte in der Liste oder die Matrixelemente abgebildet.

Hinweis: Siehe auch .

char() (Zeichenstring)

char(Ganzzahl)ÞZeichen

Gibt ein Zeichenstring zurück, das das Zeichen mit der Nummer Ganzzahl aus dem Zeichensatz des Handhelds enthält. Der gültige Wertebereich für Ganzzahl ist 0–65535.

c22way

c22way BeobMatrix

chi22way BeobMatrix

Berechnet eine c2 Testgröße auf Grundlage einer beobachteten Matrix BeobMatrix. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variable stat.results gespeichert. (hier.)

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Matrix finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

 

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.c2

Chi-Quadrat-Testgröße: sum(beobachtet - erwartet)2/erwartet

stat.PVal

Kleinste Signifikanzebene, bei der die Nullhypothese verworfen werden kann

stat.df

Freiheitsgrade der Chi-Quadrat-Testgröße

stat.ExpMat

Berechnete Kontingenztafel der erwarteten Häufigkeiten bei Annahme der Nullhypothese

stat.CompMat

Berechnete Matrix der Chi-Quadrat-Summanden in der Testgröße

c2Cdf()

c2Cdf(untereGrenze,obereGrenze,Freigrad)ÞZahl, wenn untereGrenze und obereGrenze Zahlen sind, Liste, wenn untereGrenze und obereGrenze Listen sind

chi2Cdf(untereGrenze,obereGrenze,Freiheitsgrad)ÞZahl, wenn untereGrenze und obereGrenze Zahlen sind, Liste, wenn untereGrenze und obereGrenze Listen sind

Berechnet die Verteilungswahrscheinlichkeit c2 zwischen untereGrenze und obereGrenze für die angegebenen Freiheitsgrade FreiGrad.

Für P(X { obereGrenze) setzen Sie untereGrenze= 0.

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

 

c2GOF

c2GOF BeobListe,expListe,FreiGrad

chi2GOF BeobListe,expListe,FreiGrad

Berechnet eine Testgröße, um zu überprüfen, ob die Stichprobendaten aus einer Grundgesamtheit stammen, die einer bestimmten Verteilung genügt. obsList ist eine Liste von Zählern und muss Ganzzahlen enthalten. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variablen stat.results gespeichert. (hier)

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

 

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.c2

Chi-Quadrat-Testgröße: sum((beobachtet - erwartet)2/erwartet

stat.PVal

Kleinste Signifikanzebene, bei der die Nullhypothese verworfen werden kann

stat.df

Freiheitsgrade der Chi-Quadrat-Testgröße

stat.CompList

Liste der Chi-Quadrat-Summanden in der Testgröße

c2Pdf()

c2Pdf(XWert,FreiGrad)ÞZahl, wenn Xwert eine Zahl ist, Liste, wenn XWert eine Liste ist

chi2Pdf(XWert,FreiGrad)ÞZahl, wenn XWert eine Zahl ist, Liste, wenn XWert eine Liste ist

Berechnet die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Pdf) einer c2-Verteilung an einem bestimmten XWert für die vorgegebenen Freiheitsgrade FreiGrad.

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

 

ClearAZ (LöschAZ)

ClearAZ

Löscht alle Variablen mit einem Zeichen im aktuellen Problembereich.

Wenn eine oder mehrere Variablen gesperrt sind, wird bei diesem Befehl eine Fehlermeldung angezeigt und es werden nur die nicht gesperrten Variablen gelöscht. Siehe unLock, hier

ClrErr (LöFehler)

ClrErr

Löscht den Fehlerstatus und setzt die Systemvariable FehlerCode (errCode) auf Null.

Das Else im Block Try...Else...EndTry muss ClrErr oder PassErr (ÜbgebFehler) verwenden. Wenn der Fehler verarbeitet oder ignoriert werden soll, verwenden Sie ClrErr. Wenn nicht bekannt ist, was mit dem Fehler zu tun ist, verwenden Sie PassErr, um ihn an den nächsten Error Handler zu übergeben. Wenn keine weiteren Try...Else...EndTry Error Handler unerledigt sind, wird das Fehlerdialogfeld als normal angezeigt.

Hinweis: Siehe auch PassErr, hier, und Try, hier.

Hinweis zum Eingeben des Beispiels: Anweisungen für die Eingabe von mehrzeiligen Programm- und Funktionsdefinitionen finden Sie im Abschnitt „Calculator“ des Produkthandbuchs.

Ein Beispiel für ClrErr finden Sie als Beispiel 2 im Abschnitt zum Befehl Versuche (Try), hier.

 

colAugment() (Spaltenerweiterung)

colAugment(Matrix1, Matrix2)ÞMatrix

Gibt eine neue Matrix zurück, die durch Anfügen von Matrix2 an Matrix1 erzeugt wurde. Die Matrizen müssen gleiche Spaltendimensionen haben, und Matrix2 wird zeilenweise an Matrix1 angefügt. Verändert weder Matrix1 noch Matrix2.

colDim() (Spaltendimension)

colDim(Matrix)ÞAusdruck

Gibt die Anzahl der Spalten von Matrix zurück.

Hinweis: Siehe auch rowDim().

colNorm() (Spaltennorm)

colNorm(Matrix)ÞAusdruck

Gibt das Maximum der Summen der absoluten Elementwerte der Spalten von Matrix zurück.

Hinweis: Undefinierte Matrixelemente sind nicht zulässig. Siehe auch rowNorm().

conj() (Komplex Konjugierte)

conj(Wert1)ÞWert

conj(Liste1)ÞListe

conj(Matrix1)ÞMatrix

Gibt das komplex Konjugierte des Arguments zurück.

Hinweis: Alle undefinierten Variablen werden als reelle Variablen behandelt.

constructMat()

constructMat(Ausdr,Var1,Var2,AnzZeilen,AnzSpalten) ÞMatrix

Gibt eine Matrix auf der Basis der Argumente zurück.

Ausdr ist ein Ausdruck in Variablen Var1 und Var2. Die Elemente in der resultierenden Matrix ergeben sich durch Berechnung von Ausdr für jeden inkrementierten Wert von Var1 und Var2.

Var1 wird automatisch von 1 bis AnzZeilen inkrementiert. In jeder Zeile wird Var2 inkrementiert von 1 bis AnzSpalten.

CopyVar

CopyVar Var1, Var2

CopyVar Var1., Var2.

CopyVar Var1, Var2 kopiert den Wert der Variablen Var1 auf die Variable Var2 und erstellt ggf. Var2. Variable Var1 muss einen Wert haben.

Wenn Var1 der Name einer vorhandenen benutzerdefinierten Funktion ist, wird die Definition dieser Funktion nach Funktion Var2 kopiert. Funktion Var1 muss definiert sein.

Var1 muss die Benennungsregeln für Variablen erfüllen oder muss ein indirekter Ausdruck sein, der sich zu einem Variablennamen vereinfachen lässt, der den Regeln entspricht.

CopyVar Var1., Var2. kopiert alle Mitglieder der Var1. -Variablengruppe auf die Var2. -Gruppe und erstellt ggf. Var2..

Var1. muss der Name einer bestehenden Variablengruppe sein, wie die Statistikergebnisse stat. nn oder Variablen, die mit der Funktion LibShortcut() erstellt wurden. Wenn Var2. schon vorhanden ist, ersetzt dieser Befehl alle Mitglieder, die zu beiden Gruppen gehören, und fügt die Mitglieder hinzu, die noch nicht vorhanden sind. Wenn einer oder mehrere Teile von Var2. gesperrt ist/sind, wird kein Teil von Var2. geändert.

corrMat() (Korrelationsmatrix)

corrMat(Liste1,Liste2[,…[,Liste20]])

Berechnet die Korrelationsmatrix für die erweiterte Matrix [Liste1 Liste2 . . . Liste20].

 

 

cos() (Kosinus)

cos(Wert1)ÞWert

cos(Liste1)ÞListe

cos(Wert1) gibt den Kosinus des Arguments als Wert zurück.

cos(Liste1) gibt in Form einer Liste für jedes Element in Liste1 den Kosinus zurück.

Hinweis: Der als Argument angegebene Winkel wird gemäß der aktuellen Winkelmoduseinstellung als Grad, Neugrad oder Bogenmaß interpretiert. Sie können ¡, G oder R benutzen, um den Winkelmodus vorübergend aufzuheben.

Im Grad-Modus:

 

Im Neugrad-Modus:

 

Im Bogenmaß-Modus:

cos(Quadratmatrix1)ÞQuadratmatrix

Gibt den Matrix-Kosinus von Quadratmatrix1 zurück. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung des Kosinus jedes einzelnen Elements.

Wenn eine skalare Funktion f(A) auf Quadratmatrix1 (A) angewendet wird, erfolgt die Berechnung des Ergebnisses durch den Algorithmus:

Berechnung der Eigenwerte (li) und Eigenvektoren (Vi) von A.

Quadratmatrix1 muss diagonalisierbar sein. Sie darf auch keine symbolischen Variablen ohne zugewiesene Werte enthalten.

Bildung der Matrizen:

 

Dann ist A = X B X/und f(A) = X f(B) X/. Beispiel: cos(A) = X cos(B) X/, wobei:

cos (B) =

 

Alle Berechnungen werden unter Verwendung von Fließkomma-Operationen ausgeführt.

Im Bogenmaß-Modus:

cos/() (Arkuskosinus)

cos/(Wert1)ÞWert

cos/(Liste1)ÞListe

 

cos/(Wert1) gibt den Winkel zurück, dessen Kosinus Wert1 ist.

cos/(Liste1) gibt in Form einer Liste für jedes Element aus Liste1 den inversen Kosinus zurück.

Hinweis: Das Ergebnis wird gemäß der aktuellen Winkelmoduseinstellung in Grad, in Neugrad oder im Bogenmaß zurückgegeben.

Hinweis: Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie arccos(...) eintippen.

Im Grad-Modus:

 

Im Neugrad-Modus:

 

Im Bogenmaß-Modus:

cos/(Quadratmatrix1)ÞQuadratmatrix

Gibt den inversen Matrix-Kosinus von Quadratmatrix1 zurück. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung des inversen Kosinus jedes einzelnen Elements. Näheres zur Berechnungsmethode finden Sie im Abschnitt cos().

Quadratmatrix1 muss diagonalisierbar sein. Das Ergebnis enthält immer Fließkommazahlen.

Im Winkelmodus Bogenmaß und Komplex-Formatmodus “kartesisch”:

Um das ganze Ergebnis zu sehen, drücken Sie 5 und verwenden dann 7 und 8, um den Cursor zu bewegen.

cosh() (Cosinus hyperbolicus)

cosh(Wert1)ÞWert

cosh(Liste1)ÞListe

cosh(Wert1) gibt den Cosinus hyperbolicus des Arguments zurück.

cosh(Liste1) gibt in Form einer Liste für jedes Element aus Liste1 den Cosinus hyperbolicus zurück.

Im Grad-Modus:

cosh(Quadratmatrix1)ÞQuadratmatrix

Gibt den Matrix-Cosinus hyperbolicus von Quadratmatrix1 zurück. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung des Cosinus hyperbolicus jedes einzelnen Elements. Näheres zur Berechnungsmethode finden Sie im Abschnitt cos().

Quadratmatrix1 muss diagonalisierbar sein. Das Ergebnis enthält immer Fließkommazahlen.

Im Bogenmaß-Modus:

cosh/() (Arkuskosinus hyperbolicus)

cosh/(Wert1)ÞWert

cosh/(Liste1)ÞListe

 

cosh/(Wert1) gibt den inversen Cosinus hyperbolicus des Arguments zurück.

cosh/(Liste1) gibt in Form einer Liste für jedes Element aus Liste1 den inversen Cosinus hyperbolicus zurück.

Hinweis: Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie arccosh(...) eintippen.

cosh/(Quadratmatrix1)ÞQuadratmatrix

Gibt den inversen Matrix-Cosinus hyperbolicus von Quadratmatrix1 zurück. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung des inversen Cosinus hyperbolicus jedes einzelnen Elements. Näheres zur Berechnungsmethode finden Sie im Abschnitt cos().

Quadratmatrix1 muss diagonalisierbar sein. Das Ergebnis enthält immer Fließkommazahlen.

Im Winkelmodus Bogenmaß und Komplex-Formatmodus “kartesisch”:

Um das ganze Ergebnis zu sehen, drücken Sie 5 und verwenden dann 7 und 8, um den Cursor zu bewegen.

cot() (Kotangens)

cot(Wert1) Þ Wert

cot(Liste1) Þ Liste

Gibt den Kotangens von Wert1 oder eine Liste der Kotangens aller Elemente in Liste1 zurück.

Hinweis: Der als Argument angegebene Winkel wird gemäß der aktuellen Winkelmoduseinstellung als Grad, Neugrad oder Bogenmaß interpretiert. Sie können ¡, G oder R benutzen, um den Winkelmodus vorübergend aufzuheben.

Im Grad-Modus:

 

Im Neugrad-Modus:

 

Im Bogenmaß-Modus:

cot/() (Arkuskotangens)

cot/(Wert1)ÞWert

cot/(Liste1)ÞListe

Gibt entweder den Winkel, dessen Kotangens Wert1 ist, oder eine Liste der inversen Kotangens aller Elemente in Liste1 zurück.

Hinweis: Das Ergebnis wird gemäß der aktuellen Winkelmoduseinstellung in Grad, in Neugrad oder im Bogenmaß zurückgegeben.

Hinweis: Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie arccot(...) eintippen.

Im Grad-Modus:

 

Im Neugrad-Modus:

 

Im Bogenmaß-Modus:

coth() (Kotangens hyperbolicus)

coth(Wert1)ÞWert

coth(Liste1)ÞListe

Gibt den hyperbolischen Kotangens von Ausdr1 oder eine Liste der hyperbolischen Kotangens aller Elemente in Liste1 zurück.

coth/() (Arkuskotangens hyperbolicus)

coth/(Wert1)ÞWert

coth/(Liste1)ÞListe

Gibt den inversen hyperbolischen Kotangens von Wert1 oder eine Liste der inversen hyperbolischen Kotangens aller Elemente in Liste1 zurück.

Hinweis: Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie arccoth(...) eintippen.

count() (zähle)

count(Wert1oderListe1 [,Wert2oderListe2 [,...]])ÞWert

Gibt die kumulierte Anzahl aller Elemente in den Argumenten zurück, deren Auswertungsergebnisse numerische Werte sind.

Jedes Argument kann ein Ausdruck, ein Wert, eine Liste oder eine Matrix sein. Sie können Datenarten mischen und Argumente unterschiedlicher Dimensionen verwenden.

Für eine Liste, eine Matrix oder einen Zellenbereich wird jedes Element daraufhin ausgewertet, ob es in die Zählung eingeschlossen werden soll.

Innerhalb der Lists & Spreadsheet Applikation können Sie anstelle eines beliebigen Arguments auch einen Zellenbereich verwenden.

Leere (ungültige) Elemente werden ignoriert. Weitere Informationen zu leeren Elementen finden Sie (hier).

countIf()

countIf(Liste,Kriterien)ÞWert

Gibt die kumulierte Anzahl aller Elemente in der Liste zurück, die die festgelegten Kriterien erfüllen.

Kriterien können sein:

• Ein Wert, ein Ausdruck oder eine Zeichenfolge. So zählt zum Beispiel 3 nur Elemente in der Liste, die vereinfacht den Wert 3 ergeben.
• Ein Boolescher Ausdruck, der das Sonderzeichen ? als Platzhalter für jedes Element verwendet. Beispielsweise zählt ?<5 nur die Elemente in der Liste, die kleiner als 5 sind.

Innerhalb der Lists & Spreadsheet Applikation können Sie anstelle der Liste auch einen Zellenbereich verwenden.

Leere (ungültige) Elemente in der Liste werden ignoriert. Weitere Informationen zu leeren Elementen finden Sie (hier).

Hinweis: Siehe auch sumIf(), hier, und frequency(), hier.

Zählt die Anzahl der Elemente, die 3 entsprechen.

 

Zählt die Anzahl der Elemente, die “def.” entsprechen

 

Zählt 1 und 3.

 

Zählt 3, 5 und 7.

 

Zählt 1, 3, 7 und 9.

cPolyRoots()

cPolyRoots(Poly,Var)ÞListe

cPolyRoots(KoeffListe)ÞListe

Die erste Syntax cPolyRoots(Poly,Var) gibt eine Liste mit komplexen Wurzeln des Polynoms Poly bezüglich der Variablen Var zurück.

Poly muss dabei ein Polynom in entwickelter Form in einer Variablen sein. Verwenden Sie keine nicht-entwickelten Formen wie z. B. y2·y+1 oder x·x+2·x+1

Die zweite Syntax cPolyRoots(KoeffListe) liefert eine Liste mit komplexen Wurzeln für die Koeffizienten in KoeffListe.

Hinweis: Siehe auch polyRoots(), hier.

 

 

crossP() (Kreuzprodukt)

crossP(Liste1, Liste2)ÞListe

Gibt das Kreuzprodukt von Liste1 und Liste2 als Liste zurück.

Liste1 und Liste2 müssen die gleiche Dimension besitzen, die entweder 2 oder 3 sein muss.

crossP(Vektor1, Vektor2)ÞVektor

Gibt einen Zeilen- oder Spaltenvektor zurück (je nach den Argumenten), der das Kreuzprodukt von Vektor1 und Vektor2 ist.

Entweder müssen Vektor1 und Vektor2 beide Zeilenvektoren oder beide Spaltenvektoren sein. Beide Vektoren müssen die gleiche Dimension besitzen, die entweder 2 oder 3 sein muss.

csc() (Kosekans)

csc(Wert1)ÞWert

csc(Liste1)ÞListe

Gibt den Kosekans von Wert1 oder eine Liste der Konsekans aller Elemente in Liste1 zurück.

Im Grad-Modus:

 

Im Neugrad-Modus:

 

Im Bogenmaß-Modus:

csc/() (Inverser Kosekans)

csc/(Wert1) Þ Wert

csc/(Liste1) Þ Liste

Gibt entweder den Winkel, dessen Kosekans Wert1 entspricht, oder eine Liste der inversen Kosekans aller Elemente in Liste1 zurück.

Hinweis: Das Ergebnis wird gemäß der aktuellen Winkelmoduseinstellung in Grad, in Neugrad oder im Bogenmaß zurückgegeben.

Hinweis: Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie arccsc(...) eintippen.

Im Grad-Modus:

 

Im Neugrad-Modus:

 

Im Bogenmaß-Modus:

csch() (Kosekans hyperbolicus)

csch(Wert1) Þ Wert

csch(Liste1) Þ Liste

Gibt den hyperbolischen Kosekans von Wert1 oder eine Liste der hyperbolischen Kosekans aller Elemente in Liste1 zurück.

csch/() (Inverser Kosekans hyperbolicus)

csch/(Wert1) Þ Wert

csch/(Liste1) Þ Liste

Gibt den inversen hyperbolischen Kosekans von Wert1 oder eine Liste der inversen hyperbolischen Kosekans aller Elemente in Liste1 zurück.

Hinweis: Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie arccsch(...) eintippen.

CubicReg (Kubische Regression)

CubicReg X, Y[, [Häuf] [, Kategorie, Mit]]

Berechnet die kubische polynomiale Regressiony = a·x3+b· x2+c·x+dauf Listen X und Y mit der Häufigkeit Häuf. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variablen stat.results gespeichert. (hier.)

Alle Listen außer Mit müssen die gleiche Dimension besitzen.

X und Y sind Listen von unabhängigen und abhängigen Variablen.

Häuf ist eine optionale Liste von Häufigkeitswerten. Jedes Element in Häuf gibt die Häufigkeit für jeden entsprechenden Datenpunkt X und Y an. Der Standardwert ist 1. Alle Elemente müssen Ganzzahlen | 0 sein.

Kategorie ist eine Liste von Kategoriecodes in numerischer Form oder als Zeichenfolge für die entsprechenden X und Y Daten.

Mit ist eine Liste von einem oder mehreren Kategoriecodes. Nur solche Datenelemente, deren Kategoriecode in dieser Liste enthalten ist, sind in der Berechnung enthalten.

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.RegEqn

Regressionsgleichung: a·x3+b·x2+c·x+d

stat.a, stat.b, stat.c, stat.d

Regressionskoeffizienten

stat.R2

Bestimmungskoeffizient

stat.Resid

Residuen von der Regression

stat.XReg

Liste der Datenpunkte in der modifizierten X List, die schließlich in der Regression mit den Beschränkungen für Häufigkeit, Kategorieliste und Mit Kategorien verwendet wurde

stat.YReg

Liste der Datenpunkte in der modifizierten Y List, die schließlich in der Regression mit den Beschränkungen für Häufigkeit, Kategorieliste und Mit Kategorien verwendet wurde

stat.FreqReg

Liste der Häufigkeiten für stat.XReg und stat.YReg

cumulativeSum() (kumulierteSumme)

cumulativeSum(Liste1)ÞListe

Gibt eine Liste der kumulierten Summen der Elemente aus Liste1 zurück, wobei bei Element 1 begonnen wird.

cumulativeSum(Matrix1)ÞMatrix

Gibt eine Matrix der kumulierten Summen der Elemente aus Matrix1 zurück. Jedes Element ist die kumulierte Summe der Spalte von oben nach unten.

Ein leeres (ungültiges) Element in Liste1 oder Matrix1 erzeugt ein ungültiges Element in der resultierenden Liste oder Matrix. Weitere Informationen zu leeren Elementen finden Sie (hier).

Cycle (Zyklus)

Cycle (Zyklus)

Übergibt die Programmsteuerung sofort an die nächste Wiederholung der aktuellen Schleife (For, While oder Loop).

Cycle ist außerhalb dieser drei Schleifenstrukturen (For, While oder Loop) nicht zulässig.

Hinweis zum Eingeben des Beispiels: Anweisungen für die Eingabe von mehrzeiligen Programm- und Funktionsdefinitionen finden Sie im Abschnitt „Calculator“ des Produkthandbuchs.

Funktionslisting, das die ganzen Zahlen von 1 bis 100 summiert und dabei 50 überspringt.

4Cylind (Zylindervektor)

Vektor 4Cylind

Hinweis: Sie können diesen Operator über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie @>Cylind eintippen.

Zeigt den Zeilen- oder Spaltenvektor in Zylinderkoordinaten [r,±q, z] an.

Vektor muss genau drei Elemente besitzen. Er kann entweder ein Zeilen- oder Spaltenvektor sein.