Usted está aquí: Precauciones TI‑Innovator™ Hub

Precauciones generales de la tecnología TI-Innovator™

Esta sección describe las precauciones generales sugeridas para toda la tecnología de TI-Innovator.

Si necesita más asistencia, comuníquese con TI-Cares.

Precauciones TI‑Innovator™ Hub

Precauciones TI-Innovator Rover

Precauciones de los módulos de E/S

Precauciones de la placa de pruebas

Precauciones del adaptador TI-SensorLink y los sensores Vernier


TI‑Innovator™ Hub

No exponga el Hub a temperaturas superiores a 140 ˚F (60 ˚C).
No desmonte ni maltrate el Hub.
No encadene varios Hubs a través de los puertos de E/S o del conector de la placa de pruebas.
Use solamente los cables USB que se proporcionan con el Hub.
Use solamente las fuentes de energía proporcionadas por TI:
- TI Wall Charger incluidos con el TI‑Innovator™ Hub
- Opcional External Battery Pack
- Compartimento para 4 baterías AA incluido con el TI‑Innovator™ Breadboard Pack
Compruebe que los componentes que reciban energía del Hub no superen el límite de Hub's potencia de 1 amperio.
Evite el uso de Hub para controlar la electricidad de CA.

Conector de la placa de pruebas en el Hub

- No inserte los conductores de las luces LED y de otros componentes directamente en el Hub Conector de la placa de pruebas. Ensamble los componentes de la placa de pruebas y utilice los cables de puente proporcionados para conectar la placa de pruebas al Hub.
- No conecte el ancla del receptáculo de 5 V del Hub's conector de la placa de pruebas a ninguna otra ancla, especialmente a las anclas de conexión a tierra. Si lo hace podría dañar el Hub.
- No se recomienda conectar la fila superior de clavijas del receptáculo (BB1-10) con la fila inferior (clavijas de tierra y potencia).
- Ningún ancla del Hub'sconector de la placa de pruebas puede recibir o tener más de 4 mA.


TI‑Innovator™ Rover

No exponga el Rover a temperaturas superiores a 140 ˚F (60 ˚C).
No desmonte ni maltrate el Rover.
No coloque nada que pese más de 1 kg o 2.2 lb sobre la plataforma del Rover.
Use solamente los cables USB que se proporcionan con el TI-Innovator™ Hub.
Utilice solamente los cables que se proporcionan con el Rover.
Utilice solamente el cargador de pared TI que se incluye con el Hub.
El Ultrasonic Ranger montado en el frente detectará objetos dentro de una distancia de 4 metros del Rover. Para obtener mejores resultados, compruebe que la superficie del objeto sea más grande que una carpeta. Si se utiliza para detectar objetos pequeños, como una taza, coloque el Rover a 1 metro del objeto.
Para mejores resultados, deje la caja del deslizador fuera de la calculadora graficadora.
Para obtener un mejor desempeño, utilice el Rover en el piso y no sobre mesas. El Rover se podría dañar si se cae de una mesa.
Para obtener un mejor desempeño, utilice el Rover en una superficie dura. Las alfombras pueden provocar que las ruedas del Rover queden atrapadas o se patinen.
No gire las pinzas del sujetador de la plataforma de la calculadora sin levantarlas primero. Se podrían romper.
No utilice el marcador como palanca para jalar o empujar el Rover.
No destornille el recinto de la caja en la parte inferior del Rover. Los codificadores tienen bordes afilados que no deben estar expuestos.
No mueva el Rover después de ejecutar un programa. El giroscopio interno podría tratar de hacer accidentalmente que el Rover regrese a su trayectoria utilizando la ubicación inicial.
Al insertar el cable de cinta de la placa de pruebas en el conector de la placa de pruebas del Hub, es crucial que inserte el cable de manera correcta. Asegúrese de que el conector del cable rojo (oscuro) esté insertado en el orificio de 5 V en el conector de la placa de pruebas del Hub's.

Precaución: Si se suelta o se desconecta cualquiera de los cables, utilice esta imagen como referencia para corregir las conexiones.


Precauciones de los módulos de E/S

Use el puerto de entrada o salida correcto, como se requiera para cada módulo.
- Motor de vibración; compatible con OUT 1, OUT 2 y OUT 3.
- Servomotor; – use solamente OUT 3.
- Luz LED blanca; compatible con OUT 1, OUT 2 y OUT 3.
- Sensor analógico de luz; compatible con IN 1, IN 2 e IN 3.
- Medidor de rango ultrasónico; compatible con IN 1, IN 2.
Use una fuente de energía auxiliar para módulos que requieran más de 50 mAh, incluyendo:
- Motor de vibración
- Servomotor
No sostenga el eje del servomotor cuando está girando. Tampoco gire el servomotor a mano.
Luz de LED blanca:
- No doble repetidamente los conductores, esto debilitará los alambres y es posible que los mismos se rompan.
- La luz LED requiere de la polaridad correcta al insertarse en su enchufe. Para obtener detalles, consulte las instrucciones para ensamble de la luz LED en el TI‑Innovator™ Guía electrónica de tecnología (aquí).
- La luz LED requiere de la polaridad correcta al insertarse en su enchufe. Para obtener detalles, consulte las instrucciones para ensamble de la luz LED (aquí).
Ningún módulo de E/S puede recibir o tener más de 4 mAh.


Precauciones de la placa de pruebas

No conecte los conductores positivos y negativos de una fuente de energía al mismo grupo de 5 clavijas en la placa de pruebas. El hacerlo podría dañar a la placa de pruebas y a la fuente de energía.
Observe la polaridad correcta:
- Al conectar la placa de pruebas a la Hub.
- Al conectar los componentes que son sensibles a la polaridad como las luces LED y el TTL del MOSFET de potencia.


Precauciones del adaptador TI-SensorLink y los sensores Vernier

TI-SensorLink

El TI-SensorLink no es una solución para la recolección de datos. Los sensores de USB conectados o el soporte inalámbrico de laboratorio sigue siendo una solución superior para la recolección de datos pura y el análisis.
Los comandos del Hub del TI-SensorLink con los sensores análogos Vernier actualmente no son parte de la aplicación Hub (familia CE) o del menú del Hub (TI-Nspire™ CX).
Los comandos y las palabras clave nuevas deben escribirse O copiarse de un programa existente. Tenga en cuenta que cualquier error tipográfico en las palabras clave provocará una señal de error en el diagrama.

Sensores Vernier

Sensor de presión de gas: el elemento de detección del sensor de presión de gas se daña con el contacto directo con un líquido.
Sensor de pH: coloque el electrodo en una solución neutralizante de pH 4 o pH 7. Nunca se debe almacenar en agua destilada. Si el electrodo se almacena sin querer en seco por un periodo corto, sumerja la punta en la solución de almacenamiento KCl/neutralizante de pH4 por un mínimo de 8 horas antes de utilizarlo.
Sensor de temperatura de acero inoxidable:
- Cable torcido. A veces, los alumnos tuercen o pellizcan el cable cerca del controlador del sensor. Con el tiempo, esto puede provocar que los cables se aflojen y hacer que el sensor deje de funcionar.
- Sobrecalentamiento del sensor. Cuando se utiliza en laboratorios de química, a veces los alumnos dejan el sensor en una placa caliente y la unidad se "cocina".
- ¡La unidad no es impermeable! El agua puede filtrarse por el mando del sensor y dañar los componentes electrónicos. Solo sumerja la parte de acero inoxidable del sensor en el agua cuando recopile datos.