Modes

q

Sélectionnez les modes à l'aide de la touche q. Appuyez sur $ # ! " pour choisir un mode, puis sur < pour le valider. Appuyez sur - ou sur % s pour revenir à l'écran de calcul et travailler en utilisant les réglages de mode choisis.

Les réglages par défaut sont affichés.

DEG     RAD Définit le mode angulaire en degrés ou radians.

NORM     SCI Définit le mode de notation numérique. Les modes de notation numérique n'affectent que l'affichage des résultats ; ils n'ont aucune incidence sur la précision des valeurs stockées dans l'unité, qui elle reste maximale.

NORM affiche les résultats avec des chiffres à gauche et à droite du séparateur décimal, comme par exemple 123456.78.

SCI exprime les nombres en affichant un chiffre à gauche du séparateur décimal et la puissance de 10 appropriée, comme dans 1.2345678x105 (qui correspond à 123456.78).

Remarque : C est une touche de raccourci permettant de saisir un nombre exprimé en notation scientifique. Le résultat s'affiche au format de notation numérique que vous avez défini dans le menu Mode.

Remarque : Dans certains environnements (comme l'éditeur de données et le menu % h), la calculatrice TI-34 MultiView™ peut éventuellement afficher E à la place de x10n.

FLOAT     0123456789 Définit le mode de notation décimale.

FLOAT (séparateur décimal flottant) affiche 10 chiffres maximum, plus le signe et le séparateur décimal.

0123456789 (point décimal fixe) indique le nombre de chiffres (0 à 9) à afficher à droite du séparateur décimal.

CLASSIC     MATHPRINT

Le mode CLASSIC affiche les entrées et les résultats sur une seule ligne.

Le mode MATHPRINT affiche la plupart des entrées et des résultats au format d'écriture naturelle. Le mode MathPrint™ permet de vérifier visuellement qu'une expression mathématique a été correctement saisie et de renforcer la notation mathématique correcte.

Remarque : L'alternance entre les modes Classic et MathPrint a pour effet d'effacer l'historique de la calculatrice et les valeurs des opérations stockées (op1 ou op2).

Un/d     n/d Détermine le mode d'affichage des résultats fractionnaires. Un/d affiche les résultats sous la forme d'un nombre mixte, le cas échéant. n/d Affiche les résultats sous la forme d'une fraction simple.

MANSIMP     AUTOSIMP Détermine si un résultat sous forme fractionnaire sera simplifié automatiquement ou pas.

MANSIMP L'utilisateur simplifie les fractions manuellement étape par étape. » en regard de la fraction obtenue signifie que celle-ci peut encore être simplifiée. Voir Fractions, } pour plus d'informations.

AUTOSIMP La calculatrice effectue automatiquement la simplification complète des résultats fractionnaires.

Exemple de modes Classic et MathPrint

Mode Classic

Mode MathPrint

Sci

Sci

Mode Float et touche de réponse à bascule.

Mode Float et touche de réponse à bascule.

Fix 2

Fix 2 et touche de réponse à bascule.

n/d Un/d

 

Mansimp (Simplification manuelle)

 

Autosimp (Simplification automatique)

 

Exemple d'exposant

Exemple d'exposant

Exemple de racine cubique

Exemple de racine cubique